Lograr la confiabilidad en los períodos de productividad

Si la energía es el alma del centro de datos, la energía de respaldo es el sistema de soporte vital de dicho centro. Aunque los diseños, los requisitos y las especificaciones de los centros de datos son tan variados como las industrias a las que brindan soporte, hay algo que no varía: la confiabilidad en torno a la productividad, lo cual es el principal objetivo.

Por tener un enfoque inamovible en la innovación, Cummins cuenat con tecnologías que fijan la norma para la modularidad y la confiabilidad en los sistemas de energía de respaldo del centro de datos.

La mejor tecnología disponible para los mejores centros de datos de su clase

Los mejores centros de datos de su clase requieren los servicios de un sistema de energía especializado. Nuestro equipo de ingenieros enfocados en todo lo relativo al centro de datos busca constantemente nuevas tecnologías orientadas a aumentar la confiabilidad del sistema de energía de respaldo. Los avances en el motor y los sistemas de postratamiento permiten un uso del sistema energético inocuo para el medioambiente, aun en los lugares con las condiciones más adversas. Los avanzados sistemas paralelos ofrecen un control digital automático del arranque, sincronización y transiciones de energía sin interrupciones en 10 segundos o menos. Las capacidades de carga personalizadas de los centros de datos permiten horas ilimitadas de funcionamiento, sin restricciones en cuanto al factor de carga variable promedio.

Confiabilidad que raya en la perfección

Para los centros de datos detrás de importantes misiones, lograr una accesibilidad del 99.999% es el objetivo principal. Se sabe que la perfección es un estándar difícil de alcanzar, pero aun así, se suele esperar que un producto cumpla con los requisitos de la normativa Tier IV del Uptime Institute para ofrecer tolerancia a las fallas. Diseñar sistemas de energía que tengan un alto nivel de rendimiento exige que el experto preste atención al diseño del sistema y a la redundancia de equipo necesario y, a la vez, evitar la réplica innecesaria que pueda impedir la confiabilidad del sistema. Los ingenieros de sistemas de Cummins están entre los más experimentados de la industria y cuentan con el apoyo de un equipo de distribuidores de Cummins a nivel mundial para garantizar que la instalación y puesta en marcha del equipo in situ se dé sin problemas:

Experiencia global comprobada

Las empresas e industrias impulsadas por la tecnología, cuyos centros de datos son su estructura fundamental, no se ven obstaculizadas por las fronteras nacionales (o continentales). Y nosotros tampoco. Dado que la presencia de la compañía se expande a gran velocidad, poder implementar rápidamente una expansión global es sumamente importante. Es por ello que Cummins mantiene una vasta red de expertos en centros de datos en cada punto del mundo. Los profesionales que conforman nuestra red de distribución a nivel mundial están capacitados y equipados para completar con éxito sus estrictos requisitos, y son expertos en el manejo de exigencias regionales, que van desde códigos eléctricos hasta relaciones con los contratistas.

Pero colocar más centros de datos en más países no significa cambiar su manera de hacer las cosas. Cummins ofrece confiabilidad a nivel global de los centros de datos a través de un sistema de energía estable, lo cual implica que no hay sorpresas, independientemente de si su próximo proyecto lo implementa en Shanghai o Chicago.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.