Preguntas frecuentes sobre generadores comerciales e industriales
¿Cómo funcionan los generadores comerciales?
Los generadores comerciales son un tipo de generador de energía que puede funcionar con distintos combustibles. Entre las aplicaciones comerciales comunes se encuentran proporcionar energía de reserva en los sectores de atención médica y centros de datos.
Los hospitales requieren una generación de energía confiable, ya que cualquier pérdida de energía podría significar la pérdida de vidas humanas, ya que los sistemas de soporte vital y los quirófanos necesitan energía continua.
Los centros de datos también necesitan una fuente de alimentación confiable, ya que un corte de energía podría poner en peligro importantes datos gubernamentales y comerciales. Hay muchos otros sectores comerciales que optan por instalar generadores como energía de reserva, desde hoteles hasta escuelas y edificios de oficinas comerciales.
Los generadores también se utilizan para suministrar energía continua en entornos comerciales e institucionales, por ejemplo, en proyectos combinados de calor y energía, para la cogeneración. Cuando un edificio o campus grande necesita calor además de electricidad, tiene sentido usar un generador. Esto se debe a que cuando la energía del combustible se convierte en electricidad en un generador o, de hecho, en una central eléctrica, alrededor de la mitad se pierde en forma de calor. En lugar de desperdiciar ese calor, los diseños de cogeneración lo usan para mantener el edificio caliente, además de producir electricidad.
¿Cómo funcionan los generadores indistriales?
Los generadores industriales trabajan de la misma manera que los generadores comerciales, pero, a menudo, se diseñan para ser más robustos, de modo que puedan operar en entornos ásperos. Los generadores utilizados en aplicaciones de minería, por ejemplo, pueden estar expuestos a condiciones de mucho polvo y, por lo tanto, requieren componentes mejorados de filtrado de aire y combustible. Los generadores utilizados en instalaciones químicas y petroquímicas pueden funcionar en entornos corrosivos o explosivos y, por lo tanto, requieren las características de seguridad adecuadas.
Además, los generadores industriales pueden tener requisitos de confiabilidad mejorados. Las operaciones de perforación de petróleo y gas, por ejemplo, pueden generar decenas, si no cientos de miles de dólares de pérdidas en un solo día si la energía en el sitio no está disponible. En las operaciones mineras, una pérdida de energía puede significar una pérdida de ventilación en la mina, lo que pondría en riesgo la vida de los trabajadores subterráneos.
Los generadores industriales deben configurarse para proporcionar la combinación de energía necesaria (energía de reserva, energía permanente y energía continua) para garantizar operaciones seguras y eficientes. Hay un mundo de diferencia entre un generador que mantiene las luces encendidas en un edificio de oficinas del Medio Oeste y uno que calienta un edificio en las vastas tierras congeladas de Canadá.
Las empresas de servicios eléctricos también pueden utilizar generadores para alimentar la red eléctrica. Debido a su gran flexibilidad y capacidad de arranque rápido, los generadores son el complemento ideal para los recursos de generación de energía solar y eólica en una red eléctrica. Por ejemplo, cuando aparecen nubes y oscurecen el sol, los generadores pueden activarse rápidamente y recoger la carga que antes servían los paneles solares.
Los generadores también son ideales para alimentar la red eléctrica en islas, donde, cada vez más, funcionan junto con los recursos solares, eólicos y de almacenamiento de energía.
A veces, la distinción entre uso comercial, industrial y de servicios públicos se vuelve borrosa. Algunas bases militares, por ejemplo, tienen generadores que aseguran que haya energía disponible si hay una pérdida de servicio eléctrico externo, pero también exportan energía a la red en tiempos normales, sirviendo efectivamente como plantas de energía para la empresa de servicios públicos. De la misma manera, algunos centros de datos utilizan sus generadores de reserva como mini centrales de energía para brindar servicio a la red eléctrico local cuando no son requeridos por el centro de datos.
¿Qué tamaño de generador comercial o industrial necesito?
El tamaño del generador depende de la aplicación y de garantizar que la potencia nominal coincida con el uso para aplicaciones de energía de reserva, de energía permanente o de potencia continua. Usted puede utilizar nuestra solución líder en la industria, Power Suite, para comprender sus necesidades de generación de energía.