Por qué usar CHP

Llevar adelante un invernadero es una tarea que consume mucha energía. A través de los sistemas de combinación de calor y energía (CHP) Cummins ayuda a los agricultores a instalar plantas de energía independientes orientadas a brindar un tipo de electricidad y una energía térmica confiables que funcionen como combustible para las operaciones de invernadero.

Las condiciones del mercado son ideales para la adopción de la CHP

A lo largo del tiempo, los productores de invernaderos en América del Norte no han tenido motivos para evaluar la viabilidad de los sistemas de combinación de calor y energía (CHP); es un tipo de tecnología de generación de energía que no se ha dado a conocer al público. En Europa y otras regiones del mundo, donde los costos energéticos, las regulaciones y las condiciones del mercado determinan los enfoques innovadores hacia la generación de energía, la CHP ha cobrado importancia. Y en esos sitios, Cummins ha sido un socio confiable para la implementación y gestión del sistema de CHP.

En la actualidad, las condiciones son favorables para la adopción de CHP en América del Norte. Recientemente se ha descubierto que las reservas de gas de lutita han reducido los precios del gas natural y aumentado las posibilidades de establecer plantas energéticas independientes. Para los productores de invernaderos, quienes también se benefician a partir de los productos derivados de la energía térmica y del fertilizante de CO2, la CHP les da una oportunidad inigualable de reducir el consumo de energía y aumentar el rendimiento y las ganancias.

Aumente el rendimiento usando la fertilización con CO2

Dado que se espera que para la próxima década la producción de verdura se duplique, los productores pueden aprovechar la capacidad de la CHP de producir fertilizante de CO2 aéreo para satisfacer esta necesidad. El CO2 aéreo no solo es una alternativa más ecológica que el fertilizante líquido, sino que también permite un aumento de hasta un 30 por ciento en la producción de cultivos. Con un fertilizante de CO2, los productores pueden crear el entorno para que las plantaciones se desarrollen, además de mejorar la calidad de los cultivos y la salud general de las plantaciones.

Genere electricidad y energía térmica in situ

Nuestros sistemas de CHP permiten hasta un 90 por ciento de ahorro energético y de aprovechamiento de la energía, lo que da como resultado una disminución de hasta un 30 por ciento en los costos energéticos. Toda la energía excedente puede revenderse a la compañía de servicios públicos. Y dado que se capta el calor residual, la CHP también puede satisfacer los requisitos de energía térmica del invernadero.

Cree un invernadero más ecológico

Con un sistema de CHP, los productores de invernaderos pueden captar dos de los productos más comúnmente desechados en la actualidad, calor de escape y CO2, y convertirlos en ganancias tangibles. La CHP resulta beneficioso para los productores de invernaderos, ya que les permite aumentar el rendimiento y, a la vez, llevar a cabo operaciones inocuas para el medioambiente. Los expertos en CHP de Cummins pueden ayudarle a hacer el cambio y comenzar a usar la fuente que mayores recursos y ganancias ofrece para los productores de invernaderos de la actualidad.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.