Preguntas frecuentes

Respuestas valiosas a preguntas frecuentes sobre generadores de invernadero y sobre la combinación de calor y energía (CHP). Mire nuestra siguiente lista.

La aplicación se puede instalar en invernaderos de cualquier tamaño. Sin embargo, un invernadero de 10 acres o más garantiza un mayor rendimiento de la inversión.

Existen varios programas en los ámbitos local y federal que podrían conllevar un beneficio para la aplicación de la CHP en invernaderos. DSIRE es la más completa fuente de información sobre los incentivos y las políticas que favorecen la energía renovable y la eficiencia energética en Estados Unidos. Puede encontrar más información relacionada con su región en http://www.dsireusa.org/

Cuando los agricultores de invernadero consideran la posibilidad de utilizar instalaciones de cogeneración paras sus operaciones, existe la opción de negociar con las compañías de servicios públicos contratos favorables a largo plazo en lo relativo a la electricidad y el gas natural. La cogeneración podría hacer de las operaciones de invernadero algo más competitivo.

Otros beneficios de la cogeneración son la producción de electricidad en las comunidades que la necesitan, lo cual permite evitar o posponer inversiones en la infraestructura necesaria para las redes de transmisión y distribución, y el desplazamiento de plantas generadoras con mayores costos. La cogeneración también disminuye las pérdidas de electricidad que inevitablemente se producen durante la transmisión desde una extensa central de energía, que, según se estima, equivalen a aproximadamente un 9-10 por ciento de la producción neta.

Cummins lleva más de 10 años instalando aplicaciones para invernadero.

Cummins ofrece una administración integral del sistema de CHP, que abarca desde cálculo de tamaño, diseño e instalación hasta el funcionamiento y el mantenimiento permanentes. Los agricultores que trabajan en invernaderos podrán comprobar todos los beneficios de la CHP dejando que los expertos de Cummins se encarguen de todos los detalles.

A los agricultores especialistas en invernaderos que deciden adquirir un sistema de CHP, Cummins también les garantiza la experiencia necesaria para el diseño, la instalación y el mantenimiento de dicho sistema. Esta alternativa permite al agricultor obtener beneficios a partir de ahorros continuos en energía, un mayor rendimiento y ganancias adicionales gracias a la posibilidad de venderle a la compañía de servicios públicos el excedente de energía producida. El contrato que regula la operación y el mantenimiento permite al agricultor enfocarse en llevar adelanta la actividad comercial clave: el cultivo.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.