¿Qué es un micrón?

Las partículas no deseadas que se encuentran en los combustibles de la actualidad se miden en micrones. Un micrón es una unidad de medición lineal, dentro del sistema métrico, que se utiliza para medir la distancia que existe entre dos puntos. Las partículas y los contaminantes que intentamos eliminar mediante el filtrado tienen un tamaño mucho menor al que puede captar el ojo humano, las lentes de aumento o incluso un microscopio con objetivo de baja potencia. La calificación en micrones que se asigna a un filtro de combustible es una manera generalizada de cuantificar la capacidad de un medio de filtración para eliminar los contaminantes de un determinado tamaño.

Por ejemplo, un filtro con una calificación en micrones de 7 filtrará contaminantes de 7 o más micrones y un filtro con una calificación en micrones de 3 filtrará contaminantes de 3 o más micrones. La eficiencia de un filtro refleja la medición de la eficiencia de retención de un filtro. En términos generales, esta medición indica el número de partículas retenidas por un filtro, en comparación con el número de partículas presentes en el combustible que pasarán por el filtro. Un filtro de combustible de 7 micrones con una calificación de eficiencia del 98.7% elimina el 98.7% de las partículas con un tamaño de 7 o más micrones.

De acuerdo con el Worldwide Fuel Charter, Cummins y otros fabricantes de motores registran en sus especificaciones un nivel mínimo de pureza en sus combustibles de 18/16/13 y un contenido máximo de agua de 200 partes por millón. Esta expresión numérica corresponde a un sistema de codificación con tres cifras (es decir, 18, 16, 13) que refleja los números de partículas con un tamaño mayor a 4, 6 y 14 micrones por milímetro respectivamente. El número 18 expresa que habrá un máximo de 2,500 partículas iguales que, o mayores a, 4 micrones; el número 16, que habrá un máximo de 640 partículas iguales que, o mayores a, 6 micrones y el número 13, que habrá un máximo de 80 partículas iguales que, o mayores a, 14 micrones en un mililitro de combustible. Los tamaños de partículas cruciales para los sistemas de inyección modernos son 4 y 6 micrones. Estas partículas tienen un tamaño más pequeño del que puede detectar el ojo humano.

Estudio de caso Acciones

Irrigadoras Goldacres, impulsadas por los motores Cummins desde 1999

Ver

Cummins contribuye al crecimiento global de la producción de almendras

Ver

Cummins potencia a GUSS - el primer rociador autónomo para huertos

Ver

Hardi looks to the future with Cummins Performance Series

Ver

Cummins Tier 4 Final power for the Apache sprayer range

Ver

Cummins helps build the Australian cotton industry

Ver

Cummins power units are the pick of the crop

Ver

Cutting edge efficiency

Ver


Para ver todos los estudios de caso, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.