R2.8 Turbo diésel
No todos los motores de caja son iguales. Cuando los componentes fundamentales de un motor, como las bombas de combustible, los filtros, los accesorios, el sistema de arranque y el volante de inercia, no se incluyen en la caja de un motor, usted se ve obligado a reunir todos esos componentes solicitándolos a distintos fabricantes con la esperanza de que todo salga bien. Como hay componentes vehiculares específicos que no se incluyen junto con nuestro motor R2.8 Turbo diésel, tales como los soportes del motor y los paquetes de refrigeración, le brindamos asistencia mediante la guía de instalación y el kit de herramientas para el usuario más completos que se ofrecen en el mercado de motores de caja y además, le ofrecemos asistencia de manera continua de Cummins Care. Un equipo de cordiales representantes especializados está a su disposición para ayudarle.
Elija una aplicación
Visión general:
¿Qué hay en la caja?
Nuestro equipo de amantes de los motores ha armado un paquete que le ofrece todo lo necesario para hacer funcionar su motor, a excepción de la batería, el paquete refrigerante y, por supuesto, el combustible diésel, para que su nuevo Cummins esté funcionando lo antes posible. A continuación podrá ver lo que se incluye en el kit de su motor de caja:
PN 5467046 incluye:- El ensamblaje del motor de diésel Turbo R2.8
- Completa caja de accesorios frontal (alternador, bomba de dirección asistida, buje de ventilador, correa serpentina)
- Bomba de vacío accionada por el árbol de levas
- Filtro de combustible apartado/separador de agua
- Filtro de aceite apartado
- Carcasa y sensor de flujo de masa de aire
- Juego de cables y módulo de control del motor
- Motor de arranque
- Volante
- Juego universal de cables del vehículo (no se incluyen los cables del arranque)
- Pedal del acelerador
- Pantalla en el panel de instrumentos J1939 CAN
- Manual del usuario**
- Guía de instalación**
- Acceso a QuickServe Online de Cummins**
- Información sobre pruebas de emisiones
.png)

Otros aspectos a tener en cuenta
El motor de caja R2.8 Turbo Diesel NO es un repuesto directo de un motor fijado con pernos para un vehículo específico. Antes de comprar, hay consideraciones que deben hacerse respecto de las modificaciones del paquete de refrigeración, aire acondicionado, combinación y adaptabilidad de la transmisión apropiada, montaje del motor, mangueras de la admisión y del refrigerador del aire que ingresa, la integración de los cables y otras modificaciones mecánicas/eléctricas que puedan surgir cuando hace una gran modificación en el vehículo. Se recomienda que todas las modificaciones importantes sean llevadas a cabo por profesionales.
*La instalación de un motor de caja no necesariamente aumenta la carga útil original del vehículo ni las calificaciones relativas al remolque. Le recomendamos que lea toda la información relativa a las emisiones del número de pieza deseado antes de hacer la compra, puesto que se aplican leyes federales sobre emisiones.
**Es posible que el material impreso se envíe por separado en una fecha diferente a la del envío del motor de caja.

Calculadora de relación de engranajes
El desempeño del motor en un vehículo depende ampliamente de la configuración de las partes restantes de la unidad motriz. Use esta simple calculadora interactiva de relación de engranajes como un recurso de ayuda para lograr un desempeño óptimo, ahorro de combustible o el equilibrio perfecto que se ajuste a sus necesidades.