Motores marinos ReCon

Vuelva a surcar los mares en poco tiempo, y sin gastar más de lo que puede permitirse, gracias a la plena tranquilidad que le garantizan las soluciones de Cummins.

Los motores ReCon ofrecen una combinación de confiabilidad, desempeño, red de servicio, garantía y precio que es, sencillamente, insuperable.

Cada motor ReCon se desensambla por completo hasta llegar a la última tuerca y el último perno, luego de lo cual se lo limpia, inspecciona y rearma con nuevas piezas, si es necesario. Las piezas más expuestas al desgaste, tales como los aros, los rodamientos, los sellos y las juntas, son reemplazadas con nuevas piezas originales de Cummins.

Luego del ensamblaje, las células de prueba computarizada del motor garantizan un desempeño impecable.

  • Aplicaciones de motor para vehículos comerciales y recreativos
  • Una amplia variedad de motores en existencia para acortar los tiempos de entrega
  • Piezas Cummins 100% originales, nuevas o reacondicionadas, para garantizar la más alta calidad
  • Paquetes de intercambio para reemplazar unidades de Cummins y paquetes de remotorización para reemplazar CUALQUIER marca en prácticamente cualquier bote
  • Aceptación de núcleo sin complicaciones
  • Garantía de dos años, 2000 horas para todos los modelos (también se ofrecen planes de cobertura extendida)

Dele un nuevo impulso a su embarcación: más potencia, menor contaminación en las emisiones y mayor ahorro de combustible. Si desea obtener motores ReCon para su embarcación, comuníquese con su distribuidor Cummins locales.

La ventaja de Cummins en la asistencia que brinda a los clientes del mercado naval es que conoce cuán importante es para los costos operativos totales de la nave un motor que tenga una vida útil prolongada antes de requerir mantenimiento. Cummins ha hecho inversiones considerables en centros de refabricación locales que garantizan a cada cliente una máxima vida útil en cada motor. Trabajamos en forma conjunta con nuestros clientes para programar reacondicionamientos de manera proactiva y, de este modo, reducir al mínimo el tiempo de inactividad.

Los Centros de reacondicionamiento de Cummins utilizan diversas estrategias diseñadas para garantizar una calidad y una vida útil insuperables en los productos. Cuando el motor intercambiado llega el centro de reconstrucción, se desarma hasta su último componente, se limpia y se inspecciona.

Las piezas originales de Cummins, tanto las nuevas como las refabricadas, incluyen en sus respectivos kits componentes que están listos para ser usados en el proceso de refabricación. Luego del proceso de fabricación de calidad de Cummins, los motores fabricados son probados según las normas de fabricación estándar y, posteriormente, son sometidos a la prueba de calor para verificar que cumplan o superen las normas de la fábrica. Los motores fabricados Cummins son entregados a los clientes del mercado naval con la misma calidad de desempeño, confiabilidad y durabilidad que ya son un sello de Cummins. Es por eso que ofrecemos una garantía total para piezas por 1 año/horas ilimitadas en cada motor que sale de los Centros de reacondicionamiento de Cummins.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.