Calificaciones marinas y definiciones

Las calificaciones se basan en las condiciones ISO 8665 de 100kPa (29.612 in Hg) y 25 °C (77°F) y 30 % de humedad relativa. La potencia del eje de hélice representa la potencia neta disponible después de las típicas pérdidas de engranajes y es el 97 % de la potencia nominal. La potencia se califica de acuerdo a los procedimientos IMCI.

Alto rendimiento (HO)
Esta capacidad de potencia está pensada para un uso poco frecuente en aplicaciones de carga variable con un factor de carga del 10-30 por ciento. La potencia máxima se limita a una cada ocho horas de operación. La operación con potencia reducida debe ser a una carga igual o menor del 80 por ciento.

Los motores con esta capacidad de potencia están diseñados para impulsar sólo embarcaciones recreativas. El uso de calificaciones de alto rendimiento en aplicaciones comerciales anulará la garantía a criterio de Cummins. El uso comercial se define como cualquier trabajo o uso relacionado con trabajo del producto, o cualquier uso del producto que genere un ingreso, para cualquier parte del período de garantía, incluso si el producto se utiliza sólo ocasionalmente para dichos propósitos.

Las aplicaciones típicas de alto rendimiento son barcos de pesca deportiva, yates a motor y cruceros.


Funcionamiento intermitente (INT)
Esta capacidad de potencia está pensada para un uso intermitente en aplicaciones de carga variable con un factor de carga del 20-40 por ciento. La potencia máxima está limitada a dos de cada ocho horas de operación. Las operaciones con potencia reducida deben ser a una carga igual o menor del 80 por ciento. Además, las operaciones de potencia reducida deben ser a velocidad crucero (rpm) o menos. La velocidad crucero (rpm) depende de la velocidad nominal del motor (rpm):

Aplicaciones típicas en embarcaciones incluyen: cascos de planeo como embarcaciones de aduana, militares y policiales, tours de pesca y algunas aplicaciones de embarcaciones para pesca de arrastre sin red.

Aplicaciones típicas auxiliares incluyen: grupos hidráulicos, impulsores para maniobras y bombas de emergencia contra incendio.


Semicontinuos (MCD)
Esta capacidad de potencia está pensada para un uso continuo en aplicaciones de carga variable con un factor de carga del 40-60 por ciento. La potencia máxima se limita a seis horas de cada 12 horas de operación. La operación con potencia reducida debe ser a una carga igual o menor del 80 por ciento.

Aplicaciones típicas en embarcaciones incluyen: ferris con cascos de planeo, barcos de pesca diseñados para altas velocidades desde y hacia caladeros, yates con cascos de desplazamiento (sin carga) y cargueros costeros de viaje corto donde la carga y la velocidad del motor son cíclicas.

Las aplicaciones auxiliares incluyen: grupos de energía y algunas bombas de carga.


Uso intensivo (HD)
Esta capacidad de potencia está pensada para un uso continuo en aplicaciones de carga variable con un factor de carga del 60-75 por ciento. La potencia máxima se limita a 10 horas cada 12 horas de operación. La operación con potencia reducida debe ser a una carga igual o menor del 80 por ciento.

Las aplicaciones típicas en embarcaciones incluyen: buques con casco de desplazamiento como arrastreros de pesca en aguas medias, cerqueros y remolcadores donde la desaceleración frecuente es común y la velocidad y la carga del motor son estables. También se pueden utilizar en embarcaciones de alta velocidad como ferris y barcos de tripulación.

Las aplicaciones auxiliares típicas incluyen: bombas de carga y propulsores en modos de posicionamiento dinámico.


Funcionamiento continuo (CON)
Esta capacidad de potencia está pensada para su uso en aplicaciones de uso continuo que requieren un factor de carga del 70-90 por ciento.

Las aplicaciones típicas en embarcaciones incluyen: cascos de desplazamiento en alta mar como arrastreros de pesca de aguas profundas, cargueros, remolcadores, botes de empuje, arrastreros de fondo y botes remolcadores.


Light Duty (LD)
Intended for intermittent use in variable load applications with a power factor of 10-30%. La potencia máxima está limitada a una de cada ocho horas de operación. Reduced power operation must be at or below 80% load.


Energía permanente (Prime)
Los motores con esta capacidad de potencia están disponibles durante un número ilimitado de horas al año en aplicaciones de carga variable. La carga variable no debe exceder un promedio del 80 por ciento de la potencia nominal.

Una capacidad de sobrecarga del 10 por ciento está disponible por un período de una hora dentro de un período de operación de 12 horas. El tiempo total de operación al 10 por ciento de potencia de sobrecarga no debe exceder las 25 horas al año. Esta capacidad de potencia sigue las normas ISO 8528.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.