Filtración en la fabricación y entrega de líquido de escape diésel

Las partículas y los contaminantes que intentamos eliminar mediante el filtrado tienen un tamaño mucho menor al que puede captar el ojo humano, las lentes de aumento o incluso un telescopio con objetivo de baja potencia.

¿Qué es un micrón?

Las partículas no deseadas que se encuentran en el líquido de escape diésel actual se miden en micrones (μ). Un micrón es una unidad de medición lineal, dentro del sistema métrico, que se utiliza para medir la distancia que existe entre dos puntos. La calificación en micrones que se asigna a la filtración de líquido de escape diésel es una manera generalizada de cuantificar la capacidad de un medio de filtración para eliminar los contaminantes de un determinado tamaño.

Por ejemplo, un filtro con una calificación en micrones de "7" filtrará contaminantes de 7 o más micrones y un filtro con una calificación en micrones de "3" filtrará contaminantes de 3 o más micrones. La eficiencia de un filtro refleja la medición de la eficiencia de retención de un filtro. En términos generales, esta medición indica el número de partículas retenidas por un filtro, en comparación con el número de partículas presentes en el líquido de escape diésel que pasarán por el filtro. Un filtro de combustible de 7 micrones con una calificación de eficiencia del 98.7% elimina el 98.7% de las partículas con un tamaño de 7 o más micrones.

Es fundamental el almacenamiento adecuado y la filtración del líquido de escape diésel

Tal como lo muestra el siguiente gráfico, la gran variedad en la filtración a lo largo de todo el proceso de fabricación y suministro de líquido de escape diésel (DEF) hace que el conocimiento sobre el almacenamiento adecuado y la filtración sea una parte fundamental de la confiabilidad y del desempeño de su sistema de postratamiento de disminución catalítica selectiva (SCR).

ilustración del proceso relativo al líquido de escape diésel

Estudio de caso Acciones

Irrigadoras Goldacres, impulsadas por los motores Cummins desde 1999

Ver

Cummins contribuye al crecimiento global de la producción de almendras

Ver

La potencia del Cummins Tier 4 Final para la línea de rociadores Apache

Ver

Cummins ayuda a forjar la industria del algodón de Australia

Ver

Las unidades de potencia Cummins son la mejor opción

Ver

Eficiencia de avanzada

Ver

Bandit Industries reduce tamaño de motor para su astilladora de árboles enteros gracias a la serie Performance de Cummins

Ver

Cummins interviene para proporcionar energía y confiabilidad al tractor más grande de Kubota hasta la fecha

Ver

Aumente la eficiencia del combustible y ahorre dinero: una guía para agricultores

Ver

Cummins potencia a GUSS - el primer rociador autónomo para huertos

Ver


Para ver todos los estudios de caso, haga clic aquí.
Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.