Electrification

Potencia electrificada

Línea del sistema

Autobús escolar
AUTOBÚS URBANO
CAMIONES

Autobús escolar eléctrico

completamente eléctrico y con cero emisiones para transporte de alumnos

AUTOBÚS URBANO ELÉCTRICO

SOLUCIÓN ELÉCTRICA COMPLETAMENTE INTEGRADA DE AUTOBÚS

CAMIONES ELÉCTRICOS

SOLUCIÓN PHEV Y EV PARA CAMIONES ELÉCTRICOS

Innovación de Cummins

The New Power Magazine

The New Power Magazine provides a glimpse into Cummins’ new and emerging alternative power technologies to help power customer success.

Cummins y Hyundai se unen para innovar

La miniexcavadora desarrollada en conjunto completamente eléctrica, impulsada por la batería de ion-litio BM4.4E es un caballo de batalla de 3.5 toneladas que puede trabajar durante un turno completo de ocho horas mientras que se carga en solo tres horas.

Hacia el futuro de un mundo electrizado

Cummins y Purolator unen fuerzas para sacar a la calle un vehículo completamente eléctrico que funcione de verdad, en el mundo real. Vea cómo este camión eléctrico ayuda a combinar tecnología y confiabilidad.

Lograr el cambio con Cummins PowerDrive

Único y versátil, PowerDrive de Cummins reemplaza la transmisión convencional, y cambia en tiempo real entre dos modos híbridos y dos completamente eléctricos. Experimenta un ahorro de combustible optimizado, reducción del nivel de emisiones y un mejor rendimiento del vehículo.

Paquetes de baterías

Carcasa ligera Cummins utiliza solo materiales compuestos para crear una carcasa muy ligera, que no solo maximiza la densidad de energía sino que también aumenta la durabilidad.
Módulos flexibles Su operación exclusiva. Sus necesidades singulares. Los módulos flexibles de energía de Cummins hacen que sea fácil escalar paquetes de baterías a su aplicación de vehículo específica.
Refrigeración de flujo cruzado Nuestro enfoque de flujo cruzado modular mantiene las celdas en el rango óptimo de temperatura, lo que prolonga la vida de la batería.
Control de temperatura Con un objetivo de 77°F +/- 6°F, el sistema de control térmico de la batería mantiene el rendimiento isotérmico de la batería.
Sistema exclusivo de gestión de la batería (BMS, por sus siglas en inglés) El BMS exclusivo de Cummins es el cerebro del paquete. Mantiene su vehículo seguro al monitorear y reaccionar continuamente para ajustar los parámetros clave.

Carcasa ligera

Cummins utiliza solo materiales compuestos para crear una carcasa muy ligera, que no solo maximiza la densidad de energía sino que también aumenta la durabilidad.

Módulos flexibles

Su operación exclusiva. Sus necesidades singulares. Los módulos flexibles de energía de Cummins hacen que sea fácil escalar paquetes de baterías a su aplicación de vehículo específica.

Refrigeración de flujo cruzado

Nuestro enfoque de flujo cruzado modular mantiene las celdas en el rango óptimo de temperatura, lo que prolonga la vida de la batería.

Control de temperatura

Con un objetivo de 77°F +/- 6°F, el sistema de control térmico de la batería mantiene el rendimiento isotérmico de la batería.

Sistema exclusivo de gestión de la batería (BMS, por sus siglas en inglés)

El BMS exclusivo de Cummins es el cerebro del paquete. Mantiene su vehículo seguro al monitorear y reaccionar continuamente para ajustar los parámetros clave.

CONOZCA LA LÍNEA DE BATERÍAS CUMMINS

Soluciones de energía flexibles y escalables para aplicaciones comerciales pequeñas y grandes respaldadas por la calidad y soporte de Cummins. Nuestros nuevos paquetes de baterías y módulos de baterías pueden integrarse de manera experta a la cartera de motores eléctricos e híbridos de Cummins.

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.