Turbocompresores y control de aire Holset®

Conozca más

Cummins es el único fabricante que se centra en tecnologías de turbocompresores para motores de diésel para trabajo mediano a pesado. Por más de 60 años, ofrecemos soluciones de turbocompresores innovadoras y confiables para nuestros clientes. Nuestra visión de las soluciones de turbocompresores, gracias a nuestra excelente reputación de la compañía proveniente de nuestra marca Holset®, nos diferencia como líder en tecnología.

Los motores de diésel comerciales requieren tecnologías avanzadas que ofrecen eficiencia y cumplen con los estrictos requisitos para emisiones. Nuestras tecnologías de expansor de turbocomposición y de calor residual fija, de descarga, variable y de dos etapas se desarrollaron específicamente para brindar una mayor eficiencia y un menor costo.

En la actualidad, los ingenieros de tecnologías de turbocompresores de Cummins están desarrollando activamente soluciones de vanguardia para los nuevos sistemas de rodamientos de próxima generación, que incluyen la turbocompresión asistida, y un mejor desempeñodel compresor en etapas.

+

Turbocompresores de geometría fija

La marca Holset® tiene sus raíces en tecnología de geometría fija, turbocompresores que canalizan todos los gases de escape a la turbina para aumentar la energía del motor. Con más de 60 años de experiencia en cumplir con los requisitos de energía del cliente, la experiencia de Cummins Turbo Technologies está probada, y produce algunos de los turbocompresores más optimizados, eficientes y confiables del mundo.

Conozca más
+

Turbocompresores de geometría variable

El Holset® VGT™ de Cummins Turbo Technologies fue pionero en tecnología de geometría variable (VG) para el mercado de vehículos comerciales en 1998. Con un anillo de boquilla deslizante patentado, el Holset® VGT™ ofrece un amplio rango de flujo que permite mayores presiones de impulso a bajas velocidades del motor. La tecnología VG proporciona los medios más eficientes en el consumo de combustible para impulsar la recirculación de gases de escape (EGR) de ruta corta, que se utiliza para reducir los niveles de NOx.

Conozca más
+

Turbocompresores de descarga

La tecnología de descarga ayuda a evitar que el turbocompresor sobreacelere, además de un exceso de impulso del motor. Los turbocompresores de descarga Holset® bien diseñados emplean las mismas técnicas de diseño líderes en la industria que se utilizan en Cummins. Los turbocompresores de descarga mejoran las unidades de geometría fija con un aumento general de la eficiencia en un 3%, y pueden ser optimizados por varios sistemas de postratamiento.

Conozca más
turbocompresor holset

Noticias sobre Cummins Turbo Technologies

Manténgase al día con la última tecnología de turbocompresores: suscríbase al boletín informativo trimestral de Cummins Turbo Technologies.

 

Video de Cómo funciona un turbocompresor

Cómo funciona un turbocompresor

 

Este video corto que muestra el HE400VG de Cummins Turbo Technologies ofrece una animación de cómo funciona un turbocompresor.

Mire el video

 

Imagen fija del turbocompresor del video

Conozca la nueva 7.ª generación de turbocompresores de geometría variable serie 400

Presentada en 2021, la serie VGT 400 ofrece una eficiencia 5% más alta en comparación a su predecesor. La innovación de LeapFrog es el efecto combinado de un diseño de cubierta de múltiples despeje y de nuevas opciones de ruedas para ofrecer una mayor eficiencia de la turbina. El último HE 400 VGT ayudará a los fabricantes de motores a cumplir con los próximos estándares de emisiones y ofrecer el mejor ahorro de combustible en su clase.

Mire el video

Características del turbocompresor

turbocompresor etiquetado


  1. Rueda de la turbina
  2. Carcasa de la turbina
  3. Entrada para gas de escape
  4. Salida para gas de escape
  5. Rueda del compresor
  6. Carcasa del compresor
  7. Sistema de rodamiento
  8. Salida de aire comprimido

Busque un distribuidor

 

Conozca más

Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.