Energía holset. Tome el mando.

El reemplazo correcto del turbocompresor Holset garantiza menos tiempo de inactividad, mejor rendimiento de energía y mayor ahorro de combustible durante varios años.

Los turbocompresores y piezas Holset originales están fabricados para cumplir o exceder las especificaciones originales de su motor en cuanto a rendimiento, confiabilidad y durabilidad en un entorno exigente.

 
No se arriesgue: no acepte menos que un Holset genuino.


Imagen del folleto de energía de Holset
Descargar folleto

Ponemos a Holset a prueba

Ponemos a Holset a prueba para demostrar los riesgos de turbos universales, reconstruidos, reparados o reacondicionados. No se arriesgue con turbocompresores no originales. Si recurre a los turbocompresores Holset originales, tiene la certeza de que adopta un producto que integra calidad, confiabilidad y normalización. La prueba está en las pruebas de ingeniería en los talleres de los turbocargadores y componentes Holset genuinos, contra piezas no originales.

Las pruebas incluyeron análisis de materiales, análisis de la composición química de las piezas e inspecciones visuales detalladas
de un turbocompresor serie B de rango medio y un servomotor ISB 6.7 VGT™. Los resultados demuestran por qué siempre debe elegir productos Holset genuinos.


Evite peligros ocultos. Siempre compre turbos Holset genuinos.

Rueda de turbina Holset tiene mayor contenido de níquel y mayor resistencia a la tracción y potencia de desempeño a temperaturas extremas
Carcasa de los rodamientos Los productos Holset genuinos ofrecen un 30% más de resistencia a la tracción que los productos no originales con más contenido de carbono
Rodamientos autolubricantes Los rodamientos autolubricantes originales de Holset utilizan la aleación metálica especificada, lo que reduce el desgaste de los rodamientos y propician la respuesta adecuada a las partículas contaminantes presentes en el aceite sucio

Confíe en el turbocompresor adecuado

La inversión en tecnología de Holset garantiza que sus clientes accedan a los turbocompresores con las especificaciones exactas para sus motores.

Los productos Holset originales ofrecen:

  • Mayor ahorro de combustible
  • Mayor potencia del motor
  • Vida útil prolongada del motor
  • Durabilidad y confiabilidad

Active los hotspots de la imagen para obtener más información.

Seguridad gracias a los turbocompresores Holset originales

Imagen de descarga del artículo de cliente marino Holset
Descargar la historia del cliente
Un relato en primera persona de un cliente sobre por qué nunca debería comprar un turbocompresor que no es original

Los turbocompresores Holset® son máquinas complejas con velocidades tan rápidas como un motor de chorro. La durabilidad y confiabilidad de los productos Holset se obtienen a través de la atención al detalle y la precisión en las especificaciones. Las piezas críticas como la rectitud del barreno y el eje se miden con tolerancias de tan solo un micrón (un mechón de cabello tiene 75 micrones y un glóbulo rojo cinco micrones). La tecnología y especialización puestas al servicio del reemplazo de un turbocompresor Holset para OE no se pueden replicar fácilmente con cualquier reparación, reconstrucción o modelo universal en el mercado.

Para entender la importancia de tener un turbocompresor confiable, lea cómo el viaje de Rick Renfroe a Key West y Las Bahamas rápidamente se tornó desagradable por haber comprado un producto a un vendedor no autorizado.

Tome el mando y opte por reemplazar sus turbocompresores y componentes solo con productos Holset® originales, a través de nuestra red de expertos distribuidores Holset autorizados.


Redirigiendo a
cummins.com

La información que busca está en
cummins.com

Ahora estamos iniciando ese sitio para usted.

Gracias.