WARUM ORIGINALTEILE? DIE VORTEILE
Warum sollten Sie Cummins Originalteile in Betracht ziehen?
Manchmal kann es schwierig sein, den Unterschied zwischen Cummins-Originalteilen und Nicht-Originalteilen zu erkennen. Teile, die keine Originalteile sind, können zwar in ein Cummins-Produkt passen, werden aber nicht mit denselben Verfahren oder Materialien nach den exakten Spezifikationen von Cummins hergestellt oder wiederaufbereitet.
Sich auf Cummins-Originalteile zu verlassen, ist der beste Weg, um eine lange Lebensdauer Ihres Motors zu gewährleisten. Hier ist der Grund dafür:

ES BESTEHT EIN UNTERSCHIED
Die Verwendung von Teilen, die keine Originalteile sind, beeinträchtigt nicht nur die Leistung Ihres Motor mit hoher Horsepower. Es gefährdet Ihr Geschäft und macht es schwer, die Kundenerwartungen zu erfüllen. Cummins-Originalteile werden mit einer Herstellergarantie geliefert, die finanziellen Schutz und Seelenfrieden gewährleistet. Der Betrag, den Sie im Vorfeld durch die Verwendung von nicht originalen Teilen sparen, wird Sie später wahrscheinlich viel mehr kosten. Wenn Ihre Rentabilität und Ihr Ruf davon abhängen, verwenden Sie Cummins-Originalteile, um eine kontinuierliche Leistung in einer „Always on“-Welt zu gewährleisten.

CUMMINS RECON® MOTOREN
Orginalmotoren und Teile von Cummins ReCon® bieten Ihnen eine kosteneffiziente, umweltfreundliche und überraschungsfreie Lösung, die Ihre von Cummins angetriebenen Ausrüstung schnell wieder einsatzbereit macht. Aber lassen Sie sich nicht nur von uns überzeugen. Sehen und hören Sie sich an, was passierte, als einer der größten Häfen Malaysias seine Maschinenflotte auf Cummins ReCon® Motoren umrüstete.