Cummins präsentiert auf der 2023 Florida RV Supershow das Konzept eines Hybrid-Stromversorgungssystems für Wohnmobile

Fridley, Minnesota
""

Der globale Marktführer für Energie und Technologie, Cummins Inc. (NYSE: CMI), hat heute bekannt gegeben, dass sein neues Hybrid-Stromversorgungssystem für die Wohnmobilbranche auf der SuperShow für Wohnmobile in Florida ab Januar 18 auf dem Messegelände des Bundesstaates Florida zu sehen sein wird. Das Konzept-Stromversorgungssystem kombiniert branchenführende Lithium-Ionen-Batterietechnologie mit Onan-Wohnmobilgeneratoren. Das Ergebnis ist ein integriertes Stromversorgungspaket, das reduzierte Emissionen, einen leisen Modusbetrieb und ein intelligentes Lastmanagement mit einer einfachen Benutzeroberfläche bietet.

Die Konzeptanzeige von Cummins verfügt über einen Onan QG 2800i-Generator, ein 6,7 kW-h lithium-ionen-Batteriepaket für Automobile und einen einzigartigen Leistungsverteilungsnabe. Der Leistungsverteiler enthält Wechselrichter-, Wandler- und Ladegerätkomponenten in einer kompakten Paketgröße. Durch die Kombination des 2,8-kW-Generators mit der Lithium-Ionen-Batterie können RVers die gleiche zugängliche Leistung wie ein größerer 5kW-Generator mit weniger Emissionen und weniger Lärm oder Vibrationen haben. Das smarte System ist außerdem solarbereit und nimmt bis zu 500W Solar-Input auf.

So funktioniert es

"Um das Leben der Menschen durch den Antrieb einer wohlhabenderen Welt zu verbessern, ist die Erforschung neuer Technologien nicht nur der richtige Schritt für unser Unternehmen, sondern auch entscheidend für einen Weg in eine nachhaltigere Zukunft", sagt Theosia Rush, General Manager für mobile Energie von Cummins.

Cummins hat sich zum Ziel setzen, den Wohnmobilen mehr Freiheit bei ihren Abenteuern zu bieten. Ein Hybrid-Stromversorgungssystem wie dieses ermöglicht es Campern, weiter zu fahren und länger draußen zu bleiben, ohne die Angst vor Stromausfällen zu haben, da es die besten Aspekte der Lithium-Ionen- und Festmontage-Generatortechnologie kombiniert. Die Batterien sorgen für einen leisen Betrieb, und der Onboard-Generator stellt sicher, dass diese Batterien niemals auf Null aufgeladen werden. Für Wohnmobile können Sie die Freiheit haben, durch die Stadt zu wandern, und sie können beruhigt sein, dass immer Energie verfügbar sein wird.

Frisch vom Netz

Die Kombination von Onan-Generatoren und Lithium-Ionen-Technologie unterstützt direkt eine saubere Umgebung und das Ziel, eine Welt mit Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Der Übergang in eine kohlenstoffarme Zukunft beginnt jetzt, aber es wird dauern, bis sie vollständig realisiert wird. Während dieser Technologischen Umstellung ist Cummins bestrebt, ein Portfolio an Stromversorgungslösungen bereitzustellen, um die sich entwickelnden Anforderungen der Wohnmobilbranche zu erfüllen. Das hybride Konzept des 2024 California Air Resource Board (CARB) für einen kleinen Off-Road-Motor (SORE) ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung.

Um die Arbeit von Cummins in der Wohnmobilbranche weiter zu festigen, hat das Segment Power Systems eine spezielle Gruppe funktionsübergreifender Experten gebündelt, die sich ausschließlich auf die Bereitstellung optimierter Hilfsstromlösungen für Freizeit- und Nutzfahrzeuge konzentrieren. Cummins ist begeistert von der Zukunft dieser dynamischen Branche und wird weiterhin die strategischen Entscheidungen treffen, die das Leben der Menschen verbessern.
 

Über Cummins Inc.

Cummins Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen mit komplementären Geschäftseinheiten, die ein breites Portfolio an Antriebslösungen entwerfen, herstellen, vertreiben und warten. Die Produktpalette des Unternehmens reicht von integrierten Verbrennungs-, Elektro- und Hybridantriebslösungen bis hin zu Komponenten wie Filtration, Abgasnachbehandlung, Turbolader, Kraftstoffsysteme, Steuerungssysteme, Luftbehandlungssysteme, automatisierte Getriebe, Stromerzeugungssysteme, Microgrid-Steuerungen, Batterien, Elektrolyseure und Brennstoffzellenprodukte. Cummins hat seinen Hauptsitz in Columbus, Indiana (USA), und beschäftigt seit seiner Gründung im Jahr 1919 ca. 73.600 Menschen, die sich für eine bessere Welt einsetzen. Dies geschieht durch die Priorisierung der Unternehmensverantwortung mit drei globalen Anliegen, die für gesunde Gemeinschaften entscheidend sind: Bildung, Umwelt und Chancengleichheit. Cummins bedient seine Kunden online, über ein Netz von firmeneigenen und unabhängigen Vertriebsstandorten sowie über Tausende von Händlerstandorten weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2022 2,2 Mrd. USD bei einem Umsatz von 28,1 Mrd. USD.

Medienkontakt
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.