Cummins erhält großen Verteidigungsauftrag für Energieerzeugungsanlagen

Cummins Inc. (NYSE:CMI) wurde als einer von zwei Ausgezeichneten ausgewählt, die Generatoranlagen sowohl für das 500 Kilowatt (kW) Gehäuse (MEPGS-10001) als auch für Kraftwerke (PP) (MEPGS-35001)-Konfigurationen entwickeln, herstellen, testen und produzieren werden, um die elektrischen Anforderungen für das große taktische Stromversorgungssystem (LTPS) und das Verteidigungsministerium (DoD) zu erfüllen.
LTPS ist ein Modernisierungsprogramm, das von der Produktleitung Large Power Systems (LPS) geleitet wird und mobilere, zuverlässigere und logistisch unterstützbare taktische Stromquellen für die digitalisierten Streitkräfte des DoD im 21. Jahrhundert bereitstellen wird. Das LTPS besteht aus zwei 500-Kilowatt (kW)-Generatoren in einer Kraftwerkskonfiguration mit Verteilungs- und Schaltfunktionen, die es ermöglichen, einen Generator einzuschalten, während der andere Generator ausgeschaltet ist. Nach der Vergabe von Phase I werden zwei (2) Auftragnehmer vier (4) PP-Konfigurationen für Tests liefern.
„Wir sind begeistert und fühlen uns geehrt, dass wir als einer von zwei Auftragnehmern vom Verteidigungsministerium für die LTPS-Programme ausgewählt wurden. Es spiegelt die Innovationskraft unseres Teams wider, die zuverlässigsten und logistisch unterstützbarsten Energiequellen für die Zukunft der digitalisierten Armee zu entwickeln", erklärte Doreen Swanson, Director of Government and Military Business bei Cummins Power Generation.
Cummins entwickelt und produziert seit 2013 die 5 kW bis 60 kW Familie der fortgeschrittene mittlere mobile Stromquellen (AMMPS) für das Verteidigungsministerium sowie die 800kW Basic Expeditionary Airfield Resources.
Um mehr über Cummins Lösungen in der Stromerzeugung für den Bereich Verteidigung, in der Schifffahrt oder im Landsupport zu erfahren, besuchen Sie bitte den Verteidigungsbereich unserer Website.
Cummins Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen mit komplementären Geschäftseinheiten, die ein breites Portfolio an Antriebslösungen entwerfen, herstellen, vertreiben und warten. Die Produktpalette des Unternehmens reicht von integrierten Verbrennungs-, Elektro- und Hybridantriebslösungen bis hin zu Komponenten wie Filtration, Abgasnachbehandlung, Turbolader, Kraftstoffsysteme, Steuerungssysteme, Luftbehandlungssysteme, automatisierte Getriebe, Stromerzeugungssysteme, Microgrid-Steuerungen, Batterien, Elektrolyseure und Brennstoffzellenprodukte. Cummins hat seinen Hauptsitz in Columbus, Indiana (USA), und beschäftigt seit seiner Gründung im Jahr 1919 ca. 73.600 Menschen, die sich für eine bessere Welt einsetzen. Dies geschieht durch die Priorisierung der Unternehmensverantwortung mit drei globalen Anliegen, die für gesunde Gemeinschaften entscheidend sind: Bildung, Umwelt und Chancengleichheit. Cummins bedient seine Kunden online, über ein Netz von firmeneigenen und unabhängigen Vertriebsstandorten sowie über Tausende von Händlerstandorten weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2022 2,2 Mrd. USD bei einem Umsatz von 28,1 Mrd. USD.