Energie für die Umsetzung des Ziels einer völligen Emissionsfreiheit im Güterverkehr

Knxville, Tennessee

Wiederaufbereitete KLW-Lokomotive mit 4.400 Pferdestärken von Cummins wird auf CN getestet

 

Heute gaben Cummins Inc. (NYSE: CMI) und Cummins Locomotive Works, Inc. (KLW) den nächsten Schritt im Tier 4 Lokomotiven-Repower-Programm bekannt. Aufbauend auf dem erfolgreichen Verkauf von KLW EPA Tier 4 zertifizierten und CARB-verifizierten Lokomotiven in den USA hat KLW kürzlich die Wiederaufbereitung einer bestehenden Streckenfrachtlokomotive mit dem Tier 4-zertifizierten QSK95-Motorsystem von Cummins 4.400 Pferdestärken abgeschlossen. Die Lokomotive verwendet außerdem ein CAF Power & Automation AC-Traktionssystem zusammen mit Komponenten anderer Zulieferer der Bahnindustrie.

Zur Lokomotive KLWX 4400 ACT4 sagte der KLW-Vorsitzende Pete Claußen: "Während sich ein Großteil des Branchenschwerpunkts auf die Entwicklung neuer Technologien zur Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele von 2030 konzentriert hat, hat KLW Lösungen entwickelt, die Betreiber der Klasse 1 dabei unterstützen, ihren Nachhaltigkeitsverpflichtungen von 2030 und 2050 näher zu kommen. Die Kombination aus Cummins QSK95 Tier 4-Motor und SCR-Abgasnachbehandlungssystem sowie anderen Komponenten in der Lokomotive bietet einen geringeren Kraftstoffverbrauch und eine höhere Zuverlässigkeit gegenüber anderen Tier 4-Leistungspaketen."

"Wir freuen uns, unsere saubere Dieseltechnologie in Güterlokomotiven vorstellen zu können", sagt Chefredneur Von Cummins, Rail and Defense, Laute Barringer. "Viele Bahnbetreiber haben sich verpflichtet, Nettoemissionen ohne Emissionen zu erreichen, und wir sind sicher, dass der QSK95 eine wichtige Rolle dabei spielen wird, Bahnbetreibern dabei zu helfen, die Emissionen sowohl für ihre aktuelle als auch für ihre zukünftige Reihe von Lokomotiven zu verbessern."

Die Lokomotive KLWX 4400 ACT4 befindet sich derzeit auf der Canadian National Railway und wird dort in Tests zum Zuverlässigkeitswachstum getestet. KLW erwartet die kommerzielle Verfügbarkeit des KLWX 4400 ACT4 in der zweiten Hälfte des Jahres 2023.

 

Über Cummins Inc.

Cummins Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen mit komplementären Geschäftseinheiten, die ein breites Portfolio an Antriebslösungen entwerfen, herstellen, vertreiben und warten. Die Produktpalette des Unternehmens reicht von integrierten Verbrennungs-, Elektro- und Hybridantriebslösungen bis hin zu Komponenten wie Filtration, Abgasnachbehandlung, Turbolader, Kraftstoffsysteme, Steuerungssysteme, Luftbehandlungssysteme, automatisierte Getriebe, Stromerzeugungssysteme, Microgrid-Steuerungen, Batterien, Elektrolyseure und Brennstoffzellenprodukte. Cummins hat seinen Hauptsitz in Columbus, Indiana (USA), und beschäftigt seit seiner Gründung im Jahr 1919 ca. 73.600 Menschen, die sich für eine bessere Welt einsetzen. Dies geschieht durch die Priorisierung der Unternehmensverantwortung mit drei globalen Anliegen, die für gesunde Gemeinschaften entscheidend sind: Bildung, Umwelt und Chancengleichheit. Cummins bedient seine Kunden online, über ein Netz von firmeneigenen und unabhängigen Vertriebsstandorten sowie über Tausende von Händlerstandorten weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2022 2,2 Mrd. USD bei einem Umsatz von 28,1 Mrd. USD.

Medienkontakt
Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.