DIE US-Armee vergibt Cummins Inc. einen Vertrag im Wert von 87 Mio. USD für die Lieferung des Advanced Combat Engine

Cummins Inc. (NYSE: CMI), ein weltweit führendes Unternehmen im Energiebereich, hat von der US-Armee einen Vertrag in Höhe von 87 Mio. USD erhalten, um die Entwicklung des Advanced Combat Engine (ACE), einer modularen und skalierbaren Dieselmotorlösung, die in der Lage ist, mit Hybridisierung zu arbeiten, und die innovative Gegenkolben(OP)-Technologie verwendet, um Sprungmöglichkeiten in Bezug auf Leistungsdichte und Wärmeabgabe zu bieten, die auf dem aktuellen Markt nicht verfügbar sind.
Der kürzlich vergebene Vertrag über die Other Transaction Authority (OTA) baut auf einem wettbewerbsfähigen mehrjährigen Engagement des Ground Vehicle Systems Center (GVSC) der US-Armee auf, um eine transformierende Antriebsstrangtechnologie zu entwickeln, die dicht, thermisch effizient, modular, skalierbar und erschwinglich genug ist, um die härtesten Anforderungen an Mobilität, Überlebensfähigkeit und Lethalität von Fahrzeugen zu erfüllen. Darüber hinaus ermöglicht die OTA, die neue Technologie noch vor den Startterminen der Programme in die nächste Generation von Fahrzeugprogrammen umwandeln zu können.
Die innovative OP-Technologie des ACE bietet eine 50 %ige Steigerung der Leistungsdichte, eine Reduzierung der Wärmeabgabe von 20 % und eine 13 % bessere Kraftstoffeffizienz im Vergleich zu dem heutigen besten Kampfmotor der Klasse. Dank der flexiblen Layout-Optionen des ACE kann der Motor in 3 Zylinder-, 4-Zylinder- und 6-Zylinderanordnungen konfiguriert werden, um Eine Leistung von 750 bis 1.500 Pferdestärken zu liefern. Der ACE kann in Hybridarchitekturen integriert werden, die Gemeinsamkeit ermöglichen, wodurch die teure logistische Belastung durch mehrere Kampfantriebe eliminiert und die Einführung neuer elektrifizierter Technologien erleichtert wird.
"Wir freuen uns, unsere wertvolle Partnerschaft mit Cummins an der Entwicklung des Advanced Combat Engine (ACE) fortzusetzen; Was unter der Motorhaube der Army Ground Vehicles steckt, ist auch das, was unser Team zu den Bemühungen unseres Teams antreibt, die Fähigkeitenentwicklung zu verbessern", sagt Dr. Grein, Executive Director für Research & Technology Integration, DEM US Army GROUND Vehicle Systems Center. "Dieses Projekt ist ein wichtiger Bestandteil unserer Forschungs- und Entwicklungsarbeit und wir sehen den ACE als potenziellen Enabler sowohl für traditionelle als auch für hybride elektrische Antriebsstränge, die für aktuelle und zukünftige Kampffahrzeuge gelten."
"Der ACE bietet der rockigen Cummins-Motorleistung der US-Armee in Kombination mit einer konfigurierbaren, flexiblen Architektur, um ihr komplettes Portfolio an Kampffahrzeugen zu unterstützen", sagt Norbert Nusterer, Vizepräsident und Präsident von Cummins Power Systems. "Der ACE bietet auch die Option zur Integration in hybride Architekturen und nutzt das Fachwissen von Cummins durch bereits im kommerziellen Bereich vorgenommene Investitionen. Wir freuen uns, unsere langjährige Beziehung zur US-Armee zu erweitern und zu vertiefen und weitere hochmoderne Technologien zur Unterstützung der aktuellen und der nächsten Generation von Kampffahrzeugen beizutragen."
Cummins-Motoren sind heute in mehr Raupenkampffahrzeugen im Einsatz als jede andere Marke. Cummins ist ein wichtiger Lieferant von Dieselmotoren und Generatoren für Verteidigungszwecke auf der ganzen Welt und versteht die Bedürfnisse des US-Militärs. Bei jeder Mission hat die von Cummins angetriebene Ausrüstung ihren Dienst mit Auszeichnung geleistet und sich höchste Anerkennung für ihre Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Leistung verdient. Achates Power ist der Gegenkolbentechnologiepartner von Cummins für den ACE und ein anerkannter Experte für Gegenkolbenmotortechnologie.
"Die Kopplung unserer Gegenkolbentechnologie mit dem robusten Motordesign, der Fertigung und den Möglichkeiten zur Einführung neuer Produkte ermöglicht es uns, einen leistungsstarken und zuverlässigen Motor für Militäreinsätze zu schaffen", sagt Dave Crompton, Präsident und CEO von Achates Power. "Achates Power freut sich, Cummins weiterhin als wichtigen Technologiepartner bei der Entwicklung der nächsten Generation von Motoren für Kampffahrzeuge zu unterstützen."
Weitere Informationen über den Advanced Combat Engine von Cummins finden Sie in www.cummins.com/defense.
Cummins Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen mit komplementären Geschäftseinheiten, die ein breites Portfolio an Antriebslösungen entwerfen, herstellen, vertreiben und warten. Die Produktpalette des Unternehmens reicht von integrierten Verbrennungs-, Elektro- und Hybridantriebslösungen bis hin zu Komponenten wie Filtration, Abgasnachbehandlung, Turbolader, Kraftstoffsysteme, Steuerungssysteme, Luftbehandlungssysteme, automatisierte Getriebe, Stromerzeugungssysteme, Microgrid-Steuerungen, Batterien, Elektrolyseure und Brennstoffzellenprodukte. Cummins hat seinen Hauptsitz in Columbus, Indiana (USA), und beschäftigt seit seiner Gründung im Jahr 1919 ca. 73.600 Menschen, die sich für eine bessere Welt einsetzen. Dies geschieht durch die Priorisierung der Unternehmensverantwortung mit drei globalen Anliegen, die für gesunde Gemeinschaften entscheidend sind: Bildung, Umwelt und Chancengleichheit. Cummins bedient seine Kunden online, über ein Netz von firmeneigenen und unabhängigen Vertriebsstandorten sowie über Tausende von Händlerstandorten weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2022 2,2 Mrd. USD bei einem Umsatz von 28,1 Mrd. USD.