Häufig gestellte Fragen zu Dieselmotoren

Das Thema fortschrittliche Dieselmotoren kann schnell überwältigend technisch werden und eine einfache Frage in eine tiefgehende Analyse verwandeln. Unser Cummins-Team möchte diese und die umliegenden Themen so verständlich wie möglich machen. Deshalb haben wir diese Seite mit den häufigsten Fragen zusammengestellt, die uns zu modernen Dieselmotoren gestellt wurden.
Wie sieht es mit der Lebensdauer eines Dieselmotors aus?
Dieselmotoren sind robuste Maschinen mit einer längeren Lebensdauer, als man erwarten würde. Die Lebensdauer eines durchschnittlichen Dieselmotors liegt zwischen 400.000 Meilen und 1.000.000 Meilen, während die durchschnittliche Lebensdauer eines Gasmotors bei etwa 200.000 Meilen liegt. Warum ist das so? Dieselmotoren sind anders konzipiert als Benzinmotoren, d. h. sie haben mehr Platz im Motor, damit sich mehr Öl bewegt. Dies ermöglicht einen längeren Betrieb der Motorkomponenten auf optimalem Niveau. Weitere Schlüsselfaktoren für die Langlebigkeit von Dieselmotoren sind ihr Gesamtdesign und ihre Anwendungsmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Motoren.
Wie diagnostiziert man Probleme mit Dieselmotoren?
Probleme mit Dieselmotoren können die Langlebigkeit erheblich beeinträchtigen. Es gibt eine Reihe von Problemen mit Dieselmotoren, auf die Sie im normalen Betrieb stoßen können. Die genaueste Methode zur Diagnose von Motorproblemen besteht darin, den Motorhersteller zu kontaktieren, um einen Einblick in die Lösungen zu erhalten. Darüber hinaus finden Sie hier einige häufige Probleme mit Dieselmotoren.
- Schwarzer Rauch: Schwarzer Rauch ist ein häufiges Merkmal der alten Lokomotivmotoren und ein deutliches Zeichen für ein ernsthaftes Problem mit Ihrem Dieselmotor. Es gibt mehrere Ursachen für schwarzen Rauch, wie eine defekte Einspritzpumpe, ein defektes AGR-Ventil oder etwas so Einfaches wie niedrige Betriebstemperaturen. Die Reinigung des Belüftungssystems ist ein guter erster Schritt zur Bekämpfung dieses Problems, aber letztendlich sollten Sie einen Fachmann zu Rate ziehen.
- Startschwierigkeiten: Kalte Bedingungen führen bei Dieselmotoren häufig zu Startschwierigkeiten. Das Wetter ist nur ein Auslöser, der dazu führt, dass der Motor schwer anspringt. Ein schweres Starten oder Nichtstarten kann durch defekte Zündkerzen, eine defekte Batterie oder ein Problem mit dem Treibstoff-System verursacht werden, um nur einige Beispiele zu nennen.
- Kontaminierter Kraftstoff: Aufgrund seiner höheren Viskosität hat Dieselkraftstoff eine höhere Wahrscheinlichkeit, sich zu verunreinigen. Wasser, Ruß und andere Ablagerungen sind häufige Kraftstoffverunreinigungen. Das Auftanken ist eine einfache Lösung, aber wenn Sie dieses Problem nicht früh genug feststellen können, müssen Sie den Motor zu einem Fachmann bringen, um repariert zu werden.
Diese Probleme und Lösungen für Dieselmotoren lassen sich nur schwer selbst beheben. Wann immer Sie ein ernsthaftes Problem mit dem Motor erkennen, sollten Sie ihn zu einem Fachmann bringen oder sich an den Hersteller wenden. Motoren können repariert werden, aber nur richtig von Fachleuten. Wenn Sie sich auf einen Fachmann verlassen möchten, sollten Sie sich mit all Ihren Dieselmotorproblemen an Cummins wenden. Unsere Motoren und unser Service sind die besten ihrer Klasse.
Wie oft sollte ein Dieselmotor gewartet werden?
Je nach Leistung des Motors variiert die Anzahl der Wartungsanforderungen. Eine sichere Maßnahme wäre es, einen Dieselmotor alle sechs Monate warten zu lassen. Zumindest sollte er einmal im Jahr überprüft werden, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Dies ist keine konkrete Regel, da die Art des Dieselmotors und sein Einsatzzweck einen erheblichen Einfluss darauf haben, wie oft er gewartet werden muss. Das Wartungshandbuch von Cummins ist eine hervorragende Ressource, die Wartungspläne auf der Grundlage des Produkttyps enthält.
Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Wartung eines Dieselmotors ist die Variation. Ein Fernverkehrs-Lkw, der täglich mehrere hundert Kilometer zurücklegt, benötigt beispielsweise einen ganz anderen Service bzw. eine andere Wartung als ein Pkw mit Dieselmotor, der nur einmal alle sechs Monate gewartet werden muss.
Ein weiteres Beispiel für eine solche Variation sind Bergbau-Lkws. Sie transportieren Amazonasladungen fast den ganzen Tag über Wochen und Monate in sehr schmutzigen Umgebungen, so dass sich ihr Wartungs- und Instandhaltungsbedarf ebenfalls stark von dem eines Fernlastwagens oder eines alltäglichen Nutzfahrzeugs unterscheiden würde.
Wer stellt die meisten Dieselmotoren der Welt her?
Wir können Ihnen einen Tipp geben: Sie lesen gerade einen ihrer Blogs. Unser eigenes talentiertes Team bei Cummins ist einer der weltweit führenden Hersteller von Dieselmotoren. 2018 lieferte Cummins die meisten Dieselmotoren der Klasse 8. In diesem Jahr wurden 309.701 Dieselmotoren in Lkws der Klasse 8 eingesetzt, und Cummins war für 38,3 % davon verantwortlich.
Welche Arten von Dieselmotoren gibt es?
Dieselmotortypen werden meist nach ihrer Größe unterschieden. Es gibt drei Typen: kleine, mittlere und große Dieselmotoren.
- Klein: Kleine Dieselmotoren haben eine Leistung von höchstens 288 horsepower. Auch hier handelt es sich entweder um Direkteinspritzer, Reihen-, Vier- oder Sechszylindermotoren. Aufgrund ihrer relativen Größe und Leistung sind sie am häufigsten in kleineren Lastwagen oder Autos zu finden. Von den drei Typen ist dies der am häufigsten hergestellte Dieselmotor.
- Mittelgroß: Mittelgroße Dieselmotoren sind ein weiterer Schritt gegenüber kleinen Motoren. Sie können bis zu 1.000 horsepower erzeugen. Einige V-8- und V-12-Motoren gehören zu dieser Gruppe. Dieser Motortyp wird häufig in schweren Lastkraftwagen eingesetzt.
- Groß: Auf dieser Stufe geht es um ernsthafte Leistung. Große Dieselmotoren werden zum Antrieb von Zügen, Schiffen und anderen großen Fahrzeugen oder Geräten verwendet. Sie sind mit über 1.000 horsepower im Einsatz.
Sind moderne Dieselmotoren umweltfreundlich?
Dieselmotoren sind zwar dafür bekannt, dass sie während des Betriebs Abgase und Ruß ausstoßen, aber sie sind sauberer, als Sie vielleicht denken. Ein positives Resultat der EPA-Vorschriften (Environmental Protection Agency) ist, dass Dieselmotoren heute sauberer sind als je zuvor.. Dank der Herstellung gesünderer und effizienterer Motoren könnten sie 30 Jahre oder länger halten. Zwar arbeitet kein Verbrennungsmotor (ICE) zu 100% sauber, aber das Konzept des sauberen Diesels ist bei Unternehmen wie Cummins schon seit einiger Zeit in Arbeit.
Was sind die Nachteile von Dieselmotoren?
Bevor wir auf die Nachteile von Dieselmotoren eingehen, halten wir es für wichtig, zunächst einige der Vorteile zu erläutern. Die beiden wichtigsten Vorteile sind, dass Dieselmotoren langlebiger und zuverlässiger sind als Benzinmotoren. Sie benötigen keine Zündkerzen, um den Kraftstoff zu entzünden. Dieselmotoren sind außerdem sparsamer als Benzinmotoren. Daher werden Dieselmotoren in Fahrzeugen, Maschinen und anderen Projekten eingesetzt, bei denen Benzinmotoren die Aufgaben schlichtweg nicht bewältigen könnten.
Ein wesentlicher Nachteil des Dieselmotors, den die meisten Menschen mit ihm in Verbindung bringen, ist seine Umweltbelastung. Die EPA erklärt: „Die Emissionen von Dieselmotoren tragen zur Bildung von bodennahem Ozon bei, das Pflanzen, Bäume und andere Vegetation schädigt. Auch entsteht saurer Regen, der Böden, Seen und Flüsse angreift und über Wasser, Produkte, Fleisch und Fisch in die menschliche Nahrungskette gelangt." Aus diesem Grund arbeitet Cummins ständig an neuen Initiativen, um eine sauberere Zukunft für Dieselmotoren zu schaffen.
Auch wenn Dieselmotoren unter bestimmten Umständen die bevorzugte Option sind, gibt es immer noch einige Nachteile bei ihrem Einsatz. Zum einen sind Dieselmotoren im Durchschnitt teurer als Benzinmotoren. Oben haben wir erwähnt, dass diese Motoren mehr als 30 Jahre halten können. Das bedeutet, dass diese Motoren länger und härter arbeiten als ihre Wettbewerber, was wiederum zu kostspieligen Wartungsarbeiten führt, um sie in gutem Zustand zu halten.
Die Vor- und Nachteile von Benzin- und Dieselmotoren hängen mehr oder weniger von den Bedürfnissen des Einzelnen oder der Organisation in der Praxis ab. Für Großbetriebe ist es in den meisten Fällen notwendig, über große Dieselmotoren zu verfügen. In jedem Fall stellt die Zusammenarbeit mit einem Hersteller wie Cummins sicher, dass Sie den besten Motor für Ihre Bedürfnisse erhalten.
Können Dieselmotoren mit erneuerbarem Diesel betrieben werden?
Eine einfachere Antwort auf diese Frage wäre, sie so zu formulieren: „Können Dieselmotoren mit erneuerbarem Diesel betrieben werden?" In diesem Fall ja. Erneuerbarer Diesel ist für den Einsatz in Dieselmotoren geeignet. Wir haben die Kompatibilität mit ausgewählten erneuerbaren Dieselkraftstoffen für unsere B6.7 und L9 Motoren angekündigt. Diese Art von Kraftstoff ist ein ausgezeichneter Schritt in die richtige Richtung, um die mit der Verwendung von Diesel verbundenen Nachteile zu bekämpfen.
Cummins: Diesel zu neuen Leistungsgrenzen bringen
Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, das Beste aus unseren Produkten herauszuholen Wir wissen, dass es viele Optionen für Dieselmotoren gibt, aber keinem anderen Hersteller wird mehr Vertrauen entgegengebracht als unserem Team bei Cummins.
Kontaktieren Sie uns noch heute und erfahren Sie, was wir Ihnen alles bieten können.