Weniger Abfall, derselbe legendäre Pick-up-Truck

Ob Leistung, Zuverlässigkeit oder Langlebigkeit – 75 % aller Besitzer von RAM-Schwerlast-Pick-ups der Klassen 2500 und 2500 entscheiden sich für den optionalen Cummins Inc. 6,7-l-Turbo-Diesel. Die Herstellung dieses legendären Motors wird jeden Tag sauberer.
Im April 2022 führten Sven Creutz, Indirect Materials Manager bei Columbus Mid-Range Engine Plant (CMEP), und Clayton Johnson, Continuous Improvement Leader, ein Recyclingprogramm für Nitrilhandschuhe ein, um Abfälle von den Mülldeponien fernzuhalten. Aber was sind Nitril-Schmiermittel und was hat das Plants-Programm bisher bewirkt?
Was sind Nitril-Schutzmittel?
Wahrscheinlich haben Sie die leuchtend violetten, orangefarbenen oder blauen Handschuhe schon in Ihrer Arztpraxis, Apotheke oder in der örtlichen Autowerkstatt gesehen. Nitrilhandschuhe sind eine Standard-PSA-Praxis in vielen Lebensmittel-, Industrie- und Chemielaborbereichen. Diese synthetischen Gummihandschuhe werden aus der Verbindung Nitril hergestellt und sind aufgrund ihrer Chemikalien- und Abriebbeständigkeit besonders beliebt. Sie sind wasser-, fett- und ölabweisend, was sie oft zur ersten Wahl bei Handschuhen für Berufe macht, in denen lange gearbeitet wird und die mit schädlichen Substanzen in Berührung kommen (z. B. Latex).
Wie werden Nitrilhandschuhe bei CMEP verwendet?
Für die Mitarbeiter des Werks dienen Nitrilhandschuhe als zweite Barriere, um die Mitarbeiter von Cummins bei der Inspektion des 6,7-Liter-Dieselmotors vor dem Kontakt mit schädlichen Chemikalien und Verletzungen zu schützen. Die Mitarbeiter tragen die Nitrilhandschuhe in der Regel als Basisschicht unter einem dickeren Paar Handschuhe, die der Sicherheit dienen.
Außerdem schützen sie die Mitarbeiter davor, Produkte zu verunreinigen.
Um die strengen Produktqualitätsstandards einzuhalten, müssen die Mitarbeiter jede Stunde ihre Handschuhe wechseln. Während die Verwendung der Schutzhandschuhe sowohl Mitarbeiter als auch Produkte von Cummins schützt, kann der erzeugte Abfall groß sein. Nitrilhandschuhe sind eine Einweg-PSA; nach dem ersten Gebrauch können sie zum Schutz vor schädlichen Substanzen, die möglicherweise auf der Oberfläche zurückbleiben, nicht erneut getragen werden.
Nitrilhandschuhe gelten als weniger biologisch abbaubar als ihre Gegenstücke aus Latex und werden oft nicht recycelt, da sie in Einrichtungen verwendet werden, in denen sie kontaminiert werden könnten, und daher als zu gefährlich für eine Wiederverwendung gelten.
In einem Jahr können die 800 Mitarbeiter des Cummins Mid-Range Engine Plant über 530 Kisten mit Nitrilhandschuhen verbrauchen, was ungefähr 875.000 Handschuhen entspricht.
Die Auswirkungen des Nitrilhandschuh-Recyclingprogramms
Kimberly-Clark Professional, ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich der Herstellung von Produkten für die Sicherheit, Gesundheit und Hygiene von Verbrauchern und Unternehmen verschrieben hat und einer der ersten Hersteller ist, der ein Recyclingprogramm für ungefährliche PEE anbietet, hat sich mit dem Werk zusammengetan, um seine biologisch abbaubaren Nitrilhandschuhe zu recyceln und wiederzuverwenden.
Das Werk füllt alle zwei Wochen Gaylords mit Nitrilhandschuhen und versendet sie zur Sortierung an eine gemeinnützige Organisation in West Virginia, Rightcycle, die Arbeitsplätze für behinderte und benachteiligte Arbeitnehmer bietet. Die gebrauchten, nicht kontaminierten Handschuhe werden dann zu Kunststoffgranulat verarbeitet und zu neuen Produkten wie Aufbewahrungsbehältern, Regalen und Gartenstühlen verarbeitet. Letztendlich hat die Columbus Mid-Range Engine Plant einen Lebenszyklus für Nitrilhandschuhe geschaffen und gleichzeitig Arbeitsplätze geschaffen, erklärte Creutz.
Seit Beginn des Programms hat das Werk eine Tonne Handschuhe gesammelt und an die Rightcycle-Anlage geliefert. Wenn das Werk weiterhin durchschnittlich 530 Kisten Handschuhe pro Jahr verbraucht, könnte es damit rechnen, jedes Jahr fast 3,75 Tonnen Abfall von der Mülldeponie fernzuhalten.
Das Columbus Mid-Range Engine Plant ist in der Lage, wichtige 2030 Ziele der PLANET 2050-Strategie von Cummins zu erreichen, indem es einen kreisförmigen Lebenszyklus für Materialien schafft und durch das Recyclingprogramm weniger Abfall in den Anlagen und Betrieben erzeugt. Für Besitzer, die nach nachhaltig hergestellten Motoren suchen, setzt das Columbus Mid-Range Engine Plant den Standard.
Klicken Sie hier, um mehr über wichtige Initiativen zur Nachhaltigkeit bei CMEP zu erfahren.