Cummins Inc. und EDF Renewables schließen Power Purchase Agreement über die Abnahme von durch dezentrale Photovoltaikanlagen erzeugten Strom ab

Vertragsunterzeichnungszeremonie

Sie umfasst sieben Produktionseinheiten mit einer installierten Gesamtkapazität von 16.5 MWp, und reduziert die Kohlenstoffemissionen in den Anlagen und Betrieben erheblich.

Cummins China und EDF Renewables haben in Peking einen Stromabnahmevertrag für dezentrale Photovoltaikanlagen unterzeichnet, um den Stromverbrauch aus herkömmlichen Netzen und die Kohlendioxidemissionen in den Anlagen und Betrieben von Cummins zu senken. Cummins stellt die Dach- und Bodenflächen zur Verfügung und verbraucht den erzeugten Solarstrom. EDF Renewables ist für die Investition, die Installation und den Betrieb der Photovoltaik-Anlagen verantwortlich. WANG Ning, Vizepräsident von Cummins, und Erwann Debos, CEO von EDF Renewables China, vollzogen die Vertragsunterzeichnung im Namen beider Partner.

EDF ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, einschließlich Wind- und Solarenergie. EDF Renewables verfügt über umfangreiche technische Fähigkeiten und Serviceerfahrungen auf dem Gebiet der photovoltaischen Stromerzeugung. Im Rahmen der Partnerschaft werden in 7 Produktionsstätten in Peking, Wuxi, Wuhan, Chongqing und Liuzhou dezentrale Photovoltaikanlagen installiert. Mit einer installierten Gesamtkapazität von 16,5 MW kann das Projekt in 20 Jahren etwa 280 Millionen kWh Stromerzeugung liefern, wodurch etwa 158.000 Tonnen Kohlenstoffemissionen eingespart werden.

„Wir freuen uns, dass Cummins und EDF im Bereich der dezentralen Photovoltaik zusammenarbeiten, um neue Möglichkeiten für Cummins zu schaffen, den Verbrauch von grüner Energie zu steigern und die Emissionen aus dem Betrieb der Anlagen zu reduzieren. Es wird Cummins dabei helfen, bis zum Jahr 2023 mehr als 10 % des gesamten Stromverbrauchs in der Region China durch erneuerbare Energien zu decken. Dieses Projekt wird unsere Fähigkeit zur umweltfreundlichen Produktion und zum umweltfreundlichen Betrieb weiter stärken und uns für eine nachhaltige Entwicklung gut positionieren", sagte WANG Ning.

Gegenwärtig ist die Nutzung von Gebäudedächern für die Installation von Photovoltaikanlagen eine sehr effektive Möglichkeit für Unternehmen, ihre Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Cummins und EDF haben einen Stromabnahmevertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren unterzeichnet, mit dem die Ziele zur Verringerung der Kohlendioxidemissionen und die Einsparung von Stromkosten gleichzeitig erreicht werden können.

Erwann Debos sagte bei der Unterzeichnungszeremonie: „Wir fühlen uns geehrt, Cummins mit dezentralen photovoltaischen Lösungen für erneuerbare Energien zu versorgen, die Cummins helfen, seine strategischen Ziele im Rahmen von PLANET 2050 zu erreichen. EDF Renewables ist bestrebt, Hand in Hand mit den Kunden zu arbeiten, um die fortschrittlichsten integrierten Energiemanagementlösungen für die kohlenstoffarme Transformation von Unternehmen anzubieten und die globale Energiewende zu unterstützen."

Bürogebäude von Cummins

Cummins Inc.

Cummins, ein weltweit führendes Unternehmen in der Energietechnik, ist ein Konzern mit sich ergänzenden Geschäftsbereichen, die ein breites Portfolio an Stromversorgungslösungen entwickeln, herstellen, vertreiben und warten. Die Produkte des Unternehmens reichen von integrierten Verbrennungs-, Elektro- und Hybridantriebslösungen bis hin zu Komponenten wie Filtration, Abgasnachbehandlung, Turbolader, Kraftstoffsysteme, Steuerungssysteme, Luftaufbereitungssysteme, automatisierte Getriebe, Stromerzeugungssysteme, Microgrid-Steuerungen, Batterien, Elektrolyseure und Brennstoffzellenprodukte.

Standby-Generatoren für Haushalte sind intelligente Technologie und eine kluge Wahl

Abbildung eines Hauses mit Generator

Dieser Artikel wurde verfasst von Chuck McClaugherty, Bear Electric, einem Vertragshändler von Cummins.

Smartphones, Smart-TVs, virtuelle Assistenten, Smart-Thermostate, Smart-Locks und Türklingeln. Unser Zuhause ist heute mit zahlreichen intelligenten Geräten ausgestattet. Leider sind die meisten von ihnen nutzlos, wenn sie nicht mit Strom betrieben oder aufgeladen werden können. Aus diesem Grund sollten Hausbesitzer vor allem die Installation eines smarten Geräts in Erwägung ziehen: einen Standby-Generator für Haushalte.

Als Vertragshändler von Cummins installiere ich viele Cummins QuietConnect™ Standby-Generatoren für Haushalte in ganz Oregon. Angesichts zunehmend unwetterbedingter, rollender Stromausfälle und alternder Stromnetze kann ich Ihnen zweifellos sagen, dass ein Backup-Generator eine lohnende Investition ist.

Und das Beste daran, eines dieser intelligenten Geräte zu besitzen? Sie müssen ihm nicht sagen, wann es sich ein- und ausschalten soll. Das erledigt er automatisch.

Kurz und bündig:

Wenn wir einen Standby-Generator für Haushalte von Cummins installieren, installieren wir auch einen automatischen Transferschalter von Cummins. Dieser Transferschalter überwacht ständig den Strom, der in das Haus fließt. Wenn er eine Stromunterbrechung feststellt, trennt er das Haus im Bruchteil einer Sekunde automatisch von der Stromleitung und schaltet den Cummins-Generator ein, der das Haus stattdessen mit Strom versorgt. Der Generator wird entweder durch eine Erdgasleitung oder durch einen Propantank angetrieben.

Während der Cummins-Generator das Haus mit Strom versorgt, überwacht der Transferschalter weiterhin die Stromversorgungsleitung. Sobald er feststellt, dass die Stromversorgung wiederhergestellt ist, unterbricht er automatisch die Verbindung zwischen dem Generator und dem Stromnetz des Hauses und schaltet das Stromnetz wieder ein.

Sie müssen nichts tun. Nada. Gar nichts. Der Generator und der Transferschalter erledigen die ganze Arbeit. In einigen Fällen erkennen Sie möglicherweise nicht einmal, dass es einen Stromausfall gibt, bis Sie aus dem Fenster schauen und sehen, dass alle Häuser Ihrer Nachbarn dunkel sind.

Genauso wichtig wie die professionelle Installation Ihres Backup-Generator und des Transferschalters durch einen autorisierten Cummins-Händler ist die Wahl der richtigen Generatorgröße für Ihr Haus. Wenn er zu klein ist, kann die Last nicht alles im Haus versorgen. Ist er zu groß, verbrauchen Sie bei der Verwendung mehr Erdgas oder Propangas.

Am einfachsten lässt sich die richtige Größe des Generators von Ihrem Händler ermitteln. Wenn Sie jedoch ein Gefühl dafür bekommen möchten, wie viel Stromerzeuger Sie benötigen, finden Sie bei Cummins einen ausgezeichneten Blog-Beitrag zur Berechnung der erforderlichen Generatorleistung, oder Sie können den Rechner für die Generatorgröße bei Cummins.com verwenden.

Wir leben in einer Welt voller intelligenter Geräte. Mit einem Cummins QuietConnect Standby-Generator für Haushalte können Sie auch bei Stromausfällen ihren Betrieb aufrecht erhalten. Verwenden Sie die Cummins-Händlersuche, um einen Händler in Ihrer Nähe zu finden. Oder wenn Sie in Oregon leben, kontaktieren Sie mich einfach unter (503) 678-3417 oder c[email protected]

Bürogebäude von Cummins

Cummins Inc.

Cummins, ein weltweit führendes Unternehmen in der Energietechnik, ist ein Konzern mit sich ergänzenden Geschäftsbereichen, die ein breites Portfolio an Stromversorgungslösungen entwickeln, herstellen, vertreiben und warten. Die Produkte des Unternehmens reichen von integrierten Verbrennungs-, Elektro- und Hybridantriebslösungen bis hin zu Komponenten wie Filtration, Abgasnachbehandlung, Turbolader, Kraftstoffsysteme, Steuerungssysteme, Luftaufbereitungssysteme, automatisierte Getriebe, Stromerzeugungssysteme, Microgrid-Steuerungen, Batterien, Elektrolyseure und Brennstoffzellenprodukte.

1-800 Cummins Software-Update

Verkaufs- und Service-Lkw, der auf einer Brücke abgestellt ist

Cummins Inc. (NYSE: CMI) freut sich, bekannt geben zu können, dass 1-800-CUMMINS den Verkauf von Software als zusätzliche Funktion anbieten wird. Die von dieser neuen Funktion unterstützte Softwareserie umfasst INSITE, QSOL, PowerSpec, INCAL und Guidanz IA. Durch die Bereitstellung dieser Funktion über 1-800-CUMMINS wird die Kundenübergabe rationalisiert, die Ausfallzeit reduziert und sichergestellt, dass unsere Kunden jederzeit reaktionsschnellen und proaktiven Support für den Softwareverkauf erhalten.

Was ändert sich daran?

• Neue Verkaufsoption für Software unter 1-800-CUMMINS™
• Alle Anrufe an alte Nummern werden auf 1-800-CUMMINS™ umgeleitet

Was bleibt gleich?

• Kunden können nach wie vor die Nummer 1-800-CUMMINS™ anrufen, wenn es um den Ersatzteilservice, allgemeine Produkt- und Serviceanfragen und die technische Unterstützung von Serviceanbietern für Motoren, Generatoren und digitale Produkte von Cummins geht.

Wann fand die Änderung statt?

• Montag, 10. Oktober 2022

"Ich bin begeistert von diesem neuen Angebot, das wir unseren Kunden anbieten. Dies hilft ihnen nicht nur, die unterstützung, die sie benötigen, schneller zu erhalten, sondern trägt auch dazu bei, die Komplexität für die Kunden zu reduzieren", fügt Greg Ehlinger, Executive Director, Centralized Solutions, hinzu. „Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass wir ihr Geschäft vorantreiben, und vertrauenswürdige Lösungen, die einfach und leicht zugänglich von Experten bereitgestellt werden, die sich um sie kümmern, sind ein Weg, wie wir das tun."

Bürogebäude von Cummins

Cummins Inc.

Cummins, ein weltweit führendes Unternehmen in der Energietechnik, ist ein Konzern mit sich ergänzenden Geschäftsbereichen, die ein breites Portfolio an Stromversorgungslösungen entwickeln, herstellen, vertreiben und warten. Die Produkte des Unternehmens reichen von integrierten Verbrennungs-, Elektro- und Hybridantriebslösungen bis hin zu Komponenten wie Filtration, Abgasnachbehandlung, Turbolader, Kraftstoffsysteme, Steuerungssysteme, Luftaufbereitungssysteme, automatisierte Getriebe, Stromerzeugungssysteme, Microgrid-Steuerungen, Batterien, Elektrolyseure und Brennstoffzellenprodukte.

5 Unternehmen, die vom Verkauf von Cummins-Generatoren profitieren können

Cummins-Händler bei der Präsentation eines Heimgenerators

Neunzig Prozent der amerikanischen Unternehmen sind klein oder mittelgroß. Sie sind die wahren Motoren unserer Wirtschaft und beschäftigen Millionen von Arbeitskräften. Viele von ihnen, die nach neuen Wegen suchen, um ihre Dienstleistungen zu erweitern, Erträge zu erzielen und ihrem Unternehmen zu Wachstum zu verhelfen, könnten mit den Standby- und tragbaren Generatoren von Cummins eine neue Umsatzquelle erschließen.

Ein Silberstreif am Horizont

Laut Associated Press haben sich die Stromausfälle durch unwetterbedingte Ausfälle in den letzten zwei Jahrzehnten verdoppelt und belasten das veraltete Stromnetz unseres Landes. Dies hat die Frequenz und Dauer von Stromausfällen erhöht. Diese häufigen Ausfälle sorgen für einen Bedarf an zuverlässiger Notstromversorgung für Haushalte und andere Unternehmen. Und für kleine und mittelgroße Unternehmen stellt es eine einmalige Gelegenheit dar, diesen Bedarf mit Generatoren von Cummins zu decken.

Welche Unternehmen könnten am meisten davon profitieren, autorisierte Cummins-Händler zu werden? Hier ist unsere Top 5:

1. Generalunternehmer - Bei Naturkatastrophen wie Eisstürmen, Wirbelstürmen, Stürmen, Waldbränden oder Erdbeben ist der Stromausfall nicht die einzige Herausforderung für die Kunden. Häufig kommt es zu physischen Schäden am Eigentum, die repariert werden müssen. Wenn sie Kunden beim Wiederaufbau helfen, haben Generalunternehmer die Möglichkeit, den Energiebedarf von Privathaushalten oder Unternehmen zu veranschlagen und den Einsatz eines QuietConnect™-Standby-Generators von Cummins für den Heimbetrieb zu empfehlen. Wenn der Kunde zustimmt, profitiert der Generalunternehmer nicht nur vom Verkauf des Generators, sondern auch von den durchzuführenden Installationsarbeiten.

2. Elektriker - Ein guter Elektriker ist eine vertrauenswürdige Informationsquelle. Sie sind nicht nur Experten, was den Elektronenfluss angeht, sondern kennen auch oft die spezifischen elektrischen Anlagen ihrer Kunden. Nach einem längeren Stromausfall werden viele oft gefragt: „Gibt es etwas, was Sie tun können, um beim nächsten Stromausfall meine Stromversorgung zu gewährleisten?“ Elektroinstallateure, die QuietConnect-Standby-Generatoren von Cummins für Haushalte verkaufen und installieren, können sagen: „Ja, ja, so etwas gibt es." Die Installation von Standby-Generatoren für Haushalte kann ein weiterer wertvoller Service sein, den Elektroinstallateure anbieten.

3. Auftragnehmer für Heizung und Kühlung – Während eines Stromausfalls ist eines der kritischsten Systeme, das für Haus- und Geschäftsbesitzer offline gestoßen wird, ihr Zentralheizungs- und Kühlsystem. Lange Zeiträume ohne Heizung oder Klimatisierung sind nicht nur unangenehm, sondern können bei extremen Außentemperaturen sogar gefährlich werden. Wenn also die Stromversorgung wiederhergestellt ist, wird es natürlich erst recht zur Priorität, einen Weg zu finden, um das HLK-System während des nächsten Stromausfalls einsatzbereit zu halten. Da Heizungs- und Klimafachbetriebe Experten in Bezug auf die Installation großer Systeme in Haushalten und Unternehmen sind, liegt es auf der Hand, ihr Geschäft um ein weiteres Profit-Center zu ergänzen, indem Sie QuietConnect-Standby-Generatoren von Cummins in ihr Angebot integrieren.

4. Online-Händler – Bisher haben wir über Standby-Generatoren gesprochen. Für Unternehmen, die sich nicht auf die dauerhafte Installation von Generatoren spezialisieren, können die tragbaren Generatoren von Cummins eine Einnahmequelle sein. Obwohl tragbare Generatoren während Stromausfällen eingesetzt werden können, eignen sie sich aufgrund ihrer Portabilität besser für kleinere Aufgaben. Dies macht sie ideal für Camping, Tailgating, Baustellen und mehr. Dank des soliden, verlässlichen Rufs von Cummins sind unsere tragbaren Generatoren ideal für Einzelhändler, die sich auf diese Marktsegmente konzentrieren.

5. Installationsprogramme für Solarmodule – Die meisten Solarmodule für Haushalte sind direkt an das Stromnetz angeschlossen. Wenn also die Leistung ausfällt, stellen die Solarmodule keinen Strom mehr bereit. Als Ersatzstromquelle können Solaranlageninstallateure entweder einen Ersatz für die Solarbatterie, die von den Solarmodulen aufgeladen wird, oder einen Standby-Generator für den Heimbetrieb installieren. Typischerweise können Solar-Batterie-Ersatzsysteme einen Haushalt nur für ein paar Stunden mit Strom versorgen. Wenn also eine Region für witterungsbedingte Ausfälle anfällig ist, ist ein Standby-Generator für den Heimbetrieb wie der QuietConnect von Cummins die bessere Wahl.

Die Zeit ist reif

Da mehr Menschen als je zuvor nach Möglichkeiten für die Notstromversorgung suchen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um das Angebot Ihres Unternehmens zu erweitern, indem sie ein autorisierter Cummins-Händler werden. Weitere Informationen finden Sie unter cummins.com/partners/dealers.

Bürogebäude von Cummins

Cummins Inc.

Cummins, ein weltweit führendes Unternehmen in der Energietechnik, ist ein Konzern mit sich ergänzenden Geschäftsbereichen, die ein breites Portfolio an Stromversorgungslösungen entwickeln, herstellen, vertreiben und warten. Die Produkte des Unternehmens reichen von integrierten Verbrennungs-, Elektro- und Hybridantriebslösungen bis hin zu Komponenten wie Filtration, Abgasnachbehandlung, Turbolader, Kraftstoffsysteme, Steuerungssysteme, Luftaufbereitungssysteme, automatisierte Getriebe, Stromerzeugungssysteme, Microgrid-Steuerungen, Batterien, Elektrolyseure und Brennstoffzellenprodukte.

Zehn Möglichkeiten, sich auf weitläufige Stromausfälle vorzubereiten

An der Seite eines Hauses montierter Cummins Serviceschaltkasten

Hitzewellen, die eine übermäßige Nachfrage nach Strom verursachen ... Dürren, die Wasserkraft weniger verfügbar machen ... Stromnetze in der Nähe von aktiven Waldfeuern werden zur Sicherheit abgeschaltet ... veraltete, überlastete Stromnetze ... starke Winde, die Stromleitungen kappen... All dies sind Gründe, warum in einigen Teilen des Landes in diesem Jahr planmäßige Stromausfälle auftreten können.

Wenn Sie in einem Gebiet leben, in dem Stromausfälle häufig vorkommen, finden Sie hier einige Tipps, die Ihnen helfen, Ihre Familie darauf vorzubereiten:

  • Melden Sie sich für Benachrichtigungen von Ihrem örtlichen Stromversorger an – wenn dieser Service bei Ihrem örtlichen Versorgungsunternehmen verfügbar ist, können Sie eine Warnung erhalten, um vor dem Stromausfall angemessene Vorbereitungen zu treffen.
  • Laden Sie unsere ultimative Stromausfall-Checkliste herunter – sie bietet ausführliche Informationen darüber, was vor, während und nach einem Ausfall zu tun ist. Sie zeigt Ihnen sogar, was Sie bei Kindern, Haustieren und Familienangehörigen mit medizinischen Bedürfnissen tun müssen. Sie können die Liste hier herunterladen.
  • Legen Sie einen Vorrat an nicht verderblichen Nahrungsmitteln und Wasser an – stellen Sie sicher, dass Sie auch einen manuellen Dosenöffner haben. Planen Sie ausreichende Mengen für alle ein, damit Ihre Familie während des Stromausfalls mit Flüssigkeit und Nahrungsmitteln versorgt bleibt.
  • Eis herstellen oder Eis und Kühler kaufen – wenn die Warnhinweise eindeutig genug sind, sollten Sie Eis herstellen oder kaufen, damit Sie einige Ihrer verderblichen Lebensmittel in Kühlern aufbewahren und dadurch ihre Haltbarkeit verlängern können. (Ein Kühlschrank hält seine Innentemperatur nur etwa vier Stunden lang, ein Gefrierschrank für etwa 48 Stunden.)
  • Taschenlampen und zusätzliche Batterien kaufen – bei Stromausfällen gibt es kein elektrisches Licht mehr. Taschenlampen können zur Sicherheit verwendet werden, wenn Sie sich nachts umherbewegen müssen. Sie sollten aber nur sparsam verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass für jedes Familienmitglied genügend vorhanden sind.
  • Achten Sie darauf, dass Mobiltelefone immer aufgeladen und Benzintanks immer voll sind – Ihre Mobiltelefone und Fahrzeuge sind Ihre lebenswichtige Verbindung zur Außenwelt. Wenn Sie ein Elektrofahrzeug besitzen, stellen Sie sicher, dass es vollständig aufgeladen ist.
  • Üben Sie, Garagentore manuell zu öffnen – wenn Sie mit dem Auto fahren müssen, müssen Sie Ihr Auto zuerst aus der Garage herausfahren können.
  • Erstellen Sie einen Plan für Medikamente, die eine Kühlung erfordern – Sie müssen sie möglicherweise ebenso wie Ihre gekühlten Lebensmittel in einem Kühler lagern, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
  • Investieren Sie in einen Standby-Generator für das gesamte Zuhause. Zur Gewährleistung maximaler Sicherheit sollten Sie einen der QuietConnect-Standby-Generatoren™ für den Heimbetrieb von Cummins in Betracht ziehen. Im Falle eines Stromausfalls schaltet sich Ihr Generator automatisch ein und hält die Stromversorgung in Ihrem Zuhause aufrecht.
  • Installieren Sie Kohlenmonoxid-Detektoren mit Batterieüberbrückungen. Platzieren Sie diese an zentralen Orten auf jeder Etage, damit Sie sofort darauf aufmerksam werden, wenn Kohlenmonoxid in ihr Zuhause gelangt.

Weitläufige Stromausfälle scheinen immer häufiger zu werden. Erfreulicherweise gibt es Möglichkeiten, vorauszuplanen und zu verhindern, dass Ihr Leben dadurch massiv beeinträchtigt wird. Um die verschiedenen Möglichkeiten zu sehen, wie Cummins Ihrer Familie bei diesen geplanten Stromausfällen helfen kann, besuchen Sie uns auf cummins.com/na/generators/home-standby/whole-house-and-portable oder suchen Sie nach einem Fachhändler in Ihrer Region unter cummins.com/na/generators/home-standby/find-a-dealer.

Bürogebäude von Cummins

Cummins Inc.

Cummins, ein weltweit führendes Unternehmen in der Energietechnik, ist ein Konzern mit sich ergänzenden Geschäftsbereichen, die ein breites Portfolio an Stromversorgungslösungen entwickeln, herstellen, vertreiben und warten. Die Produkte des Unternehmens reichen von integrierten Verbrennungs-, Elektro- und Hybridantriebslösungen bis hin zu Komponenten wie Filtration, Abgasnachbehandlung, Turbolader, Kraftstoffsysteme, Steuerungssysteme, Luftaufbereitungssysteme, automatisierte Getriebe, Stromerzeugungssysteme, Microgrid-Steuerungen, Batterien, Elektrolyseure und Brennstoffzellenprodukte.

Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.