300. QSK19 von Cummins für VLocity, einen der zuverlässigsten Triebwagen der Welt

Zug im Bahnhof

Im Bahnprojekt VLocity von Victoria wurde ein weiterer wichtiger Meilenstein erzielt. Cummins liefert den 300. QSK19-Motor für die weltweit anerkannten Züge, die im regionalen Netzwerk des Landes eingesetzt werden.

Cummins hat eng mit dem Triebwagenhersteller – ursprünglich Bombardier und jetzt Alstom – zusammengearbeitet, um eine hohe Verfügbarkeit und pünktliche Leistung der VLocity-Flotte zu gewährleisten. Tatsächlich ist VLocity heute einer der zuverlässigsten Personentriebwagen der Welt.

Bei der Auslieferung des 200. QSK19 im Jahr 2017 wurde darauf verwiesen, dass das zentrale Maß für die Zuverlässigkeit einer Bahnflotte der MDBF oder die mittlere Entfernung zwischen Ausfällen war. Der MDBF basiert auf jeder Verzögerung der Ankunftszeit der Station von fünf Minuten oder mehr.

"Die ursprünglichen Erwartungen für VLocity waren ein MDBF von 100.000 Kilometern, aber der tatsächliche langfristige MDBF-Durchschnitt übertraf 150.000 Kilometer, was in der Diesel-Triebwagenindustrie ungehört war", sagt Mark Pellington, der das Geschäftsbereich für VLocity für Cummins leitet. "Derselbe MDBF wird heute beibehalten."

Pellington war von Anfang an am VLocity-Projekt beteiligt und hatte zuvor eine ähnliche Rolle für Cummins in Großbritannien, wo es 350 Cummins QSK19-Triebwagen in Virgin Voyager-Zügen gab.

Die ersten VLocity-Züge wurden Ende 2005 in Victoria in Betrieb genommen und bewegen mehr als eine Million Passagiere pro Monat.

Er arbeitet bei Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h und wird von 750 PS horizontalen Cummins QSK19 Dieselmotoren angetrieben. Jedes Auto der neuesten drei wagen VLocity-Züge verfügt über eine 19-Liter-Cummins-Leistung sowie einen 182-kWe-Lastverteilungs-Cummins-Generator, der vom QSB6.7-Motor angetrieben wird.

Als das VLocity-Projekt 2002 ins Ziel kam, galt Cummins als einziger Dieselmotorenhersteller, der technisches Fachwissen zur Verfügung stellen kann, um seinen Erfolg zu sichern.

Die Triebwagen von VLocity werden von Alstom in seinem Werk in Danden nun hergestellt. Die Produktion und Montage der Antriebs-, Kühl- und Stromerzeugungsmodule wird im Südpazifik-Hauptsitz von Cummins in Chicago (Chicago) durchgeführt.

Das innovative Modulkonzept wurde von einem Ingenieurteam von Cummins entwickelt, um die Wartungsstillstände deutlich zu reduzieren. Jedes Modul ist für einen schnellen Austausch mit einer Standby-Einheit ausgelegt, was eine schnelle Durchlaufzeit während der planmäßigen Wartung und Wartung bedeutet.

Wenn die Module entfernt werden, werden sie zur Cummins Laverton-Niederlassung gebracht, um den nächsten für einen großen Einsatz geplanten Zug in Betrieb zu nehmen. Die bewährte Langlebigkeit des Cummins QSK19-Motors wird in der erreichten 18.000-stündigen Lebensdauer bis zur Überholung hervorgehoben.

"VLocity ist eine großartige Erfolgsgeschichte, da die Züge hervorragende Servicesicherheit und Passagierkomfort bieten", sagt Pellington.

"Davon hat auch die lokale Beschäftigung profitiert. Wir verfügen über ein Team von Mitarbeitern, die sich mit der Herstellung und Montage der Module in unserem Werk in Alstom beschäftigt haben, sowie ein Team von Betriebsleitern, Technikern und Auszubildenden in unserer Niederlassung Laverton, die mit Alstom arbeiten und die planmäßige und außerplanmäßige Wartung verwalten", fügt er hinzu.

Cummins hat darüber hinaus mehr als 50 lokale Lieferanten speziell für das Projekt VLocity. Fast 600 Komponenten werden in der lokalen Montage der Module verwendet.

Wasserstoff-Brennstoffzellen

Während sich die Partnerschaft von Cummins-Alstom auf den konventionellen Diesel-Bahnantrieb in Australien konzentriert, ist Cummins ein wichtiger Partner bei der Entwicklung und Implementierung von Wasserstoffzellensystemen für den Coradia iLint-Personenzug von Alstom in Europa.

iLint ist der erste Wasserstoffzellen-Personenzug der Welt und völlig emissionsfrei, nutzt elektrische Energie zum Antrieb und treibt nur Dampf und Wasser ab.

Cummins hat ein Produktionszentrum für Wasserstoff-Brennstoffzellensysteme in Herten, Deutschland, entwickelt, um sich zunächst auf die Versorgung von Alstom mit Wasserstoffzellensystemen für den iLint-Zug zu konzentrieren.

Standby-Generatoren für Haushalte sind intelligente Technologie und eine kluge Wahl

Abbildung eines Hauses mit Generator

Dieser Artikel wurde verfasst von Chuck McClaugherty, Bear Electric, einem Vertragshändler von Cummins.

Smartphones, Smart-TVs, virtuelle Assistenten, Smart-Thermostate, Smart-Locks und Türklingeln. Unser Zuhause ist heute mit zahlreichen intelligenten Geräten ausgestattet. Leider sind die meisten von ihnen nutzlos, wenn sie nicht mit Strom betrieben oder aufgeladen werden können. Aus diesem Grund sollten Hausbesitzer vor allem die Installation eines smarten Geräts in Erwägung ziehen: einen Standby-Generator für Haushalte.

Als Vertragshändler von Cummins installiere ich viele Cummins QuietConnect™ Standby-Generatoren für Haushalte in ganz Oregon. Angesichts zunehmend unwetterbedingter, rollender Stromausfälle und alternder Stromnetze kann ich Ihnen zweifellos sagen, dass ein Backup-Generator eine lohnende Investition ist.

Und das Beste daran, eines dieser intelligenten Geräte zu besitzen? Sie müssen ihm nicht sagen, wann es sich ein- und ausschalten soll. Das erledigt er automatisch.

Kurz und bündig:

Wenn wir einen Standby-Generator für Haushalte von Cummins installieren, installieren wir auch einen automatischen Transferschalter von Cummins. Dieser Transferschalter überwacht ständig den Strom, der in das Haus fließt. Wenn er eine Stromunterbrechung feststellt, trennt er das Haus im Bruchteil einer Sekunde automatisch von der Stromleitung und schaltet den Cummins-Generator ein, der das Haus stattdessen mit Strom versorgt. Der Generator wird entweder durch eine Erdgasleitung oder durch einen Propantank angetrieben.

Während der Cummins-Generator das Haus mit Strom versorgt, überwacht der Transferschalter weiterhin die Stromversorgungsleitung. Sobald er feststellt, dass die Stromversorgung wiederhergestellt ist, unterbricht er automatisch die Verbindung zwischen dem Generator und dem Stromnetz des Hauses und schaltet das Stromnetz wieder ein.

Sie müssen nichts tun. Nada. Gar nichts. Der Generator und der Transferschalter erledigen die ganze Arbeit. In einigen Fällen erkennen Sie möglicherweise nicht einmal, dass es einen Stromausfall gibt, bis Sie aus dem Fenster schauen und sehen, dass alle Häuser Ihrer Nachbarn dunkel sind.

Genauso wichtig wie die professionelle Installation Ihres Backup-Generator und des Transferschalters durch einen autorisierten Cummins-Händler ist die Wahl der richtigen Generatorgröße für Ihr Haus. Wenn er zu klein ist, kann die Last nicht alles im Haus versorgen. Ist er zu groß, verbrauchen Sie bei der Verwendung mehr Erdgas oder Propangas.

Am einfachsten lässt sich die richtige Größe des Generators von Ihrem Händler ermitteln. Wenn Sie jedoch ein Gefühl dafür bekommen möchten, wie viel Stromerzeuger Sie benötigen, finden Sie bei Cummins einen ausgezeichneten Blog-Beitrag zur Berechnung der erforderlichen Generatorleistung, oder Sie können den Rechner für die Generatorgröße bei Cummins.com verwenden.

Wir leben in einer Welt voller intelligenter Geräte. Mit einem Cummins QuietConnect Standby-Generator für Haushalte können Sie auch bei Stromausfällen ihren Betrieb aufrecht erhalten. Verwenden Sie die Cummins-Händlersuche, um einen Händler in Ihrer Nähe zu finden. Oder wenn Sie in Oregon leben, kontaktieren Sie mich einfach unter (503) 678-3417 oder [E-Mail geschützt]

Bürogebäude von Cummins

Cummins Inc.

Cummins, ein weltweit führendes Unternehmen in der Energietechnik, ist ein Konzern mit sich ergänzenden Geschäftsbereichen, die ein breites Portfolio an Stromversorgungslösungen entwickeln, herstellen, vertreiben und warten. Die Produkte des Unternehmens reichen von integrierten Verbrennungs-, Elektro- und Hybridantriebslösungen bis hin zu Komponenten wie Filtration, Abgasnachbehandlung, Turbolader, Kraftstoffsysteme, Steuerungssysteme, Luftaufbereitungssysteme, automatisierte Getriebe, Stromerzeugungssysteme, Microgrid-Steuerungen, Batterien, Elektrolyseure und Brennstoffzellenprodukte.

1-800 Cummins Software-Update

Verkaufs- und Service-Lkw, der auf einer Brücke abgestellt ist

Cummins Inc. (NYSE: CMI) freut sich, bekannt geben zu können, dass 1-800-CUMMINS den Verkauf von Software als zusätzliche Funktion anbieten wird. Die von dieser neuen Funktion unterstützte Softwareserie umfasst INSITE, QSOL, PowerSpec, INCAL und Guidanz IA. Durch die Bereitstellung dieser Funktion über 1-800-CUMMINS wird die Kundenübergabe rationalisiert, die Ausfallzeit reduziert und sichergestellt, dass unsere Kunden jederzeit reaktionsschnellen und proaktiven Support für den Softwareverkauf erhalten.

Was ändert sich daran?

• Neue Verkaufsoption für Software unter 1-800-CUMMINS™
• Alle Anrufe an alte Nummern werden auf 1-800-CUMMINS™ umgeleitet

Was bleibt gleich?

• Kunden können nach wie vor die Nummer 1-800-CUMMINS™ anrufen, wenn es um den Ersatzteilservice, allgemeine Produkt- und Serviceanfragen und die technische Unterstützung von Serviceanbietern für Motoren, Generatoren und digitale Produkte von Cummins geht.

Wann fand die Änderung statt?

• Montag, 10. Oktober 2022

"Ich bin begeistert von diesem neuen Angebot, das wir unseren Kunden anbieten. Dies hilft ihnen nicht nur, die unterstützung, die sie benötigen, schneller zu erhalten, sondern trägt auch dazu bei, die Komplexität für die Kunden zu reduzieren", fügt Greg Ehlinger, Executive Director, Centralized Solutions, hinzu. „Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass wir ihr Geschäft vorantreiben, und vertrauenswürdige Lösungen, die einfach und leicht zugänglich von Experten bereitgestellt werden, die sich um sie kümmern, sind ein Weg, wie wir das tun."

Bürogebäude von Cummins

Cummins Inc.

Cummins, ein weltweit führendes Unternehmen in der Energietechnik, ist ein Konzern mit sich ergänzenden Geschäftsbereichen, die ein breites Portfolio an Stromversorgungslösungen entwickeln, herstellen, vertreiben und warten. Die Produkte des Unternehmens reichen von integrierten Verbrennungs-, Elektro- und Hybridantriebslösungen bis hin zu Komponenten wie Filtration, Abgasnachbehandlung, Turbolader, Kraftstoffsysteme, Steuerungssysteme, Luftaufbereitungssysteme, automatisierte Getriebe, Stromerzeugungssysteme, Microgrid-Steuerungen, Batterien, Elektrolyseure und Brennstoffzellenprodukte.

Cummins Inc. und EDF Renewables schließen Power Purchase Agreement über die Abnahme von durch dezentrale Photovoltaikanlagen erzeugten Strom ab

Vertragsunterzeichnungszeremonie

Sie umfasst sieben Produktionseinheiten mit einer installierten Gesamtkapazität von 16.5 MWp, und reduziert die Kohlenstoffemissionen in den Anlagen und Betrieben erheblich.

Cummins China und EDF Renewables haben in Peking einen Stromabnahmevertrag für dezentrale Photovoltaikanlagen unterzeichnet, um den Stromverbrauch aus herkömmlichen Netzen und die Kohlendioxidemissionen in den Anlagen und Betrieben von Cummins zu senken. Cummins stellt die Dach- und Bodenflächen zur Verfügung und verbraucht den erzeugten Solarstrom. EDF Renewables ist für die Investition, die Installation und den Betrieb der Photovoltaik-Anlagen verantwortlich. WANG Ning, Vizepräsident von Cummins, und Erwann Debos, CEO von EDF Renewables China, vollzogen die Vertragsunterzeichnung im Namen beider Partner.

EDF ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, einschließlich Wind- und Solarenergie. EDF Renewables verfügt über umfangreiche technische Fähigkeiten und Serviceerfahrungen auf dem Gebiet der photovoltaischen Stromerzeugung. Im Rahmen der Partnerschaft werden in 7 Produktionsstätten in Peking, Wuxi, Wuhan, Chongqing und Liuzhou dezentrale Photovoltaikanlagen installiert. Mit einer installierten Gesamtkapazität von 16,5 MW kann das Projekt in 20 Jahren etwa 280 Millionen kWh Stromerzeugung liefern, wodurch etwa 158.000 Tonnen Kohlenstoffemissionen eingespart werden.

„Wir freuen uns, dass Cummins und EDF im Bereich der dezentralen Photovoltaik zusammenarbeiten, um neue Möglichkeiten für Cummins zu schaffen, den Verbrauch von grüner Energie zu steigern und die Emissionen aus dem Betrieb der Anlagen zu reduzieren. Es wird Cummins dabei helfen, bis zum Jahr 2023 mehr als 10 % des gesamten Stromverbrauchs in der Region China durch erneuerbare Energien zu decken. Dieses Projekt wird unsere Fähigkeit zur umweltfreundlichen Produktion und zum umweltfreundlichen Betrieb weiter stärken und uns für eine nachhaltige Entwicklung gut positionieren", sagte WANG Ning.

Gegenwärtig ist die Nutzung von Gebäudedächern für die Installation von Photovoltaikanlagen eine sehr effektive Möglichkeit für Unternehmen, ihre Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Cummins und EDF haben einen Stromabnahmevertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren unterzeichnet, mit dem die Ziele zur Verringerung der Kohlendioxidemissionen und die Einsparung von Stromkosten gleichzeitig erreicht werden können.

Erwann Debos sagte bei der Unterzeichnungszeremonie: „Wir fühlen uns geehrt, Cummins mit dezentralen photovoltaischen Lösungen für erneuerbare Energien zu versorgen, die Cummins helfen, seine strategischen Ziele im Rahmen von PLANET 2050 zu erreichen. EDF Renewables ist bestrebt, Hand in Hand mit den Kunden zu arbeiten, um die fortschrittlichsten integrierten Energiemanagementlösungen für die kohlenstoffarme Transformation von Unternehmen anzubieten und die globale Energiewende zu unterstützen."

Bürogebäude von Cummins

Cummins Inc.

Cummins, ein weltweit führendes Unternehmen in der Energietechnik, ist ein Konzern mit sich ergänzenden Geschäftsbereichen, die ein breites Portfolio an Stromversorgungslösungen entwickeln, herstellen, vertreiben und warten. Die Produkte des Unternehmens reichen von integrierten Verbrennungs-, Elektro- und Hybridantriebslösungen bis hin zu Komponenten wie Filtration, Abgasnachbehandlung, Turbolader, Kraftstoffsysteme, Steuerungssysteme, Luftaufbereitungssysteme, automatisierte Getriebe, Stromerzeugungssysteme, Microgrid-Steuerungen, Batterien, Elektrolyseure und Brennstoffzellenprodukte.

5 Unternehmen, die vom Verkauf von Cummins-Generatoren profitieren können

Cummins-Händler bei der Präsentation eines Heimgenerators

Neunzig Prozent der amerikanischen Unternehmen sind klein oder mittelgroß. Sie sind die wahren Motoren unserer Wirtschaft und beschäftigen Millionen von Arbeitskräften. Viele von ihnen, die nach neuen Wegen suchen, um ihre Dienstleistungen zu erweitern, Erträge zu erzielen und ihrem Unternehmen zu Wachstum zu verhelfen, könnten mit den Standby- und tragbaren Generatoren von Cummins eine neue Umsatzquelle erschließen.

Ein Silberstreif am Horizont

Laut Associated Press haben sich die Stromausfälle durch unwetterbedingte Ausfälle in den letzten zwei Jahrzehnten verdoppelt und belasten das veraltete Stromnetz unseres Landes. Dies hat die Frequenz und Dauer von Stromausfällen erhöht. Diese häufigen Ausfälle sorgen für einen Bedarf an zuverlässiger Notstromversorgung für Haushalte und andere Unternehmen. Und für kleine und mittelgroße Unternehmen stellt es eine einmalige Gelegenheit dar, diesen Bedarf mit Generatoren von Cummins zu decken.

Welche Unternehmen könnten am meisten davon profitieren, autorisierte Cummins-Händler zu werden? Hier ist unsere Top 5:

1. Generalunternehmer - Bei Naturkatastrophen wie Eisstürmen, Wirbelstürmen, Stürmen, Waldbränden oder Erdbeben ist der Stromausfall nicht die einzige Herausforderung für die Kunden. Häufig kommt es zu physischen Schäden am Eigentum, die repariert werden müssen. Wenn sie Kunden beim Wiederaufbau helfen, haben Generalunternehmer die Möglichkeit, den Energiebedarf von Privathaushalten oder Unternehmen zu veranschlagen und den Einsatz eines QuietConnect™-Standby-Generators von Cummins für den Heimbetrieb zu empfehlen. Wenn der Kunde zustimmt, profitiert der Generalunternehmer nicht nur vom Verkauf des Generators, sondern auch von den durchzuführenden Installationsarbeiten.

2. Elektriker - Ein guter Elektriker ist eine vertrauenswürdige Informationsquelle. Sie sind nicht nur Experten, was den Elektronenfluss angeht, sondern kennen auch oft die spezifischen elektrischen Anlagen ihrer Kunden. Nach einem längeren Stromausfall werden viele oft gefragt: „Gibt es etwas, was Sie tun können, um beim nächsten Stromausfall meine Stromversorgung zu gewährleisten?“ Elektroinstallateure, die QuietConnect-Standby-Generatoren von Cummins für Haushalte verkaufen und installieren, können sagen: „Ja, ja, so etwas gibt es." Die Installation von Standby-Generatoren für Haushalte kann ein weiterer wertvoller Service sein, den Elektroinstallateure anbieten.

3. Auftragnehmer für Heizung und Kühlung – Während eines Stromausfalls ist eines der kritischsten Systeme, das für Haus- und Geschäftsbesitzer offline gestoßen wird, ihr Zentralheizungs- und Kühlsystem. Lange Zeiträume ohne Heizung oder Klimatisierung sind nicht nur unangenehm, sondern können bei extremen Außentemperaturen sogar gefährlich werden. Wenn also die Stromversorgung wiederhergestellt ist, wird es natürlich erst recht zur Priorität, einen Weg zu finden, um das HLK-System während des nächsten Stromausfalls einsatzbereit zu halten. Da Heizungs- und Klimafachbetriebe Experten in Bezug auf die Installation großer Systeme in Haushalten und Unternehmen sind, liegt es auf der Hand, ihr Geschäft um ein weiteres Profit-Center zu ergänzen, indem Sie QuietConnect-Standby-Generatoren von Cummins in ihr Angebot integrieren.

4. Online-Händler – Bisher haben wir über Standby-Generatoren gesprochen. Für Unternehmen, die sich nicht auf die dauerhafte Installation von Generatoren spezialisieren, können die tragbaren Generatoren von Cummins eine Einnahmequelle sein. Obwohl tragbare Generatoren während Stromausfällen eingesetzt werden können, eignen sie sich aufgrund ihrer Portabilität besser für kleinere Aufgaben. Dies macht sie ideal für Camping, Tailgating, Baustellen und mehr. Dank des soliden, verlässlichen Rufs von Cummins sind unsere tragbaren Generatoren ideal für Einzelhändler, die sich auf diese Marktsegmente konzentrieren.

5. Installationsprogramme für Solarmodule – Die meisten Solarmodule für Haushalte sind direkt an das Stromnetz angeschlossen. Wenn also die Leistung ausfällt, stellen die Solarmodule keinen Strom mehr bereit. Als Ersatzstromquelle können Solaranlageninstallateure entweder einen Ersatz für die Solarbatterie, die von den Solarmodulen aufgeladen wird, oder einen Standby-Generator für den Heimbetrieb installieren. Typischerweise können Solar-Batterie-Ersatzsysteme einen Haushalt nur für ein paar Stunden mit Strom versorgen. Wenn also eine Region für witterungsbedingte Ausfälle anfällig ist, ist ein Standby-Generator für den Heimbetrieb wie der QuietConnect von Cummins die bessere Wahl.

Die Zeit ist reif

Da mehr Menschen als je zuvor nach Möglichkeiten für die Notstromversorgung suchen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um das Angebot Ihres Unternehmens zu erweitern, indem sie ein autorisierter Cummins-Händler werden. Weitere Informationen finden Sie unter cummins.com/partners/dealers.

Bürogebäude von Cummins

Cummins Inc.

Cummins, ein weltweit führendes Unternehmen in der Energietechnik, ist ein Konzern mit sich ergänzenden Geschäftsbereichen, die ein breites Portfolio an Stromversorgungslösungen entwickeln, herstellen, vertreiben und warten. Die Produkte des Unternehmens reichen von integrierten Verbrennungs-, Elektro- und Hybridantriebslösungen bis hin zu Komponenten wie Filtration, Abgasnachbehandlung, Turbolader, Kraftstoffsysteme, Steuerungssysteme, Luftaufbereitungssysteme, automatisierte Getriebe, Stromerzeugungssysteme, Microgrid-Steuerungen, Batterien, Elektrolyseure und Brennstoffzellenprodukte.

Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.