Hurrikan Ida veranlasst Hausbesitzer in Louisiana, auf Notstromaggregat von Cummins umzustellen

Als ein Grogär der dritten Generation in Thibodaux, Louisiana, einer kleinen College-Stadt 60 Meilen südwestlich von New Louisiana, war Eske Richard nicht dabei, nach ihm zu arbeiten, als der Hurrikan Ida im letzten Jahr auf ihn zusteuerte.
"Ich bin noch nie zu einem Sturm gegangen", sagt Richard. "Meine Familie besitzt Rouses Markets, eine große Lebensmittelkette an der südlichen Golfküste. Wir sind immer die letzten, die es für einen Hurrikan zu schließen gibt, und die ersten, die sich öffnen. Es ist verrückt. Dort werden Menschen von rechts vor dem Sturm vollgepackt. Und sobald man öffnen kann, bekommen sie auch alles, was sie können."
Dies war seine Reise zur Wahl eines Standby-Generators für Haushalte von Cummins.
Vorbereitungen für den Sturm
Nachdem er im Monat zuvor ein neues Haus mit einem Standby-Generator einer anderen Marke für den Heimbetrieb gekauft hatte, schien der 31-jährige Leiter der Geschäftsentwicklung von Rouses für den Kommerziellen und Meeres-, Schifffahrts-Vertrieb bereit für den zweiten hurrikans in Folge, der jemals in Louisiana zuschlagen würde. Als alleiner Mann in einem großen Haus forderte er vier Familien auf, während des Sturms bei ihm zu bleiben.
Aber als er sich für die Ankunft des Sturms vorbereitete, stellte er fest, dass sein Generator für sein Heim so groß war.
"Ich plante immer gerne voraus, sagte Richard. "Als Ida sich näherte, kontaktierte ich einen guten Partner von mir, der mit HLK und Generatoren arbeitet. Ich hatte gedacht, mein Generator würde das ganze Haus mit Strom antreiben, kein Problem. Und er sagte: "Mann, Sie müssen Ihre Pumpen und eines dieser Wechselstromaggregate abstellen. Sie können nur zwei laufen.'"
Richard hatte einen luftgekühlten Generator von 20 kW, verfügte aber über ein 5.000 Quadratfuß großes Haus mit drei Klimageräten, einem Schwimmplatz, einer kleinen Außen küche, einem Filmraum und zwei Zwischenräumen– einem, das mit wilder Wildsuche gefüllt war. Er tat das, was sein Bekannter vorschlägt. Er schaltete die Kolbenpumpen und die Klimaanlage ab. Anschließend kaufte er zusätzliches Motoröl, damit er nach dem Sturm der Kategorie vier in regelmäßigen Intervallen das Öl des Generators wechseln konnte.
Die Nachwirkungen des Hurrikans Ida
"Wenn Sie den Pfad des Hurrikans betrachteten, ging es in Richtung meines Wohnzimmers. Und das war die richtige Wendung. Auch wenn wir in Thibodaux immer noch schwer beschädigt sind, wäre es noch schlimmer gewesen, wenn es geradeaus weiter ging", sagte Richard. "Es war eindeutig einer der längsten Stürme meines Lebens. Ich habe schon einmal Durchgeknein, ..." Alle. Dieser war der Sturm des Jahrhunderts für Thibodeaux."
Für seine Nachbarschaft standen immer noch alle Häuser, obwohl viele, einschließlich Richards, neue Dächer und Frieden benötigten. Die Leistung war auch out und kam 14 Tage lang nicht wieder an. Während der ersten fünf Tage leistete sein Standby-Generator für den Heimbetrieb seine Arbeit, begann aber trotz regelmäßigem Ölwechsel langsam zu versagen.
"Ich konnte feststellen, dass mein Generator wirklich mit dem Handeln begann. Die Leitungen darauf waren nachts rot glühend und meine Freunde waren wie: "Das kann doch nicht passieren." Als nächstes war die Batterie ausgefallen. Also haben wir während eines Ölwechsels die Autobatterie der Frau meines Cousins zum Laufen gebracht."
"An Tag 10 bekam ich eine Warnung bei unter der Geschwindigkeit, und man konnte feststellen, dass es nur immer weniger Strom aus dem Haus gab. Ich berief die Gasfirma an, um herauszukommen und es anzusehen, und sie haben es angestoßen."
Einen Standby-Generator für den Heimanschluss von Cummins QuietConnect™ erhalten
Natürlich musste Richard feststellen, dass der Generator, der mit seinem Haus kam, nicht den gesamten Stromausfall überstanden und einen neuen bekam. Aber dieses Mal wusste er genau, welche Marke er wollte: Cummins.
"Ich hatte zu dem Zeitpunkt meinen MBA von der Nicholls State University erworben, und eines der Unternehmen, die wir studierten, war Cummins. Ich habe über die Geschichte des Unternehmens erfahren, wie gut es alles baut und die Garantien, die es anbietet", sagt Richard. "Es ist absolut eine der zuverlässigsten Marken auf dem Markt. Sobald ich gehört hatte, dass sie auch Standby-Generatoren für Haushalte hergestellt haben, war ich fest entschlossen, einen zu bekommen."
Nachdem er sich mit einem Cousin unterhalten hatte, entschied er sich, C&D Electrical & Generators im nahegelegenen Ho cummins, Louisiana, wegen ihres Kundendienstes zu kontaktieren. C&D war einen Tag vor dem Sturm zu seinem Cousin gekommen, um sicherzustellen, dass sein Generator bereit war. Dann kehrte das Unternehmen ein paar Tage nach dem Sturm zurück, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktionierte.
Als Richard sich mit DougSchwinron, dem Besitzer von C&D, traf, fragte er, ob das Unternehmen Cummins-Generatoren installiert habe. Sein Unternehmen habe gerade damit begonnen, sie zu tragen. Richard erklärte: "Gut, denn das ist, was ich will..."
Sie entschieden sich für einen 36-kW-Standby-Generator für den Heimbetrieb von Cummins QuietConnect, damit Richard sein ganzes Haus mit Strom und Noch-Energie antreiben kann. Sie haben es auf einem speziell angefertigten Stand installiert, um zu verhindern, dass Tiere hinein gelangen und die Wartung erleichtert werden. Sie installierten ihn auch weg vom Haus für eine sichere Belüftung. Von C&D sagte Richard: "Sie waren einfach richtig gut. Sehr schnell, um alles zu installieren. Die Typen wussten, was sie taten."
Laut Richard gibt es zwei Dinge, die ihn sofort über seinen neuen Cummins-Generator auffielen. Der erste war, wie leise er läuft. "Mr. Doug erzählte mir: 'Sehen Sie, Mann, Ihre Pumpe wird geräuschärmer sein als dieser Cummins-Generator.' Es ist unglaublich, wie leise es ist", sagt Richard.
Der zweite war, wie nahtlos es automatisch vom Versorgungsservice auf den Generator umschaltet. "Es war kein Erfolg, wenn sie umschalteten und gleichzeitig einen Stromausfall simulierten. Es gab keine blinkenden Uhr im Inneren", sagt Richard. "Bei anderen Generatoren kommt es bei Stromausfällen oft zu einer Verzögerung von 10 Sekunden, sodass Sie jetzt mit Strom im Dunkeln nur sozusagen dort sitzen. Bei den Cummins ist das nicht der Fall."
Bereit für die Hurrikan-Saison 2022 und darüber hinaus
Richard sagt, er sei äußerst zufrieden mit seinem neuen Generator. Es gibt ihm die Gewissheit, dass er sich keine Sorgen um die Stromversorgung seines Heims machen muss, während er anderen hilft.
"Mit diesem Generator bin ich so zufrieden. Ich kann mich darauf konzentrieren, mich um unsere Gemeinde zu kümmern. Nach einem Hurrikan in der Lebensmittelindustrie erfordert dies Ihre ungestörte Aufmerksamkeit. Bis die Stromversorgung für alle wieder hergestellt ist, sind Sie einer der einzigen Anbieter von Lebensmitteln und Wasser in der Gemeinde", sagt Richard.
Erfahren Sie mehr über Die Standby-Generatoren für Haushalte von Cummins QuietConnect und finden Sie einen autorisierten Cummins-Händler in Ihrer Nähe.