Top-Abenteuer-Trends und Reiseziele

Ganz gleich, um welche Saison es sich handelt – Abenteuer läuft.
Es überrascht nicht, dass die Abenteuer und Aktivitäten im Außenbereich aufgrund der Pandemie im Trend sind. Was früher als Luxus galt, wird heute als Notwendigkeit angesehen, und Outdoor-Spielzeuge wie ATVs, Side-by-Sides, Kajaks und Boote sind immer gefragter. Traditionellere Transportmittel wie Wohnmobile und Campingbusse haben ihren Höhepunkt in der Beliebtheit erreicht. Die Menschen strömen nach draußen zu Parkanlagen und Campingplätzen. Tatsächlich haben laut dem 2021 jährlichen nordamerikanischen Campingbericht des KOA "mehr als 70 % der nordamerikanischen Campingbusse 2020 ihre Campinggewohnheiten geändert, und wohnmobil-Besitzer sind sowohl in den USA als auch in Kanada im Einsatz. In den USA war der Anteil der Campingbusse, die 2020 zum ersten Mal gepachtet haben, fünfmal größer als der, der 2019 beobachtet wurde."
Nordamerika bietet wunderbar schön an nationalem und staatlichem Gelände Parkanlagen, alle mit Wohnmobil-Campingplätzen in oder in der Nähe. Einige dieser Campinganlagen bieten viele moderne und Freizeit-Annehmlichkeiten, einige verfügen sogar über ein "Erlebnis im Komfort", einige sind abgelegener und abgelegener. Eine schnelle Google-Suche nach den besten Campingplätzen für Wohnmobil-Camper führt zu mehreren Optionen, wie z. B. business-geschäftlicher Geheimtipps mit der Liste der besten Wohnmobil-Campinggelände in den USA.
Ein äußerst beliebter neuer Trend ist die Entwicklung von Fahrzeugumbauten.
Donny Klotz, Indianapolis, Indiana resident and Indy 500 fanatic, has recently completed a conversion of a former Indianapolis Motor Speedway (IMS) museum tour bus.

"Ich nehme es zu so vielen IMS-Veranstaltungen wie möglich und freut mich besonders auf meine jährliche 4-tägige Indy 500 Campingfahrt jedes Jahr. Außerdem genießt ich regionales Wohnmobil-Camping in unseren staatlichen Parkanlagen. Es macht auch Spaß, zu Konzerte, Cookouts und Familientreffen zu gehen. An einigen Tagen parke ich es nur auf dem Hinterhaus, schalte einige Themen an und nutze es als mein fernbedienbarer Büro."
Auf die Frage, ob er in Zukunft große Reisen unternehmen werde, sagte Klotz: "Es gibt keine Grenzen für die Fahrt mit dem Bus, da ich voll auf den Cummins-Motor vertrauen kann. Ich möchte sie bis zu meiner Emeritierung auf jeder IndyCar-Strecke in den USA fahren. Er wurde vom Speedway gut gewartet, und ich verlasse mich darauf, dass er meinen Arbeitsreisen und Straßenfahrten mit Familie und Freunden etwas Kraft hinzufügen wird." Auf Instagram ist Kloetz Bus auf suche nach #Indy500Bus
Ein neuer Trend bei der Umrüstung von Fahrzeugen wandelt Schulbusse in dauerhafte/semi-dauerhafte Häuser auf Rädern um, die als "Skoolies" bezeichnet werden. Als Aufsatz auf Rädern arbeiten Skoolie-Bewohner aus der Ferne, von wo aus sie reisen müssen. Zusätzlich zu den Bussen wird auch die Rückseite der Lieferwagen so umgebaut, dass ein mobiler Kurzurlaub ermöglicht wird. Skoolies werden von Generatoren angetrieben, einige sogar mit Solarstromoptionen.
Da sich mehr Menschen im Explorationsmodus befinden, insbesondere diejenigen, die sich nach netzunabhängigen Erfahrungen suchen, ist es notwendig, eine zuverlässige und zuverlässige Energiequelle zu haben, um mit der modernen Welt verbunden zu bleiben. Um einen mobileren und anspruchsvolleren Lebensstil zu unterstützen, können tragbare Generatoren eine gute Wahl für Fernseher und Outdoor-Fachleute gleichermaßen sein.
Wenn Sie ein Abenteuer im Außenbereich planen, stellen Sie sicher, was Ihre Energieanforderungen sind. Wenn Sie ein abgelegenes Camping auf dem Campinggelände planen oder sogar auf einem Campingplatz campingten und zusätzliche Steckdosen benötigen, kann ein kleiner tragbarer Generator mühelos kleine Geräte wie Mobiltelefon, Tablet, Laptop, Fernsehen, Mixer, Kaffeemaschine, Lüfter usw. antreiben.
Wenn Glamping eher Ihr Stil ist, und Sie planen, ein Wohnmobil- oder Umrüstfahrzeug zu fahren, und Sie benötigen ein wenig mehr Leistung, um Ihnen den Komfort von Zu Hause zu bieten, planen Sie ein größeres tragbares Gerät, um eine Klimaanlage, einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, einen Haarstopf usw. anzutreiben.
Prüfen Sie Generatoren, die bei shop.cummins.com oder bei einem Cummins-Händler zum Verkauf angeboten werden.