Der moderne Dieselmotor von heute ist eine beeindruckende Leistung der Innovation. Innovation ist für Cummins Inc. kein Fremdwort. Tatsächlich gibt das Unternehmen jährlich 1 Milliarden USD für Forschung und Technologie in seinem gesamten Produktportfolio aus, und 11.000 der besten Ingenieure arbeiten an Innovationen für seine Kunden. Heute wirft das Unternehmen einen Blick auf drei der Innovationen, die die fortschrittlichen Dieselmotoren geprägt haben, auf die sich so viele verschiedene Branchen verlassen.
1. Digitale Tools
Der Beginn des Computerzeitalters hat viele Branchen revolutioniert und hatte unglaubliche Auswirkungen auf Dieselmotoren. Die Integration von Computerkomponenten in Dieselmotoren verbesserte die Effizienz und die Gesamtleistung. Der Computer in Ihrem Dieselmotor lässt sich in das Zündsystem, den Kraftstoffeinspritzprozess, das Emissionssystem, das Getriebe, das Abgassystem und mehr integrieren. Über diese grundlegenden Integrationen hinaus hat die Computertechnologie die modernen Dieselmotoren von heute mit zusätzlicher digitaler Hardware, Anwendungen und Funktionen, mobilen Anwendungen und digitaler Hardware optimiert. Cummins bietet ein umfassendes Angebot an digitalen Produkten und Funktionen*, die die gesamte Lebensdauer Ihres Cummins-Motors verbessern. Dazu gehören:
● Fernüberwachung des Motors
Cummins bietet jetzt PrevenTech® an, sein neuestes Fernüberwachungs- und Analysetool für Motoren. PrevenTech® trägt dazu bei, die betriebliche Effizienz für Anwendungen wie Lkw, Bergbau, Schifffahrt und Bahn zu verbessern, indem es Konnektivität und Daten nutzt, um den Zustand der Ausrüstung aus der Ferne zu überwachen und unsere Kunden mit dem größten Servicenetzwerk der Branche zu verbinden.
● Präventiver Service
Cummins bietet jetzt die branchenweit ersten Predictive Service Insights an, die Lkw-Flotten und Servicestellen warnen, wenn bestimmte Komponenten auszufallen drohen, und ihnen eine Service-Empfehlung geben, die es ihnen ermöglicht, einen Austausch zu planen, bevor es zu einem tatsächlichen Ausfall kommt. Diese Technologie wird durch Daten direkt aus dem Motor geliefert und hilft Kunden, ungeplante und kostspielige Ausfallzeiten zu vermeiden. Diese Erkenntnisse sind über PrevenTech® verfügbar und finden sich in den Original-Service-Tools von Cummins wie Guidanz®, INLINE™ und Quickserve Online.
● Over-the-Air-Techologie
Wenn Sie die ECM-Software (Motorsteuerungsmodul) oder die Motorparameter in einem Fahrzeug aktualisieren wollten, mussten Sie diese früher in ein Servicezentrum oder eine hauseigene Reparaturstelle bringen. Mit OptiTech®, der Anwendung von Cummins, können Sie diese beiden Serviceaufgaben jetzt online erledigen. Mit OptiTech® können Sie die ECM-Software aktualisieren und eine Reihe von Motorparametern von jedem beliebigen Ort aus per Over-the-Air-Technologie programmieren. So können sich Kunden auf wechselndes Gelände, Arbeitszyklen oder Fahrpräferenzen einstellen.
● Neue Motortechnologie
Im Februar 2020 kündigte Cummins seinen ersten konnektivitätsfähigen Motor der X15 Efficiency Serie und den neuen Endurant™ HD Antriebsstrang für Freightliner Trucks an. Diese innovative Technologie umfasste das fortschrittliche Motorrechenmodul von Cummins, das als Acumen® bekannt ist. Acumen® ist mit der Technologieplattform von Cummins verbunden und ermöglicht den direkten Zugriff auf digitale Apps, Produktverbesserungen und künftige Service-Integrationen. Motoren mit Acumen® können Informationen sicher über Mobilfunkverbindungen übermitteln und bieten ein tieferes Verständnis dafür, wie Fahrzeuge in verschiedenen Umgebungen und unterschiedlichen Betriebszyklen arbeiten. Die neuen Erkenntnisse werden dazu verwendet, maschinelles Lernen zu verbessern und kundenspezifischere Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen.
*Möglicherweise ist Ihr Motor nicht für alle digitalen Produkte und Technologien von Cummins geeignet. Wenden Sie sich bitte an einen Cummins-Vertreter, Ihren Erstausrüster oder Telematikdienstleister.
2. Emissionsreduktion
Heutzutage emittieren stoßen Dieselmotoren 90 % weniger schädliche Emissionen als die vor dem Jahr 2000 produzierten Motoren. Das Ziel, die Emissionen zu reduzieren, hat zu einer höheren Effizienz geführt, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Fortschritte in der Technologie und saubere Dieseltechnologie haben dazu beigetragen, dass Dieselmotoren immer besser werden. Zu den wichtigen Innovationen von Cummins zur Emissionsreduzierung gehören:
● Optimierte Antriebsstrang-Funktionalität
Die Technologie hat eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung der Emissionen gespielt. Die neuen intelligenten Antriebsstränge mit Acumen® und Endurant™ HD verbessern den Kraftstoffverbrauch und reduzieren die Emissionen erheblich. Die prädiktive Gangschaltung beispielsweise nutzt eine Kombination aus Kameras, Sensoren und Verkehrsdaten, um ein Fahrzeug je nach den bevorstehenden Straßenverhältnissen proaktiv hoch- oder herunterzuschalten. Dadurch können die Getriebe automatisch gewechselt werden, was die Kraftstoffeffizienz verbessert und die mechanische Belastung des Getriebes und der zugehörigen Teile reduziert. Zu den weiteren einzigartigen Antriebsstrangmerkmalen von Cummins zählen On-Ramp Boost, dynamische Leistung und Hill Roll-out.
● Abgasnachbehandlungssysteme
Die Emissionsstandards entwickeln sich ständig weiter, was bedeutet, dass Nutzfahrzeuge mit alten Dieselmotorspezifikationen nicht dem aktuellen Standard entsprechen. Aus diesem Grund bietet Cummins eine breite Palette von Abgasnachbehandlungstechnologien an, um diese sich ständig weiterentwickelnden Vorschriften zu erfüllen. Diese Abgasnachbehandlungssysteme enthalten einen Cummins-Partikelfilter, der Kohlenstoff sammelt und oxidiert, um mehr als 90 % aller Partikel zu entfernen. Sobald die Feinstaubpartikeln entfernt sind, befinden sich noch Stickoxid und Stickstoffdioxid im Abgas. Um diese Werte zu senken, wird durch ein Einspritzverfahren Harnstoff zugeführt, der diese giftigen Emissionen in harmloses Stickstoffgas und Wasserdampf umwandelt. Auf diese Weise werden die schädlichen Emissionen wirksam beseitigt, was zu einer Verringerung der Abgasemissionen führt.
3. Motoren mit kontrolliertem Kraftstoffverbrauch
Abgeleitet vom Funktionsprinzip des Dieselmotors sind die Motorplattformen von Cummins für kraftstoffsparende Motoren absichtlich auf Gemeinsamkeiten ausgelegt. Die verschiedenen Motorversionen basieren auf einem gemeinsamen Basismotor, der unterhalb der Zylinderkopfdichtung viele der gleichen Teile und Komponenten aufweist. Oberhalb der Zylinderkopfdichtung befinden sich verschiedene Komponenten für unterschiedliche Kraftstoffquellen, so dass die Kunden zwischen Diesel, Erdgas und Wasserstoff wählen können, um ihren Übergang zur Emissionsfreiheit individuell zu gestalten Cummins kann auf eine lange Tradition von Innovation und Zuverlässigkeit zurückblicken und hat bei der Entwicklung dieser zuverlässigen, kraftstoffunabhängigen Plattformen auf die Erkenntnisse aus Millionen von Diesel- und Erdgasmotoren zurückgegriffen, die das Unternehmen hergestellt hat. Dies ist eine Branchenneuentwicklung, und dieser Technologieansatz wird im gesamten Produktportfolio von Cummins Anwendung finden.
Cummins: Die Vision der Zukunft von Dieselmotoren in den USA und darüber hinaus
Jederzeit innovativ sein. Das ist nicht nur ein Motto für Cummins, es ist ihre Standardeinstellung. Das Unternehmen weiß, dass die Zukunft uns vorwärts treibt, und um mithalten zu können, muss Cummins sich dieser Herausforderung ständig stellen. So gut Cummins heute auch ist, das Unternehmen weiß, dass das Beste noch vor uns liegt. Die oben aufgeführten Innovationen sind nur der Anfang für das Unternehmen und sie sind begeistert, die Zukunft moderner Dieselmotoren kontinuierlich neu zu erfinden. Erfahren Sie mehr über Cummins und ihre Vision für die Zukunft.