Echte Holset® Reman verglichen mit anderen passenden Turbos

Nur weil ein Turbolader passt, heißt das nicht, dass er gut genug ist, um ein Gerät zu ersetzen, das so komplex ist wie der echte Holset-Turbolader. Sie wissen bei unechten Produkten nie, was Sie bekommen. Treffen Sie die kluge Wahl. Wählen Sie echte Holset-Produkte über autorisierte Holset-Händler und Sie können beruhigt sein, da Sie wissen, dass Ihre Geräte zuverlässig funktionieren.

Kundenlösung

• Eine kostengünstige Lösung, die gemäß den OE-Spezifikationen (Original Equipment) wiederaufgearbeitet wurde und nur Holset-Originalteile verwendet

• Unbekannte Zuverlässigkeit und ein Risiko, das sich nicht lohnt

Produktqualität

• Werkseitig zerlegt, gereinigt, aufgearbeitet und getestet, um die OE-Spezifikationen zu erfüllen

• Angepasst mit Komponenten, die möglicherweise nicht den Holset-Standards entsprechen

Echte Holset-Teile

• Ja

• Nein

Betriebszeit

• Sofort

• Unterschiedlich

Leistungs- und Sicherheitsüberprüfung

• Ja

• Nein

Kostenvorteile

• Bis zu 30 % niedrigere Anfangskosten als neue Original-Holset

 

• Kurzfristige Einsparungen mit dem Risiko langfristiger und/oder Sicherheitsmängel

Rücknahme des Kerns

• Erforderlich

• Unterschiedlich

Umwelterwägungen

• Das Wiederaufarbeitungsgeschäft von Cummins spart bis zu 200 Millionen Pfund Treibhausgase pro Jahr.

• Schmutzige Kerne landen nicht kiloweise auf Mülldeponien oder Schrottplätzen.

• Bei der Wiederaufarbeitung wird ein energieeffizientes Verfahren verwendet.

• Unterschiedliche/unbekannte Umweltpraktiken

Garantie

• Holset-Standardgarantie

 

• Nicht von Holset garantiert

 

Echt Holset Reman: Der Wiederaufarbeitungsprozess

Echte Holset Reman Turbolader durchlaufen einen strengen Prozess, um sicherzustellen, dass jedes Teil geprüft, gereinigt, getestet und aufgearbeitet wird, um die Spezifikationen der Holset-Erstausrüstung zu erfüllen. In den folgenden Schritten werden die Maßnahmen beschrieben, die Holset zur Wiederaufarbeitung von echten Holset Reman Turboladern ergreift, um ein Produkt zu liefern, das mit einem Holset Original-Turbolader vergleichbar ist.

  • Kernannahme

    Schritt 1: Kernannahme

    Ein großer Vorteil der Holset-Wiederaufarbeitung besteht darin, dass Sie einen günstigeren Holset-Turbolader erhalten, indem Sie einfach Ihren abgenutzten Turbo eintauschen und eine schnelle externe Sichtprüfung durchführen lassen.

  • Zerlegung

    Schritt 2: Zerlegung

    Holset-Turbolader und -Teile werden vollständig zerlegt, um die Schlüsselkomponenten für die Verarbeitung vorzubereiten – bis hin zur letzten Schraube, Mutter und Feder. Unsere Werkstechniker befolgen Standardqualitätsprozesse, um sicherzustellen, dass wir nur Turbolader und Komponenten von höchster Qualität wiederaufarbeiten.

  • Reinigung

    Schritt 3: Reinigung

    Widerstandsfähige und beanspruchte Holset-Turbolader arbeiten in extremen Umgebungen. Aus diesem Grund wird jedes Teil nach dem Zerlegen in einzelne Komponenten sorgfältig gereinigt, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

  • Inspektion

    Schritt 4: Inspektion

    In dieser Phase werden kritische Prozesse durchgeführt, um zu überprüfen, ob die Teile zur Wiederherstellung bereit sind.

    • Prüfung des Gehäuses, des Kompressors, der Turbinenräder und der rotierenden Baugruppe auf mikroskopische Schäden

    • Auswuchten der Räder und rotierenden Baugruppen nach Holset OEM-Spezifikationen

  • Aufarbeitung

    Schritt 5: Aufarbeitung

    Wir verwenden eine Vielzahl von Techniken und Geräten, um sicherzustellen, dass jedes Teil, das in einen echten Holset-Turbolader eingebaut wird, den Holset OE-Spezifikationen und verbesserten Leistungsstandards entspricht.

    • Computergesteuerte Drehmaschinen, Bearbeitungszentren sowie Hon- und Schleifgeräte erneuern abgenutzte Oberflächen nach OE-Standard.

    • Upgrades oder Ersetzungen von Komponenten sind Teil des Holset-Wiederaufarbeitungsprozesses.

    • Unsere hochmodernen Techniken und hochqualifizierten Mitarbeiter liefern messbare Qualitätsergebnisse.

    • Turbolader werden in einer sauberen Umgebung montiert, die TS16949 und ISO 9001 zertifiziert ist, um Fremdkörper zu vermeiden.

    • Kritische Verschleißteile wie Dichtungen, Druckplatten, Lager und Befestigungselemente werden immer ausgetauscht.

  • Prüfung

    Schritt 6: Prüfung

    Holset-Validierungstests verwenden ausfallsichere Verfahren, um zu überprüfen, ob Leistung und Zuverlässigkeit der fertig überholten Turbolader den ursprünglichen Werksstandards von Holset und OE entsprechen.

    Kritische Teile wie die Geradheit von Bohrung und Welle werden mit Toleranzen gemessen, die bis zu 1 Mikron betragen und kleiner als eine Haarsträhne sind. Dadurch entsteht ein wiederaufgearbeitetes Produkt von höchster Qualität zu einem Bruchteil der Kosten.

  • Wiederinverkehrbringung

    Schritt 7: Wiederinverkehrbringung

    Sobald der Wiederaufarbeitungsprozess abgeschlossen ist, können echte Holset Reman Turbolader wieder ihrer Verwendung zugeführt werden, wo der eigentliche Qualitätstest durchgeführt wird. Aus diesem Grund führt Holset umfangreiche Tests unserer Produkte – und der unserer Wettbewerber – durch, um die überlegene Leistung und das Preis-Leistungs-Verhältnis zu überprüfen.

Echt Holset Reman: die kluge Wahl

Wann sollten Sie echte Holset Reman Turbolader verwenden?

  • Sie haben einen erhöhten Kraftstoffverbrauch, ein schlechtes Ansprechen des Turboladers und eine verringerte Motorleistung.
  • Sie sehen starken Rauch aus dem Auspuff, wenn Sie Gas geben.
  • Sie hören Geräusche oder Vibrationen von Ihrem Turbolader.
  • Sie führen umfangreiche Reparaturen, Überholungen oder Umbauten durch.
  • Sie müssen Ausfallzeiten vermeiden.
  • Sie legen Wert auf OE-Standardqualität und Garantie.
  • Sie wollen niedrigere Gesamtbetriebskosten.
  • Sie legen Wert auf Ihre Ausrüstung.

Was sind die Vorteile?

  • Anfängliche Kosteneinsparungen von bis zu 30 % im Vergleich zu neuen Holset-Turboladern
  • Austausch von 100 % kritischer Verschleißteile mit detaillierter Inspektion
  • Funktioniert zuverlässig und effizient
  • Getestet nach OE-Spezifikationen und -Sicherheitsanforderungen
  • Neueste Komponenten-Upgrades, falls zutreffend
  • Umweltfreundliche Alternative
  • Gleiche Garantie wie neue Original-Holset
  • Reduziert die Gesamtausfallzeit Ihrer Geräte

Finden Sie echte Holset-Turbolader und -Teile

Finden Sie einen Händler

Weiterleitung zu
cummins.com

Die von Ihnen gesuchten Informationen befinden sich auf
cummins.com

Wir öffnen nun diese Website für Sie.

Vielen Dank.