R2,8-Turbo-Diesel
Nicht alle Motoren sind gleich ausgestattet. Sind entscheidende Komponenten wie Kraftstoffpumpen, Filter, Zubehör, Anlasser und Schwungräder in einem Motorenpaket nicht enthalten, müssen Sie Komponenten verschiedener Hersteller kombinieren und auf die besten Entscheidungen hoffen. In Bezug auf die fahrzeugspezifischen Komponenten, die nicht im Lieferumfang unseres Turbo-Diesels R2.8 enthalten sind, wie z. B. Motorhalterungen und Kühlungspakete, unterstützen wir Sie durch Bereitstellung der umfangreichsten Installationsanleitung und des umfassendsten Werkzeugsatzes für Benutzer, der auf dem Crate-Markt erhältlich ist, sowie eines Kunden-Bereitschaftsdienstes von Cummins Care. Ein Team von engagierten Mitarbeiter:innen steht Ihnen hier mit Rat und Tat zur Seite.
Anwendung auswählen
Übersicht:
Was kann der Crate-Motor?
Unser begeistertes Team hat ein Paket geschnürt, das Ihnen alles bietet, was Sie zum Starten Ihres Motors benötigen, außer einer Batterie, einem Kühlpaket und natürlich dem Dieselkraftstoff, um Ihren neuen Cummins so schnell wie möglich zum Laufen zu bringen. Nachfolgend ist aufgeführt, was in Ihrem Crate-Motor-Kit enthalten ist:
PN 5467046 beinhaltet:- R2,8-Turbo-Diesel Motormontage
- Vollständiger Front-End-Zubehörantrieb (Lichtmaschine, Servolenkungspumpe, Lüfternabe, Keilriemen)
- Nockengetriebene Vakuumpumpe
- Kraftstoff-Fernfilter/Wasserabscheider
- Fernölfilter
- Luftmassensensor und Gehäuse
- Motorkabelbaum und Motorsteuerungsmodul
- Starter
- Schwungrad
- Universeller Fahrzeug-Kabelbaum (ohne Anlasserverkabelung)
- Gaspedal
- Armaturenbrett mit J1939-CAN-Anzeige
- Benutzerhandbuch**
- Installationsanleitung**
- Cummins Quick Serve-Online-Zugang**
- Informationen zur Emissionsprüfung
.png)

Ergänzende Hinweise
Der Crate-Motor R2,8 Turbo Diesel ist KEIN direkter Austauschmotor für ein bestimmtes Fahrzeug. Vor dem Kauf sollten folgende Punkte bedacht werden: Kühlpaketmodifikationen, Klimaanlage, geeignete Kopplung und Anpassungsfähigkeit des Getriebes, Motoraufhängung, Leitungen für Ansaugung und Ladeluftkühler, Integration der Verkabelung und andere mechanische/elektrische Anpassungen, die bei größeren Fahrzeugmodifikationen auftreten können. Es wird empfohlen, dass alle größeren Umbauten am Fahrzeug von Fachleuten durchgeführt werden.
*Der Einbau eines Crate-Motors erhöht nicht unbedingt die ursprüngliche Nutzlast und Schleppleistung des Fahrzeugs. Bitte lesen Sie vor dem Kauf alle Angaben zu den Emissionen für die gewünschte Teilenummer, da landesweite Emissionsgesetze gelten.
**Gedruckte Materialien können separat und zu einem anderen Zeitpunkt als die Lieferung des Crate-Motors versendet werden.

Rechner für die Getriebeübersetzung
Die Leistung eines Motors in einem Fahrzeug hängt stark von der übrigen Konfiguration des Antriebssystems ab. Bitte verwenden Sie diesen einfachen interaktiven Rechner für die Getriebeübersetzung als Hilfsmittel für die Planung Ihres Umbaus, um das Optimum an Leistung und Kraftstoffverbrauch oder eine ausgewogene Lösung für Ihre Bedürfnisse zu erreichen.