Společnost Cummins se ujímá vedoucí úlohy ve slibné technologii palivových článků

Zaměstnanec společnosti Cummins pracuje na procesu katodového sítotisku na konci výrobní linky palivových článků na pevné oxidy v závodě společnosti v Maltě v New Yorku (USA).

Společnost Cummins se rychle stává lídrem v oblasti energetické technologie pro komerční a průmyslové využití, která by mohla být důležitým mostem k uhlíkově neutralitě i v budoucnosti.

Solid oxide fuel cells (SOFCs) can convert a higher percentage of a fossil fuel’s energy into power than combustion-based processes and can also use low- and no-carbon fuels such as hydrogen to generate power.

The ability to do both, while producing far fewer heat-trapping gases and emissions than an internal combustion engine or a coal-burning power plant, is getting the technology plenty of attention recently. 

"Potřebujeme každý nástroj, který dokážeme řešit světové problémy v oblasti klimatu a další problémy v oblasti životního prostředí," řekl Thad Ewald, viceprezident pro strategii společnosti Cummins. "Palivové články s tuhými oxidy poskytují našim zákazníkům jiný způsob, jak dosáhnout svých cílů v oblasti udržitelnosti životního prostředí."

Cummins has been awarded two federal grants totaling $4.6 million to advance the commercialization of SOFC technology through separate projects demonstrating both the technology’s ability to convert fossil fuels into energy, and its potential to generate hydrogen and convert it into the ultra-clean energy that will power the future.

SOFC používají keramický elektrolyt, který přeměňují energii v palivu na výkon prostřednictvím řady elektrochemických reakcí. Díky nepřetržitému zásobování palivem a kyslíkem mohou být palivové články spojeny nebo naskladněny dohromady, aby bylo možné pohánět celou řadu aplikací.

They are viewed as especially promising for stationary applications. Unlike traditional sources of electricity, they don't need to consume extra fuel to compensate for energy lost over long transmission lines.

Advocates, in fact, envision a day in the near future when SOFCs regularly power major energy users like data centers, effectively removing them from an increasingly over-burdened electrical grid.

THE POTENTIAL BRIDGE    

SOFC testing center
A Cummins employee works at a solid oxide fuel cell test station used for quality assurance and to validate stack performance at the company’s facilities in Malta, New York (U.S.). 

A $2.6 million U.S. Department of Energy (DOE) grant will help Cummins build a 20 kilowatt (kW) small-scale SOFC power system at the University of Connecticut, fueled by natural gas but able to use multiple fuels.

The system will run 5,000 hours to demonstrate its durability.

To není dostatečně velký systém SOFC pro napájení datových center, ale systémy lze sdružovat dohromady, aby poskytovaly energetickou odolnost, bezpečnost a dostupnost, což je dostatečné nejen pro datová centra, ale i další komerční a průmyslové aplikace a mikrosítě.

Cummins' proposal calls for developing a system that would be available at a price point below $1,000/kW, with the flexibility and robustness for use in smaller and larger systems. The proposal says testing will begin in 2021.

THE PROMISE OF HYDROGEN

Druhý projekt financovaný s pomocí grantu doE v obratu 2 milionů dolarů se podíváme na náklady, výkon a spolehlivost reverzibilního palivového článku nebo R-SOFC.

Může fungovat jako tradiční SOFC nebo jako elektrolyzérový článek s tuhými oxidy (SOEC), který může štěpit páru na vodík a kyslík.

To zvyšuje již tak přední portfolio elektrolyzérů společnosti Cummins na trhu pro výrobu vodíku, včetně membrány pro výměnu protonů a alkalických technologií. Program DOE umožňuje získat povolení k podpoře využívání technologie tepelného nástřiku patentovanou společností Cummins k vývoji pokročilého kovového substrátu nebo povrchu, což má za následek 50% snížení nákladů při použití menších nákladů na kov a snížení nákladů na zpracování.

Společnost Cummins se rychle objevuje jako lídr v SOFC v oblasti komerčního a průmyslového napájení. Například nová technologie postřiku společnosti umožňuje společnosti Cummins dosáhnout větších článků, vyššího měření výkonu, zvýšené spolehlivosti a nižších nákladů.

Nejlepší velikost článků a zásobníků společnosti snižuje systémové náklady a složitost a zároveň poskytuje modulární stavební blok vhodný pro různé aplikace. Cummins also uses commodity stainless steel in its cells rather than more expensive and brittle ceramics used by some competitors.

Cummins' work on SOFCs is consistent with PLANET 2050, the company's environmental sustainability strategy adopted in 2019 to address climate change and other environmental issues. Tato strategie zahrnuje vědecky zhotověné cíle v souladu s Pařížskou dohodou s cílem omezit celosvětový nárůst teploty na maximálně 1,5 stupňů Celsia do poloviny století.

Chcete se dozvědět více o investicích Cummins do SOFC a dalších technologií palivových článků? Join company leaders including Chairman and CEO Tom Linebarger at 10:30 a.m. (EST) Nov. 16 for Cummins’ Hydrogen Day. Click here to register. 
 

ředitel pro komunikaci ohledně udržitelnosti, a.s.

Adrair a Adrair

V roce 2008 se Do Společnosti přidala jako ředitelka pro komunikaci v oblasti rozmanitosti, jako ředitelka pro komunikace s rozmanitostí, a Voyo, Kdy se Doo, Adrair, Adrair a Adrair, stala ředitelkou pro komunikaci v oblasti udržitelnosti v Okolí, a v 80. roce 2014 se do společnosti přidala, a to v 80. minutě. V okolí se můžete pochovat lodě a lodě, jako například v Okolí, a to v 60. Předtím pracoval pro Indianapolis Star (2002-2008) a v Des Moines Register (1997-2002) ještě předtím. [email protected]

 

Employee projects highlight World Water Day at Cummins

Students learning about Cummins

Cummins Inc. employees will conduct more 20 projects tied to World Water Day 2023 as the company celebrates the event highlighting the importance of fresh water and the critical issues facing the natural resource.

The activities range from a river cleanup in South Africa and a community engagement event at a dam along a river in India, to an oil recycling project in Turkey and an education program reaching students in Brazil.

"Our company and employees work diligently to be better stewards of this increasingly important world issue," said Scott Saum, Program Manager for Cummins Water Works, the company effort to address the global water crisis. "We have been very successful in implementing creative solutions to reduce water consumption in Cummins' facilities and operations around the world. And I'm proud to know we are creating positive change in local communities with our many employee involvement activities."

The alarming reality is water scarcity is growing exponentially. There are currently an estimated 785 million people around the world lacking access to safe water. About 1.7 billion - 1 in 4 - lack access to a toilet. At current consumption rates, it's estimated by 2050 around two-thirds of the world's population will be facing water shortages.

Those sobering statistics led Cummins to create Cummins Water Works. Launched in 2021, Cummins Water Works partners with leading water experts to invest and engage in sustainable, large-scale, high-impact water initiatives around the world. By 2030, the program's goal is to become net water positive by creating community water benefits that exceed the company's water usage in all regions where Cummins has a presence.

The multi-million-dollar program has projects underway in Brazil, Canada, China, Ghana, India, Mexico, Peru, the Philippines, South Africa and the United States. The employee projects connected to World Water Day are spread across the entire month of March.

One of the larger efforts is taking place in Guarulhos, Brazil near São Paulo, the most populous city in the country. Cummins Brazil, working with Trata Brasil, a public interest organization dedicated to improving sanitation, and Water.org, are holding 18 sessions this week in three public schools to reach 1,200 students, 7- to 13-years old, on the importance of sanitation and clean water (see photo above).

“The objective of this action is to promote environmental education through playful actions focusing on water supply and sanitary sewage, impacting not only students, but also school professionals, the school community, and the students' parents,” said Soraia Senhorini Franco, Regional Corporate Responsibility Manager for Cummins in Brazil.

All of the employee initiatives around the world have the same bottom-line goal as Cummins Water Works: strengthening communities by helping them address the global water crisis.
 

Kancelářská budova Cummins

Cummins Inc.

Společnost Cummins, globální lídr v technologiích pohonu, je společností s doplňujícími obchodními segmenty, které navrhují, vyrábějí, distribuují a servisují široké portfolio energetických řešení. Produkty společnosti sahají od spalovacích, elektrických a hybridních integrovaných pohonných řešení a komponentů včetně filtrace, následného čištění výfukových plynů, turbodmychadel, palivových soustav, řídicích systémů, vzduchotechniky, automatizovaných převodovek, systémů elektrické výroby energie, mikrosíťových řídicích jednotek, baterií, elektrolyzérů a produktů s palivovými články.

Cummins works to be good stewards of world water supply

Water reuse project at Cummins' Rocky Mount Engine Plant

Cummins Inc. has been working to be good water stewards both in the company’s plants and operations, and in the communities where the global power technology leader has a presence around the world.

As the world celebrates World Water Day today (March 22), the company has established 2030 goals in both areas that are part of Cummins’ PLANET 2050 environmental sustainability strategy.

In the company’s plants and operations, PLANET 2050 includes the 2030 goal of reducing absolute water consumption by 30%. The strategy also establishes the 2030 goal of producing net water benefits that exceed the company’s annual water use in all Cummins regions around the world.

“We can’t have a prosperous world without clean air, water and land, and every employee has a role to play,” said Brian Mormino, the company’s Executive Director of Technical & Environmental Systems, speaking during Cummins’ most recent June Environmental Month.

PLANTS AND FACILITIES

Cummins implemented a water strategy in 2014 for its plants and facilities and has been improving its stewardship ever since, achieving a 53% reduction in direct water use, adjusted by hours worked, in 2020 compared to a 2010 baseline. That reduction surpassed the company's 2020 goal of a 50% reduction compared to 2010, again adjusted by hours worked.

Much of Cummins' water efficiency improvements then were achieved through low- and no-cost efforts, such as fixing leaks and optimizing processes. Efforts also involved capital projects, primarily equipment efficiency upgrades and other high-impact projects such as single-pass cooling elimination, additional regenerative dynamometer installations to cool test engines more efficiently, and innovative wastewater reuse projects. (The reuse project at Cummins' Rocky Mount Engine Plant in North Carolina is photographed above.)

In its 2021 Sustainability Progress Report, which includes the most recent data available (2022 data will be released later this year), Cummins reported using just under 840 million gallons of water in 2021 compared to about 960 million in 2018, a roughly 12.5% reduction.

The company's 2030 goal is an absolute reduction in direct water use, unadjusted by hours worked or revenues. So, to meet that goal, Cummins will need to reduce water consumption even if hours worked, or revenues, increase.

Cummins plans to continue reducing consumption through low- and no-cost efforts, notably fixing leaks and optimizing processes, but will also work to eliminate water use in some areas, if possible, to meet its aggressive 30% reduction goal.

CUMMINS VODNÍ PRÁCE

Cummins Water Works will play a key role in meeting the company's other water-related 2030 goal. On July 14 this year, the multi-million-dollar program will mark its second anniversary, strengthening communities through sustainable water by addressing the global water crisis.

Through partnerships with The Nature Conservancy and Water.org, Cummins Water Works has helped more than 500,000 people, providing nearly 6 billion gallons in annual water benefits to communities around the world, increasing access to clean water and improved water quality.

The program’s support for Water.org, for example, has allowed the nonprofit to complete thousands of infrastructure improvement projects, installing spigots, plumbing, taps, pumps and water storage tanks.

Additionally, Cummins' funds supported the marketing of loan opportunities to families in vulnerable communities. The funds also helped teach banks how to process low-capital environmental loans and show that the loans are profitable.

Cummins Water Works helped mobilize more than $40 million in capital with a loan repayment rate of just over 99%. More than 80% of the applicants were female.

Cummins Water Works projects are currently underway in Brazil, Canada, China, Ghana, India, Mexico, Peru, the Philippines, South Africa and the United States. These projects address an array of local needs, from building oyster reefs that filter algae from the water and remove nutrients that can be harmful to other aquatic life, to sponsoring low interest loans for underserved populations, and installing indoor plumbing.

In these and many other ways, Cummins is working to be good stewards of water, in keeping with its mission of making people’s lives better by powering a more prosperous world.
 

ředitel pro komunikaci ohledně udržitelnosti, a.s.

Adrair a Adrair

V roce 2008 se Do Společnosti přidala jako ředitelka pro komunikaci v oblasti rozmanitosti, jako ředitelka pro komunikace s rozmanitostí, a Voyo, Kdy se Doo, Adrair, Adrair a Adrair, stala ředitelkou pro komunikaci v oblasti udržitelnosti v Okolí, a v 80. roce 2014 se do společnosti přidala, a to v 80. minutě. V okolí se můžete pochovat lodě a lodě, jako například v Okolí, a to v 60. Předtím pracoval pro Indianapolis Star (2002-2008) a v Des Moines Register (1997-2002) ještě předtím. [email protected]

 

Více než 140 tun odpadu ušetřeného na skládkách

Dobrovolník

E-waste je podle OSN nejrychleji rostoucí domácí odpad na světě; přesto se shromažďuje a recykluje méně než 18 % elektroniky. Dny komunit na recyklování pomáhají změnit, když omezují to, co končí na skládce, spalovnách a dalších možnostech nakládání s odpady. Jednou za rok však společnost Cummins Inc. poskytuje toto místo, pracovní sílu a finanční prostředky pro dohled nad správným a bezpečným nakládáním s položek, které se tvrdou recyklují, jako jsou odpadní laky a elektronika, a to prostřednictvím Dne odpadového odpadu ve společnosti Cummins.

Továrna na výrobu motorů Columbus (4000, 4000, 1000, 1000, 000, 000, 00, 1000, 00, 00, 1000, 1000, Kombinace angažovanosti v komunitách a zodpovědných environmentálních postupů podporuje interní certifikaci CUMmins společnosti CUMmins pro nulovou likvidaci (nulové skládky) pro pracoviště, které získala v červnu roku 2018.

Nulový stav likvidaci a skládkování

Jedním z požadavků společnosti Cummins na dosažení nulového stavu skládky je, že pracoviště musí úspěšně recyklovat 100 % svého odpadu a může osvědčit čtyři čtvrtě po sobě nulového odpadu. Udržování materiálů ze skládky a zachování přírodních zdrojů

kdykoli to bylo možné, byly pro SPOLEČNOST CUMMIN důležité, protože odpovídá celkovému závazku společnosti Cummins ohledně řízení životního prostředí. Je také součástí strategie PLANET2050, strategie společnosti Cummins pro snižování emisí, vody a odpadu a odpovědné opětovné používání nebo recyklování.

Cíle závodu s nulovými skládkami se rozšířily i na okolní komunity, které se během Dne odpadu ve společnosti Cummins trvale podílely na správném nakládání s odpadem. Důkazem je, že se den recyklování společnosti Cummins stal již více než 150 vozů, které byly v roce 2010 složeny z více než 1.500 vozů, které se zúčastněly v roce 200.

Prostřednictvím této akce se konala v Columbusu ve státě Indiana (USA) a další v Jamestown Engine Plant (JEP) v Jamestownu ve státě New York (USA), a ŽEP dohlížely na odpovědnou likvidaci více než 370 tun komunálního odpadu po dobu pěti let. To je odpad, který odpovídá 92 neschůdkům – představte si, že více než 7 olympijské velikosti je plné odpadu.

Infografika
Kliknutím zobrazíte infografiku

S pomocí partnerů – stovek dobrovolniků zaměstnanců, prodejců, organizací a místních obyvatel společnosti Cummins – spojily tyto závody pozitivní dopad na jejich komunity, které obsluhují, a slaďují je s klíčovými cíli společnosti Cummins a s cíli PLANET2050. A dokázali to i při přemisťování baterií, pneumatik, laku, elektroniky a dalšího před usazováním na sklápěčích, čímž zachránili nesčetné množství lidí a půdy před závažnými zdravotními riziky, která mohou vyústit v toxická, korozivní chemikálie a látky jako rtuť, olovo a katamium, které se pronikají do půdních a půdních vod.

"Jedním z položek, kterým jsem věnoval pozornost, a pozornost mnoha našich dobrovolniků byl počet starých televizi, které jsme s pomocí katodových trubek zaznamenali," řekl David Wehrkamp, bývalý lídr v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí VEOO. "Byly tam některé z velkých těžkých s obložením dřeva. "Myslel jsem, že je lidé stále mají, ale mají."

Starší televizi s katodovými trubicemi typicky pojme olovo, katalyzátor a další toxické chemikálie, díky nimž jsou potenciálně nebezpečné a těžké je recyklovat. Na mnoha místech ve Spojených státech je pár za jejich řešení, což podtrhuje důležitost takových událostí, které je za to stojí bez nákladů.

Kolik tun odpadu se tedy v tomto roce odnese ze skládek dne recyklování? Zůstaňte naladěni a dozvíte se to.

Zjistěte více o strategiích Planet 2050 společnosti Cummins a Cíle nulových cílů.

Kancelářská budova Cummins

Cummins Inc.

Společnost Cummins, globální lídr v technologiích pohonu, je společností s doplňujícími obchodními segmenty, které navrhují, vyrábějí, distribuují a servisují široké portfolio energetických řešení. Produkty společnosti sahají od spalovacích, elektrických a hybridních integrovaných pohonných řešení a komponentů včetně filtrace, následného čištění výfukových plynů, turbodmychadel, palivových soustav, řídicích systémů, vzduchotechniky, automatizovaných převodovek, systémů elektrické výroby energie, mikrosíťových řídicích jednotek, baterií, elektrolyzérů a produktů s palivovými články.

Společnost Cummins je lídrem v oblasti rovnosti pohlaví a oslavuje Mezinárodní den žen

rodina

Program Společnost Cummins podporuje ženy podporuje genderovou rovnost již na celém světě sloužil více než 27 milionům dívek a žen na celém světě, přičemž do tohoto úsilí investoval od svého založení v roce 2018 23 milionů dolarů.

Společnost vydala nové statistiky tohoto programu, které slaví jak páté výročí společnosti Cummins podporuje ženy, tak Mezinárodní den žen 8. března 100 s řadou aktivit uvnitř i mimo společnost.

"Jsem tak hrdá, že mohu pracovat pro společnost, která je přesvědčena o tom, že ženy podporuje všude," říká Mary Chandler, viceprezidentka pro vztahy s komunitami a společenská odpovědnost firmy ve společnosti Cummins. "Ano, budování rozmanité, inkluzivní a spravedlivé pracovní síly hraje zásadní roli pro úspěch společnosti Cummins, jednoduchý a jednoduchý. Tento závazek jsme však přijali dalším obrovským krokem kupředu se společností Cummins Powers Women.

"Když jsme tento program začali před pěti lety, nemohly jsme předpovídat neuvěřitelně důležité způsoby, které společnost Cummins má pozitivní dopad na život dívek a žen na celém světě, od pomoci snížit odělení dětského manželství a domácího násilí a přinášet osnovy do škol a učit chlapci o rovnosti pohlaví, aby mohli později v komunitách nést pochodeň změny, " dodala. "Je to pozoruhodné."

PARTNERSTVÍ PRO AKCI

Společnost Cummins podporuje ženy spolupracuje se 10 globálními neziskovými organizacemi ve 18 zemích na zrychlení rovnosti pohlaví v dosahování vzdělání, posílení ekonomického postavení, osobní bezpečnosti a právních práv.

Tento závazek se angažuje více než 1 300 zaměstnanců společnosti Cummins ve společnosti Cummins Powers Women, a díky tomu poskytuje také podporu mnoha z skupin pro rozvoj zaměstnanců společnosti podle různých aspektů rozmanitosti. Kromě toho se do tohoto úsilí zapojilo více než 24 vůdců na celém světě.

V rámci zaměření společnosti Cummins na genderovou rovnost se již dlouho věnovala Mezinárodnímu dne žen, který se každoročně konal v březnu 8 na oslavu úspěchu žen a zvýšení povědomí o diskriminování, s níž se potýkají. Letošní téma #EmbraceEquity podtrhuje skutečnost, že genderová rovnost potřebuje, abychom každý z nás hrajeme roli a aktivně podporujeme a přivítáme rovnost ve vlastních oblastech vlivu.

OSLAVA ÚSPĚCHU

Aby společnost Cummins tento týden nastartovala, vedla prezidentka a generální ředitelka společnosti Cummins Jennifer Rumsey spolu s Společností Kdyžbem Nitratosem, členkou představenstva společnosti Cummins a bývalou ředitelkou pro zákazníky společnosti Podcast Technologies, vedla v březnu 6 interaktivní diskusi o práci, která hraje zásadní roli při dosahování genderové rovnosti, a to jak v rámci společnosti, tak vně komunit, vně komunit.
 
V březnu 7 poté společnost Rise Up provedla virtuální panel, kde její vedoucí pracovníci podělili o působivé příběhy. Nárůst je jedním ze 10 globálních partnerů iniciativy Společnost Cummins podporuje ženy (Cummins Powers Women), kteří se věnují podpoře rovnosti pohlaví. Přidává se k vizionářským místním vedoucím pracovníkům, kteří zajišťují školení, financování a sítě pro smysluplné a trvalé změny.

V sedmi regionech světa, kde je společnost Cummins na přítomnosti, probíhají po celý týden uspořádané akce s velmi vysokými hodnoceními. Zaměstnanci se mohou přihlásit k účasti, ať už osobně na místních pracovištích, nebo prakticky z celého světa, aby mohli naslouchat vedení a spolupracovat s nimi v různých tématech, jako jsou například mladé ženy, které se zapsaly do obchodních škol, budoucí ženy vůdčí osobnosti, přistupující k rovnosti a další.

Přestože společnost Cummins s potěšením podporuje ženy a další úsilí společnosti Cummins, ví, že je třeba udělat mnoho práce, a i nadále se zaměřuje na vytváření prosperujícího a spravedlivého světa.

5 let dopadu
Kliknutím na obrázek zobrazíte dopad programu Společnost Cummins podporuje ženy.
​​​​

 

Tamra Knudsen se usmívá

Tamra Knudsen

Tamra Knudsen je značka pro společnost Cummins, která má bohaté zkušenosti v sektoru investičních zboží a působí více než 20 let na různých pozicích v oblasti firemní komunikace. Začala kariéru v účetnictví a nastoupila do četných pozic ve financích, marketingu a administrativě, dokud neobešela svoje místo v oblasti komunikace. Jejím nadšením je vytvářet transparentní a smysluplný obsah, který vzdělává, informuje a zaměřuje se na angažovanost v řadě témat, která se zaměřují na externí i interní publikum.

Tamra absolvovala University of Wisconsin, Parkside, s BS v oboru Správa a řízení společností.

Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.