原厂再制造与未经认证的改造和维修

用18轮车爬上陡坡?驾驶康明斯动力船只在世界各地的水域遨游?用推土机移走大山?或者确保孩子准时到达学校?康明斯ReCon发动机拥有充足的功率来完成这些目标。康明斯为康明斯重型L10、M、N和ISX/QSX发动机平台以及中型B、C和ISL/QSL发动机平台提供原厂再制造的短缸体、长缸体和发动机。

事实上,与以往相比,越来越多的车队和车主/驾驶员正在从全面检修转向选择康明斯ReCon发动机,原因显而易见。利用ReCon发动机,您不会出现任何意外并且将迅速恢复工作。

分秒必争

• 与其他大修事件相比,发动机更换只需极短的停机时间

• 降低必须返回进行额外维修的风险

• 与发动机更换相比,订购和安装零件往往耗时更久

• 安装错误的可能性可能导致未来的维修需求

• 隐藏的意外可能造成额外的延迟

显著降低总拥有成本

• 更长的正常运行时间会带来更多赚钱机会

没有麻烦的核心更换 

• 通过改善燃油经济性节省大量成本

• 避免额外的短期维修费用

• 初始成本看似较低,但从长远来看,花费可能会更多

• 需要更多的工时且可能存在额外的维修费用

• 将延长您的设备的停机时间

• 与ReCon发动机相比,燃油经济性的改善可能性更小

融合了最高质量的部件和最新的技术

• 通过严格的检查确保高品质

• 随着部件不断改进,ReCon发动机将包含适当的升级

• 100%的零件更换只使用原装康明斯新品和ReCon零件

• 适当的时候提供免费的马力和性能升级

 

• 将仅更换出现破损或磨损的零件

• 可能缺乏适当的设备和特殊工具

• 未经认证的技师在能力方面可能存在差距

• 零件可能不是原装正品

• 维修时执行的测试和验证十分有限

ReCon绿色环保,对环境负责

• 避免将大量金属送到垃圾填埋场或废料场

• 减少挖掘新原材料的需要

• 再制造充分利用了节能过程

• 使用未经认证的翻新厂商时,环境实践中存在潜在的不确定性

安心无忧

• 没有麻烦的核心更换,没有拆卸流程,也没有令人吃惊的账单

• 在性能方面,ReCon发动机可与您的原始新发动机媲美,甚至全面超越

• 由全球规模最大、最出色的独立服务网络提供全球保修支持,遍布全球的7,500多个网点竭诚为您服务

• 以合理的价格提供延展保修选项(与康明斯新发动机的选项相同)

• 隐性质量问题的风险

• 授权经销商不支持服务保修

• 缺少康明斯指导原则以及对知识产权的使用权

康明斯ReCon:再制造过程

与通过更换明显损坏或故障的零件来修理或修复发动机的发动机车间不同,康明斯的再制造遵循严格的流程,确保每个零件都经过检查、清洁、再加工和测试,以便符合康明斯的具体规格。如果对组件的原始设计进行了升级,则在发动机或零件的再制造中,将包含所有适用升级。下面的步骤介绍了康明斯再制造其发动机和零件时采取的措施,这些措施有助于创造可与全新康明斯产品相媲美的优秀产品。

  • 核心验收

    第1步:核心验收

    康明斯再制造的一个巨大优势是,磨损的发动机或零件可以折价。全球范围内康明斯授权的任何维修中心都可以接收您的旧零件,执行简单的外部目视检查,并为更换提供即时费用抵扣。

  • 拆卸

    第2步:拆卸

    我们以极其谨慎的态度完全拆卸康明斯发动机和零件,将需要处理的关键部件准备就绪,连最后一个螺钉、螺母、螺栓和弹簧也涵盖在内。我们的工厂技师遵循标准质量流程,全力确保我们只再制造最高质量的部件。

  • 清洁

    第3步:清洁

    长时间运行的康明斯发动机常常会变脏。这就是为什么一旦拆卸成单个部件,就要利用最新技术仔细清洁每个部件,以清除各种碎片而不伤及任何金属。清洁方法包括使用干冰、酶甚至激光来满足专门的清洁需求。

  • 检查

    第4步:检查

    我们只修复符合严格质量标准的零件。利用最新的检查技术,包括超声波、X射线、磁粉探伤和坐标测量机(CMM),我们会验证每个零件是否已为修复过程准备就绪。您不会在传统的店内改造中看到这种级别的细致检查。

  • 修复

    第5步:修复

    我们利用各种先进技术来确保我们的ReCon零件符合原始规范和改进的性能标准。

    • 通过热喷涂和激光沉积来修复磨损的表面

    • 利用计算机控制的车床、加工中心以及珩磨和磨削设备来翻新磨损的表面

    • 部件升级或替换是康明斯再制造过程的一部分

    • 我们最先进的技术和训练有素的员工队伍提供可以衡量的质量结果

  • 测试

    第6步:测试

    康明斯验证测试采用故障安全流程来验证成品再制造发动机或零件的性能和可靠性是否符合康明斯原厂标准。这样做的优势是,再制造产品的品质与新产品一样出色,但成本却只有几分之一。

  • 重新安装

    第7步:重新安装

    一旦再制造过程完成,就可以将ReCon发动机和零件重新安装到现场,并在那里执行真正的质量测试。这就是康明斯对我们的产品(以及竞争对手的产品)进行大量测试的原因,这有助于证明您的维修支出能够带来优越的性能和超高的价值。

您何时应考虑ReCon发动机?

  • 您的发动机缸体已损坏
  • 您需要花费巨大成本来维修
  • 您遇到了长期的发动机问题
  • 您重视保修和总拥有成本
  • 您需要避免停机
  • 您珍爱自己的设备
  • 您想提高设备的转售价值
  • 您购买一台待修设备

有哪些好处?

  • 缩短停机时间
  • 更好的标准保修(即,涵盖整个发动机与更换零件/各个部件的差别)
  • 提供延展保修选项
  • 短缸体、长缸体和完整发动机ReCon选项提供了重复使用某些工作系统部件的潜力
  • ReCon发动机经过功率计测试
  • 为您的设备增加价值
  • 没有成本蠕变
  • 与新品一致的性能和燃油经济性

立即获取ReCon发动机报价

要获取ReCon发动机的报价或咨询其他问题,请访问我们的康明斯认证销售与服务中心

拨打1-800-CUMMINS

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。