INSITE™

寻求 支持? 点击此处

INSITE可对发动机进行诊断并在您的PC上显示电子发动机信息。通过分步骤的诊断、内置的发动机图纸和原理图,您可以轻松地使用INSITE。使用此软件应用将缩短故障排解的时间、减少错误和不正确的程序,并快速使您的车辆恢复正常状态。

特色:
• 快速查看行程信息
• 快速而轻松地调整参数并检查/清除故障信息
• 易于遵循的故障排解协助
• 接线图和传感器位置示意图
• 保存发动机和行程信息以便将来使用,或将其保存为编程模板
 

软件下载

​​​​​​​警告 贵公司的防火墙可能会禁止安装这些文件。
如果您收到此类消息,请与系统管理员联系以获取帮助。


ATTENTION INSITE USERS: INSITE 8.6 has been released. With this release there is a special requirement customer need to prepare for:

用户必须安装.NET 4.7.1才能运行INSITE的更新版本。如果用户的Windows不是最新版本,则可能受到影响。详情请参阅以下信息或版本说明

  • Microsoft .NET Framework 4.7.1支持Windows 7 SP1、Windows 8.1及Windows 10。
  • Microsoft .NET Framework 4.7.1不支持Windows 7和Windows 8。

有关操作系统版本,请参阅下表。

操作系统 版本 版本号
Windows 10< 1607 10.0.14393
Windows 10 1703 10.0.15063
Windows 10 1709 10.0.16299
Windows 8.1 不适用 6.3.9600
Windows 7 SP1 不适用 6.1.7601

slim arrow

All users must upgrade their Cummins Inc. Update Manager client to version 7.3 or later. Users should also consider upgrading their Microsoft Windows Operating System to version 8.1 or newer, as Windows 7 is no longer supported. 

下载(大小:1.5 GB)

RELEASE NOTES

用户注意事项: 由于操作系统对文件夹深度的限制。将此文件解压缩到C:\Temp或C:\< Name Folder>这样一切内容都可以毫无问题地解压缩。如果将其解压缩到User文件夹下的Downloads、Desktop或其他文件夹,则会导致可能损坏安装的解压缩错误。

Additionally, this package is not compatible with Update Manager. This is for Administrator Installs Only. Requires Administrative Rights to execute the Setup.exe.

此ZIP压缩包中包含:

  • INSITE™ 8.6.0
  • License Configuration Tool 1.15
  • INSITE™ Guidanz服务
  • INSITE™ ARA

 

Installation Materials:

注意:任何版本的INSITE 8.X及更高版本的指南内容完全相同。屏幕截图仅为制作指南时所用软件版本的实例。

注意:解压到C:\Temp后,INSITE软件需要管理权限才能进行安装。右键单击BAT文件,然后选择“以管理员身份运行”。或者,要通过Update Manage进行安装,解压到C:\Temp后,选择“来源” > “浏览”并选择解压Update Manage的文件夹。

 

安装演示视频:

 

下载(大小:1.7 GB)

This package is used with Update Manager ONLY to upgrade from INSITE 8.4.X, INSITE 8.5.X, and INSITE 8.6.0.104

安装说明:

Note: Once extracted into C:\Temp, Update Manager is required to install. Choose Source > Browse, and select the folder where you extracted the Update Manager to.

下载(大小:234 MB)

This package is used with Update Manager ONLY to upgrade from INSITE 8.6.0.116 production build. If a user has INSITE 8.6.1.79 FT (Field Test) build installed, they will need to follow the instructions in one of the following documents to upgrade correctly to INSITE 8.6.1.96 production build:

  • INSITE 8.6.1 installation instruction for user with INSITE 8.6.1.79 FT build using Internet option LINK
  • INSITE 8.6.1 installation instruction for user with INSITE 8.6.1.79 FT build using Other Package option LINK

安装说明:

Note: Once extracted into C:\Temp, Update Manager is required to install. Choose Source > Browse, and select the folder where you extracted the Update Manager to.

此软件不适用于移动设备。如需下载到您的办公室或家用计算机上,请从该设备返回到本页。

软件许可

某些康明斯软件和移动应用(包括 INSITE™、Guidanz®、PowerSpec 和 QuickCheck)需要使用独有的软件许可证。许可证可通过康明斯授权的分销商或经销商获得。请提供我们的一些详细信息,以找到您当地的代表。

结果

服务区
电话
电子邮件
新泽西
888-861-5123

培训视频

培训材料

Visão Geral do INSITE, in Brazilian Portuguese (Size: 7 MB)

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。