全国备灾月:为繁忙的飓风季节做好准备

热带风暴

今年非比寻常,但无论全球大流行的形势如何,飓风季节每年仍会到来。2020年大西洋盆地飓风季一开始的活跃度便高于历史水平,气象学家们预计热带风暴将保持活跃。

根据8月份的预测,NOAA和科罗拉多州立大学的气象学家现在预测今年大西洋盆地将出现19-25场已命名的风暴。如果情况属实,则2020年将用尽所有按字母顺序排列的热带风暴和飓风名称。这意味着必须像在2005年一样使用希腊字母顺序为其命名。

大西洋盆地飓风季节的高峰在9月中旬。因此,联邦紧急事务管理署(FEMA)将本月指定为国家备灾月(NPM)。

2020年NPM的主题是“灾难不会等待。立即制定计划”。FEMA的网站有助于轻松做好准备工作,并为9月每个星期建议了不同的准备活动。

9月1-5日:制定计划

  • 了解您的自然灾害风险
  • 确定异地联系人
  • 确定在家人走散情况下的集合地点
  • 如果您不在家时有灾难发生,请邻居照看您的宠物
  • 了解您当地的疏散路线和避难所位置

9月6-12日:制作工具包

  • 组装备灾工具包,包括专门为家庭中每个成员(儿童、老人、特殊需求人士、宠物)选择的物品
  • 制定一份“必需品”清单,其中包括您和您的家人生活中必不可少的物品
  • 准备至少两周用量的瓶装水、防腐食品和处方药
  • 由于COVID-19,现在特别需要口罩、洗手液、抗菌肥皂和湿巾等物品
  • 手头备好重要用品——急救包、手电筒、备用电池、NOAA天气收音机、毯子、现金(单张美元钞票)和手机充电器(至少)
  • 在家里、办公场所和车中准备好防灾工具包

9月13-19日:备灾

  • 拥有备用发电机意味着即使您不在家里,那么无需燃气也可以自动恢复家里的所有电力。如果您拥有备用发电设备,那么您的家就可以成为全家人的集合地点。如果您没有备用电源,请确保全家人商定一个安全的集合地点,以防走散。
  • 将重要文件存放在金属保险箱中以防受灾。为了以防万一,请也在闪存盘上备份一份。
  • 调查房屋周边是否存在需要维修的物品。检查松动或悬挂的屋面板、标牌或百叶窗、人行道、储物空间,甚至杂草丛生的植物和枯死的树木。检查屋顶是否漏水。清理排水沟和烟囱。
  • 了解自己是否住在洪水区。房屋保险不涵盖洪水,新购买的洪水保险在生效之前有30天的等待期。请记住,即使您不住在指定的洪灾区:当地仍然可能会发生洪灾!

9月20-26日:向年轻人传授有关备灾的知识

  • 确保您和您的子女了解当地的天气风险
  • 鼓励老师在学校讨论备灾相关事宜
  • 通过书籍、游戏和其他在线资源使有关灾难知识的学习变得趣味化

不必再经历另一次停电

除了自己学习如何为飓风做好准备外,您还可以采取额外措施,使用康明斯家用发电机保护自己的住所。备用电源可以在发生重大停电时使您的生活必需设备保持正常运转,让您高枕无忧。请不要等到为时已晚!

立即咨询康明斯家用发电机,并查找您附近的认证康明斯经销商

气象学家Cheryl Nelson
康明斯天气与备灾顾问
www.PrepareWithCher.com
关注Cheryl的FacebookInstagramTwitter主页

经过认证的广播气象学家谢丽尔. 纳尔逊

谢丽尔纳尔逊

谢丽尔纳尔逊是由艾美奖提名和美联社获奖的认证广播气象学家、电视主持人、联邦应急管理局认证的讲师以及康明斯的气象与备灾顾问。您可以在 www.PrepareWithCher.com 访问谢丽尔的网站,并在 Twitter 和 Facebook @CherylNelsonTV 上跟踪她。

康明斯主机厂提供卓越服务逾20年

康明斯的一家商用移动发电机OEM(主机厂)Southeastern Specialty Vehicles了解大流行期间一线必要行业工作人员可能产生的影响。该公司总部位于美国北卡罗来纳州,为急救医疗机构提供优质服务已有逾20年历史。

EMS

Southeastern Specialty Vehicles成立于1996年,最初是一家制造救护车和救援车辆底盘的公司。不久之后,这家公司的业务便从改装拖车转型为制造整车。如今,他们每年制造约100辆应急、救援和执法车辆。

自成立以来,Southeastern Specialty Vehicles一直选择康明斯作为其动力提供商。Onan QG 7500和Onan QG 4000是他们用于商用移动应用的发电机。Specialty Vehicles副总裁Tony Tyler表示:“由于Onan系统十分强大,我们已为产品采用该系统。由于我参与制造,所以我个人非常喜欢该产品。”

点击此处了解有关Southeastern Specialty Vehicles的更多信息。

康明斯办公大楼

康明斯公司

Cummins is a global power leader that designs, manufactures, sells and services diesel and alternative fuel engines from 2.8 to 95 liters, diesel and alternative-fueled electrical generator sets from 2.5 to 3,500 kW, as well as related components and technology. Cummins serves its customers through its network of 600 company-owned and independent distributor facilities and more than 7,200 dealer locations in over 190 countries and territories.

康明斯家用发电机帮助防范飓风莎莉造成的高昂损失

销售与服务发电机交付

在前所未有的2020年飓风季节,美国的南部和东部边缘地带每周接连不断地迎来了多次飓风侵袭。尽管许多海滨小镇都制定了将损害降至最低的计划,但有时大自然造成的灾害严重程度超出了预期。

当飓风萨利在彭萨科拉地区停留了近12小时时,佛罗里达州就遇到了这种情况。当地人被告知要为极端强风做好准备,然而当暴风雨袭来时,造成了大范围的破坏、严重的电力中断以及超过两英尺的降雨。当大部分居民在手忙脚乱地排除洪水时,Macy Summers和妻子却依靠康明斯发电机来保护他们在佛罗里达州的房屋。

Summers一家大半生都生活在宾夕法尼亚州的费城,直到退休,他们才搬到气候更温暖的地区。多年前,他们在佛罗里达州购置了一所季节性住宅,并在六年前永久迁居佛罗里达州彭萨科拉。由于2004年遭受飓风伊凡的可怕经历,他们在南迁时将购买房屋的备用电源列入了优先考虑。

Macy是一名工程师,他花了18个月的时间研究哪种电源解决方案在出现大风暴时能够保护自己的家。Summers对康明斯品牌十分熟悉,他知道如果使用康明斯发电机,就能获得高质量的产品。但是,除了发动机之外,考虑制造商可提供的服务也很重要。本地经销商能否供货以及当地的零件供应是其他优先考虑事项。

他说:“了解康明斯Onan品牌及其制造优质小型发电机组的悠久历史对我来说很重要。这家公司对他们的发动机言论负责,并且会为产品提供支持。”

Narrowly escaping the grasp of Hurricane Sally, the Summers’ natural gas home generator was installed just a few months prior to the storm. When the heavy wind and rain arrived, their standby power was the only thing protecting them from costly water damage. 

The Summers have a pool in their backyard that retained the mass amounts of water produced by Hurricane Sally. Aware of the risk, Macy had purchased pumps to help drain the pool area to keep it from overflowing. During the 12-hour storm, the Summers’ Cummins home generator powered all three electric pumps that were working overtime to ensure their residence stayed dry. 

起初,他们的发电机只是偶尔开启,但后来就一直在工作。这台设备运行了87.5小时,直到供电恢复。Macy甚至说:“有一天晚上,我们邀请了家中断电的邻居共进晚餐,享受音乐,那几个小时又回到了正常生活!”

然而,飓风季和大自然变化无常。无论您的房屋是否受到保护,它们都会突然降临。所幸,通过购买康明斯家用发电机,您可以提前为风暴做好准备,从而高枕无忧。从Summers的经历来看,宁愿安全也不要事后懊悔。

飓风过后三周,Macy总结说:“如果没有康明斯电源,我们的房屋就会被洪水淹没,我们现在就无法待在家中……由于他们的一流服务和产品质量,我已经成为康明斯的终身客户。”

有兴趣使用康明斯发电机保护您的房屋吗?立即获得免费的上门评估

卡蒂奥约德-康明斯公司

凯蒂奥约德

凯蒂奥约德是一家营销传播专家。在2018年新到康明斯的时候,凯蒂加入了营销运营团队,她支持北美的贸易展计划。作为威斯康星大学的校友,凯蒂喜欢在闲暇时间观看獾体育活动。

意大利颗粒粉碎解决方案借助康明斯柴油发电机解决方案获得更稳定的电力供应和更短的恢复时间

G.P.R.,意大利科雷诺奥索尼奥(FR)
G.P.R.,意大利科雷诺奥索尼奥(FR)

G.P.R.意大利科雷诺奥索尼奥(FR)工厂升级的一项关键要求是,无论运行条件或环境条件如何,它都必须全天候连续运行。作为升级的一部分,该工厂需要安装可靠的全新发电机以更好地满足其电力需求。

因此,将大理石和其他石材的颗粒粉碎成碳酸钙的专业公司G.P.R.选择了康明斯发电C550D5e开放式柴油发电机,这款发电机的性能稳定可靠,并具有出色的负荷恢复和抛载瞬态功能。升级后的电力解决方案可减少电压和频率干扰并缩短恢复时间,全年为G.P.R.提供更稳定的电力,这对于此类主电源应用至关重要。

G.P.R.所有者Arturo Mattei表示:“G.P.R是康明斯的忠实客户,并且一直受益于康明斯的一流品质以及通过康明斯本地经销商合作伙伴GIS提供的出色客户服务和支持。”

如要了解更多信息,请访问cummins.com阅读案例研究(英语版意大利语版)。

标签

安吉拉帕佩佐治

安吉拉. 帕佩佐治是康明斯公司能源管理部门的资深营销传播专家,在2014年加入康明斯之前,安吉拉曾在营销传播机构工作,支持 B2C 和 B2B 活动项目的开发和执行。 [电子邮件受保护]

克服大流行带来的挑战,为中东的大型数据中心项目提供电力

采用隔音外壳的康明斯C3000D5E发电机在港口卸货
采用隔音外壳的康明斯C3000D5E发电机在港口卸货

毫无疑问,COVID-19大流行带来了无数意外变量,对项目的生命周期产生了广泛影响,包括供应链、制造和测试。

2019年末,康明斯非洲和中东分公司与一家领先的云和计算网络服务提供商签订合约,提供了九(9)台采用定制隔音外壳的C3000D5E设备,对2018年交付的系统进行了扩展,具体请见此视频所示。

ame-数据中心项目凭借牢固的合作关系、全球资源和创新的解决方案,团队实现了准时交付。这个备受瞩目的项目成功的关键在于预购工程专业知识、领先的排放技术、富有竞争力的价格、区域和全球支持。

在第一阶段完成后,第2阶段必须解决诸多挑战,而这还是在大流行发生之前。交付时间非常紧张,因此必须在建造外壳时同时进行设计改进。根据客户的战略性全球要求,发电机组在隔音外壳内部的封装流程早已开始,因此团队审查了项目的交付时间表,以找到可以提高速度的领域,从而满足客户的交付里程碑。

在COVID-19大流行开始之后,人员的工作时间和材料的供应情况,以及建设监督均受到限制,这造成制造和交付时间安排变得十分复杂。由于COVID-19大流行而施加的旅行限制更是雪上加霜。由于无法开展更加高效便捷的面对面会议,康明斯团队不得不与制造工厂的设计和工厂团队召开虚拟会议,以发现问题、重新设计和改进实施。

ame-数据中心项目大流行期间,调试团队的成员在供应商的场所开展工作,以测试发电机套件在隔音外壳内部的全面集成情况。在完成所有内部测试之后,团队对客户进行了为期三天的远程虚拟目击测试。该团队使用三个摄像头从各个角度传输测试,以使客户能够目击测试。此外,整个虚拟测试均有视频记录,而且我们还与客户共享了视频。除所有其他子系统的功能测试外,客户目击测试还包括12小时的满载测试。

AME发电业务总监Dany Adam表示:“项目交付和实施调试团队始终站在第一线,通过按时进行测试、调试和交付电力以支持客户。该团队在幕后默默发挥作用,其目标是支持客户永不停止运转。”

客户对发电机的性能以及工厂验收测试的设置和过程感到满意,这是一项了不起的成功。尽管COVID-19大流行带来了运营、后勤和动员方面的挑战,康明斯仍按时执行、测试和交付了项目,满足了客户的战略要求。

Anisha 乔治

作为营销传播专家,Anisha 支持非洲和中东地区的市场营销、通信和活动管理。在2011年加入康明斯之前,她获得了在 "活动管理" 领域工作的行业经验。[电子邮件受保护] 

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。