瑞安利用他在新能源中的角色来创造能量创新

瑞安 Sookhoo

我们当今的世界正处于前所未有的变革时代,保护我们的环境是全球关注的一年,而燃料电池和氢技术工程师瑞安 Sookhoo 自豪地处于领先地位。瑞安是众多新的工程师之一,通过收购 Hydrogenics,于2019加入康明斯,并对进一步开发氢能源市场的前景感到兴奋,以以环保可持续的方式满足世界日益增长的能源需求。


世界正在开始一场能源革命。对于动力和能源,有很多选择,帮助实现生产性变革正是我所热衷的。


第一种

瑞安享有与一般社区的接口,并有机会向他们展示零排放燃料电池车辆的实际应用。他喜欢在每一天应用或机会都能改变的环境中工作,并且在新事物上工作的机会总是令人兴奋的。瑞安以氢技术为新类型的项目提供了自豪。他曾是众多 "第一类" 项目的一部分,但并非独自完成。

 


我支持团队合作方式,发挥我的作用;我们携手合作,推动行业的真正变革。我们在开发机遇的同时,利用我们对技术和市场状况的了解,在全球范围内拥有丰富的视野。


有形技术

瑞安为新的电力团队带来了超过14年的氢气经验。在开始从事燃料电池动力模块的电气工程师生涯之后,他转而管理大型项目。他的技术和实践背景创造了坚实的基础,使他能够利用自己的经验,并将其应用于业务开发和销售角色。对于他热衷的行业来说,这是一个自然而然的进步。

他现在负责各种市场的新业务增长机会,包括交通运输和固定动力。他与主要的利益相关方合作,倡导增长和产品理念,为客户带来销售循环,并通过其设计和实施帮助支持项目。瑞安在众多项目中的经验使他对行业有了全面的了解。他喜欢与能源社区互动,并有机会向他们展示零排放燃料电池应用的现实世界应用。


看到并体验他们的认识,即技术并非无形的,这是令人兴奋的。打破误解的动机是激励。没有任何银色的子弹或完美的解决方案来解决目前全球的排放挑战,但发现什么工作或更重要的是,什么不起作用,激励着我。这些问题的解决方案需要多种技术的结合,而这是令人兴奋的一部分。


由于他的工程背景和角色的性质,他基本上是由结果驱动的,并且认为 " 如果您在开始某件事情时完成它" ,则在谈到他的工作方法时。" 我们为克服挑战而开发的解决方案使我们更接近最终目标。我们不会在障碍发生时放弃,我们会有创造性并下定决心完成我们已经开始的工作.


创造有影响力的结果

瑞安依靠开发和维护组织内外的关系来实现其目标,因此实践公开沟通是关键。 "沟通并非单向活动,通过问题进行讨论的重要性是无价的,建立融洽关系并引领我们取得稳定而有影响力的结果."

瑞安的角色使他能够在整个庇护所内就地工作,并适应新的工作方式,这是他的第二天性。通过视频电话与客户保持联系至关重要,这是瑞安拥有丰富经验的地方。


多年来,我一直与不同时区和国家的客户合作,因此使用技术来保持联系并保持项目进展对我来说并不新鲜。我们拥有继续远程开发业务的工具,市场兴趣依然强劲。但我确实期待着再次与客户、前景和 colleaues 见面。在这种新环境中,面对面的握手有些遗漏。


瑞安 通过在他的侧廊办公室举行的会议和来电,为他的一天增添了一些兴奋之情。 "我现在在家工作的地方非常受天气影响,在我的内部家庭办公室和前门廊之间分享时间,或者我想称之为我的外部家庭办公室."

在工作之余,瑞安通过徒步旅行和捕鱼活动与家人保持积极的合作,并且喜欢打篮球或打健身房。随着更多的时间在家里,他最近一直在开发一个绿色的拇指和混合的结果。有一段时间,他毫不怀疑,他将创造一个新的花园,就像他一直在帮助创造一个新的能源市场一样。从他在花园中生长的种子到他帮助开发的氢项目,变化在世界各地涌现,瑞安也乐于参与其中。

 

有兴趣在康明斯了解更多有关新动力的信息? 探索我们的职业生涯.

希望从康明斯新动力团队的成员那里获得更多消息?

劳伦科尔

劳伦是康明斯公司的高级数字通信专家,她专注于社交媒体、雇主品牌和数字媒体。劳伦于2017年初加入了该公司,并拥有印第安纳大学的市场营销理学学士学位。她目前与她的家人一起居住在缅因州。

Pramod 在新能源领域的职业生涯得益于他对新技术的热情

Pramod 苏雷什马加迪喜欢新的东西。通过新技术的发展前景,他获得了充分的满足。凭借他在新动力领域的职业生涯,他与客户合作,在新的可再生电池解决方案前沿。

我一直被新奇事物所吸引。作为一个孩子,我想探索最新的视频游戏;作为成年人,我经常更换笔记本电脑和其他设备,因为我希望不断体验新功能;作为一名工程师,我对新技术如何能在世界上产生积极的影响感到好奇。


机遇满足激情

Pramod 在完成研究生课程后加入了康明斯,在过去的六年中,他成为了一名熟练的控制工程师。他的康明斯之旅始于发动机业务部(EBU),在那里他开发并维护了软件,确保了用于发动机维修和制造的程序的正常运行。他在 EBU 工作了三年,此前他对新技术的热情将他拉到了新的电力业务部门。

"我告诉我的经理,我对电池技术感兴趣,而当团队计划为我们的城市巴士客户提供电池时,我们需要一个控制工程师,而我的经理将这一机会给予了我."

在过去的三年中,他在新电力领域的责任不断发展,如今作为 电动巴士应用团队 的控制工程师,Pramod 负责将我们的电池与电动车辆(EVs)集成在一起。

"我主要致力于收集客户和其他来源的要求,确认产品在交付之前是否符合所有指定的要求,解决现场测试过程中报告的问题,以及调整校准以满足特定需求."

他和他的团队与制造电动车的客户合作,以确保我们提供最佳的解决方案,为每个客户带来成功的动力。


团队合作使梦想工作

Pramod 总部位于印第安纳州哥伦布市,但与横跨美国和全球各地的团队合作。除了他在哥伦布的直接团队外,Pramod 的职责还使他能够与位于俄勒冈州(美国)的人才沟通。米尔顿凯恩斯(英国);和印度。四个不同的时区,然而,康明斯卓越、团队合作和关怀的价值观是贯穿整个团队的共同主线。

我与一支敬业的员工团队合作,他们孜孜不倦地围绕我们为客户开发卓越产品的共同目标展开了不懈的努力。我们拥有社区和合作意识,因此我们以团结团队的身份合作,支持其他人。


Pramod 对新事物的迷恋有助于他轻松适应变化。COVID-19 与世界上的大多数国家一样,他的工作安排有所改变,但他仍然保持不变。

"我们的团队拥有面对面的文化,我们非常愿意能够向队友(尽可能)走过去,并迅速讨论问题,但现在我们必须通过电脑来完成,或者甚至是虚拟会议。尽管如此,我们的团队和我比以往任何时候都更倾向于在公司提供的在线虚拟通信能力,我们将继续保持压力. "


好奇心文化

为了与未来的新发展和可能性保持联系,Pramod 永远不会停止学习。

"我的人生格言是" 保持饥饿;保持愚蠢,这是史蒂夫乔布斯的名言。我发现,做到这一点的最佳方法是保持对艰难工作的追求,并且好奇心足以为我的舒适区以外的项目提供志愿服务,因为它们为我的成长和学习提供了最佳的回报. "

对他来说,新的动力是持续学习的沃土,使他能够不断探索新的可能性,并对可能发生的事情进行修补。


新的电力拥有启动环境,人们愿意尝试新事物。借助电池技术,现状正在发生变化,因此,当有人提出了准确数据支持的新职位时,我们会尝试这样做. "


当被问及激励他的动机时,Pramod 与他分享,他通过完成项目并看到产品的正常运行而获得了满意度。


我在犹他州的斜坡上看到了 GILLIG 巴士的一台很酷的无人机视频 ,我感到非常自豪,因为他们是团队的一员,致力于使其发挥出色的性能。看到这段视频,我也提醒了我,康明斯对未来市场需求的良好定位是多么令人兴奋。

 

 

有兴趣在康明斯了解更多有关新动力的信息? 探索我们的职业生涯.

希望从康明斯新动力团队的成员那里获得更多消息?

阅读瑞安的故事

劳伦科尔

劳伦是康明斯公司的高级数字通信专家,她专注于社交媒体、雇主品牌和数字媒体。劳伦于2017年初加入了该公司,并拥有印第安纳大学的市场营销理学学士学位。她目前与她的家人一起居住在缅因州。

奥利维亚将她的激情与康明斯的职业生涯融为一体

在成长过程中,奥利维亚被鼓励对定型的女孩爱好和诸如芭蕾、啦啦队和洋娃娃等玩具进行兴趣。她并不喜欢这些东西,但她总是被她哥哥喜欢的东西吸引,比如汽车、ATVs 和其他机械利益。小时候,她经常在车上等的时候玩游戏-谁能说出停车场里其他车的最牌子和型号?随着她的成长,她的父母培养了这些非传统的兴趣,并帮助奥利维亚保持热情。

我的高中学生一般是通过艺术或体育而不是科学来吸引我,这使我非常不典型。当我在 "技术导论" 上注册为第一学期的大一新生时,五名学生中,我是唯一的女性。

这门入门课程进一步激发了她对科学与工程的兴趣。她很快就报名参加了她可以参加的任何和所有技术选修课-从计算机科学到物理课程,以及其他课程。但尽管如此,这些课程还是很小的,她几乎永远是房间里唯一的女孩。同一技术课程的一位老师坚定地鼓励奥利维亚。他敦促她不要放弃,并满足她的好奇心。再加上一位辅导员,他们提名奥利维亚为她的第一个女性社会工程杰出青年奖。这一提名使她的计划在高中毕业时完全适用于机械工程项目。


通过瑞典的增长

当她在纽黑文大学开始攻读机械工程学位课程时,她知道她想积极地超越她的直接班级作业。她指出要加入她的女性工程师协会(瑞典)的当地分会,她后来在她的初中和大四年担任总裁。通过这一网络,她在作为北美公路应用工程师的大二年之后获得了与康明斯公司的首次实习机会。次年夏天,她回到康明斯的燃油系统集成团队进行产品验证工程。


对康明斯长期持有的热情

奥利维亚在早期就首次被引入康明斯。在与许多柴油和发动机狂热分子一起成长的过程中,她参加了各种形式的卡车展示和比赛,包括在新泽西的跑道公园举行的类似柴油发动机的活动。在2016年的同一次活动中,她记得看到康明斯的大型帐篷展示了 X15,并聚集了大批人群。这激起了她的兴趣,特别是作为一名大学生对她的未来的思考。该年晚些时候,在瑞典会议上通过志愿服务的员工获得第一手信息,特别是其他女性工程师,她知道这是适合她的地方。

当我问真正的人,真正的工程师(他们都是女性),关于他们在康明斯的经验,他们的响应是促使我在这里从事职业生涯的最终影响。


奥莉薇斯兴高采烈地在康明斯瑞瑞布斯的谈话后不久获得采访。没有比今年夏天为康明斯实习生提供更好的生日礼物了。更出色的是,她指出了她与其他实习生的关系,在此期间,许多人继续与康明斯一样接受全职的角色。


#ShapeTheWorld 的值

对于奥莉薇亚,在工程日(INWED)的国际妇女在6月23日是对女性工程师的众多贡献和成就的一个绝佳机会。

今天是庆祝女性工程师所做贡献的日子。对我来说,这意味着我们可以庆祝、承认和提醒别人,女性工程师解决的许多问题,在大多数时候都是可以忘记的。


她接着指出,她认为 INWED 不会停止教育自己,担任工程方面的女性;她还认为,重要的是要重视教育他人,通过与她自己的网络中的其他女性工程师、男性同事、非工程师以及家人和朋友进行公开交谈,了解在男性主导的行业中,女性是什么样的人。她还需要像 INWED 这样的日子来庆祝、了解更多,并放大黑人、土著、有色人种(BIPOC)女性在工程支持平等方面的呼声。她鼓励其他人进行有关妇女、平等和促进变革的对话。

 

对康明斯的职业生涯有兴趣?单击 从我们的团队中阅读更多信息 搜索可用的机会.

劳伦科尔

劳伦是康明斯公司的高级数字通信专家,她专注于社交媒体、雇主品牌和数字媒体。劳伦于2017年初加入了该公司,并拥有印第安纳大学的市场营销理学学士学位。她目前与她的家人一起居住在缅因州。

萨曼莎 Trissler 找到了她的合适人选

作为一个孩子,萨曼莎一直想成为一名侦探。在追求文科学位的同时,萨曼莎并没有在她的地平线上看到自己的职业生涯。这在她决定在普渡大学的大四年学习软件开发课程时迅速改变了。从那一刻起,萨曼莎就知道她已经发现了她的激情,并决定投身于事业中。凭借新的路径和新的想法,她发现自己正在享受从头开始创建应用和程序的乐趣。


茎秆中的妇女

萨曼莎透露,作为一名女性,在很大程度上是男性,她偶尔会对她的性别或对自己的能力有疑问的评论。尽管有这些疑虑,她还是以这些经验为动机,超越了期望。她记得当她的经理给她带了一个网络开关,并告诉她只是玩了一下设备。她的经理知道她完全能够理解设备,并希望萨曼莎挑战她的技能。萨曼莎不会让这些新挑战吓倒她,她对此表示欢迎。

好奇心和信心是关键。展示激情和动力为我打开了机会之门。


妇女历史月

自从开始在康明斯开展职业生涯以来,萨曼莎喜欢分享她的故事和知识,特别是女孩和年轻女性。她相信,她对它的热情和事业的令人兴奋的机会可以为年轻女孩带来兴趣,让他们对未来充满激情。萨曼莎提到在女性历史月份中有影响力的女性阅读故事总是激励她,并提醒她,她并不孤独。还有很多工作要做,她很高兴继续作为一个社会向前迈进。萨曼莎强烈地鼓励有兴趣的年轻女性尝试一下,因为抓住机会可以为更多的女性提供帮助。

萨曼莎同意,她所在学校职业博览会的康明斯展台是她决定调查的最后一个摊位。在经过长时间的等待和与招聘人员的热烈交谈后,萨曼莎接受了康明斯信息技术领域的实习。萨曼莎在这次实习中蓬勃发展,致力于高影响力项目,让她接触到大量的人网络。实习结束后不久,她收到了她的官方邀请函,并毫不犹豫地接受了。

"我的实习经验包容性强,形式多样,并强调团队合作。我在这种环境中茁壮成长. "


建模成功之路

萨曼莎对她的旅程进行了反思,并表示,一路上她并没有缺少榜样。她深情地记得她从大学教授那里获得的支持是她喜欢外展计划的原因,并且对教育他人的热情很高。这只是萨曼莎为帮助她在网络安全领域取得成功而获得的动机和支持的一个例子。每一天,萨曼莎都很感激在她的团队中传授和分享智慧的时刻。

"对我来说,角色模型无处不在。总是有新的东西需要学习,任何帮助我学习的人都可以成为新的榜样. "


有兴趣在康明斯了解更多有关职业生涯的信息? 单击此处.

 

 

劳伦科尔

劳伦是康明斯公司的高级数字通信专家,她专注于社交媒体、雇主品牌和数字媒体。劳伦于2017年初加入了该公司,并拥有印第安纳大学的市场营销理学学士学位。她目前与她的家人一起居住在缅因州。

Shalini 分享国际妇女节对她的意义

Shalini-国际妇女节-康明斯公司

对于康明斯工程师 Shalini,国际妇女节是为了庆祝她家庭中的女性每天激励她。

在她的早期生活中,Shalini 被鼓励从事工程。在印度的一家机械公司实习期间,她意识到机械工程是她的职业生涯。Shalini 在美国威奇托州立大学从事工程,获得机械工程硕士学位。

找到通往康明斯的道路

在康明斯之前,Shalini 曾在多家公司工作,在那里她发现了她所描述的独一无二的支持性工作文化;并赞赏康明斯为她的成长和对个人职业发展的关注所提供的帮助。她不断表示,她每天都有多热心于工作,从不在工作中拒绝新的挑战。

"凭借令人鼓舞的工作环境,女性可以在任何领域发挥出色的优势."

提高茎秆女孩的赋权

Shalini 赞赏康明斯内的员工资源小组,鼓励女性参与,并在公司的女性授权计划中享有作为积极成员的经验。Shalini 说,在工作中被如此多的有影响力的女性所包围,促使她每天学习新的东西,并强化了她对有兴趣的年轻女性需要追求梦想的信念。Shalini 希望看到更多的年轻女性参与田间研究,并知道她们决不能根据性别来限制自己。

"赋予妇女权力不仅是公司的必需品,也是社会发展的必然要求."

国际妇女节

国际妇女节是在我们的生活中重申对妇女的尊重和爱的日子。Shalini 受到家庭中的女性的启发,并表示她始终拥有坚强勇敢的女性的优秀典范。在国际妇女节上,她提出了一个观点,告诉她生活中的所有女性每天对她有多大的启发。

"我认为这是一个对您身边的女性说声谢谢的日子."
 

康明斯办公大楼

康明斯公司

Cummins is a global power leader that designs, manufactures, sells and services diesel and alternative fuel engines from 2.8 to 95 liters, diesel and alternative-fueled electrical generator sets from 2.5 to 3,500 kW, as well as related components and technology. Cummins serves its customers through its network of 600 company-owned and independent distributor facilities and more than 7,200 dealer locations in over 190 countries and territories.

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。