数十年的专用服务投入到康明斯动力 RAM 卡车上

哥伦布中端发动机厂的长期员工因其竭诚为公司和 RAM 发动机提供服务而备受殊荣。
哥伦布中端发动机厂的长期员工因其竭诚为公司和 RAM 发动机提供服务而备受殊荣。

在哥伦布中型发动机工厂(CMEP)生产的每台 RAM 发动机中,都有一点黛布拉的心脏。

当她谈到她从装配线到现在正在 CMEP 的设施维护工作时,她的脸亮了起来。自30年前康明斯与卡车制造商的合作开始,她一直是 RAM 团队的一员。

布朗并不孤单。十九其他员工一直在使用 RAM 发动机,因为康明斯在1989年开始生产。

黛布拉. 威尔逊在康明斯3年发动机上留下了自己的印记,用于 RAM。
黛布拉. 布朗在康明斯的3发动机 RAM 上留下了印记。康明斯与 RAM 的合作伙伴关系中的所有员工在1989年开始签署了里程碑式发动机。

布朗对她多年来帮助打造的发动机充满信心,她是自己的 RAM 客户。她自豪地谈到她心爱的 2004 RAM 双重的 "巨大牵引力",这是她拥有的第二辆连续 RAM 卡车。

"每台发动机都有自己的个性," 最近的退休人员哈罗德?巴恩斯表示,在过去的三年里,与布朗一样,在 CMEP 的发动机上使用过 RAM 卡车。也许巴恩斯所暗示的发动机的个性来自于经验丰富且敬业的双手,将每个发动机带入生命中。

强大的组合

以康明斯发动机为动力的 RAM 卡车拥有卓越技术的 DNA,加上数十年来由制造这些产品的员工提供的专用服务,这是一项热忱的服务,激励了布朗、巴恩斯和其他18人继续致力于 CMEP,并在上个月看到了 3 的年柴油机 滚出流水线。

康明斯皮卡业务执行总监梅琳娜肯尼迪表示: "我们深感荣幸,这20名员工选择在康明斯投入超过30年的时间.""他们和整个工厂团队都是致力于改善生活的热心团体."

CMEP 的所有员工都为康明斯与 RAM 之间的合作成功提供了动力,这导致了 打破记录 并在皮卡行业设置新标准的发动机。

RAM 发动机
多年来,康明斯 RAM 发动机发生了翻天覆地的变化,但其背后的员工的奉献精神始终保持不变。

康明斯 CMEP 工厂经理尼科尔惠尔登表示: "我们的敬业员工应当为他们对他们生产的发动机的成功承诺而付出巨大的感谢.""康明斯发动机的卓越声誉是他们辛勤工作的产物."

态度是关键

当被问及他在康明斯工作30年45的经验时,巴恩斯赞扬了他的前任同事的 CMEP 态度,并表示他们始终愿意挺身而出,支持工厂和客户的成功。

"与我共事的人总是来上班,值得," 巴恩斯说。

CMEP 员工的奉献精神代表了全球康明斯员工队伍。员工拥有公司的价值观,并确保康明斯继续提供创新、可靠的解决方案,为每一位客户带来成功的动力。
 

康明斯办公大楼

康明斯公司

Cummins is a global power leader that designs, manufactures, sells and services diesel and alternative fuel engines from 2.8 to 95 liters, diesel and alternative-fueled electrical generator sets from 2.5 to 3,500 kW, as well as related components and technology. Cummins serves its customers through its network of 600 company-owned and independent distributor facilities and more than 7,200 dealer locations in over 190 countries and territories.

港口收获:可持续发展和小型企业的声音

港口收获

一个零售中心、一家运输公司、一艘游艇改装店和一家发动机制造商走进一家酒吧.....。哦,等等这意味着他们开始在长岛的 COVID-19 上使用一艘同类的可持续混合动力船舶在当地采购产品,在大流行期间为商品提供无害环境的准入。

满足港口收获:康涅狄格州的创新解决方案将农场带到港口,然后再到您的餐桌旁。

鲍勃. 安德鲁·库恩克尔曾在康涅狄格州的诺沃克居住了27年。一个有着独特背景的男人喜欢在水上消磨时间,而且还在厨房里。这两种激情使他与一家致力于在东北海岸销售优质食品和海上公路计划的食品市场结婚。

港口收获混合动力首先,这是什么混合动力船舶?安德鲁·库恩克尔是替代船用技术的总裁,专门从事常规推进历史或船舶设计以外的项目。在与 BAE 系统(一家先进技术公司)的联系下,这两个组织认为将 BAE 的电动车总线系统转换为海事项目。在与最初的发动机制造商合作后,安德鲁·库恩克尔和 BAE 发现康明斯公司的全集成船用系统成为他们百万美元的最后一项理念。使用两台 QSB6.7 混合动力发动机和一个显示套件来监控发动机、混合部件和储能系统,柴油电动双体船诞生了。

这款混合动力车拥有约28台当地采购的货物,其中10台位于完全冷藏和受保护的步行空间内。该船充当家庭农场和农业系统的运输渠道,将他们的可持续产品带到大城市。安德鲁·库恩克尔提到,当地农场的市场通常仅达到10英里的半径。通过港口捕捞,船用公路使其能够在不增加成本的情况下延长其到达范围。

从可持续发展的角度来看,效益是显而易见的。在大约一个小时内,从康涅狄格州的诺沃克到亨廷顿,从6-12 小时到纽约的卡车运输车都能完成港口丰收的行程。但公路上的排放并非港口收获中唯一能挽救的东西;他们还在提高当地农民的效率。家庭农场不需要倾倒牛奶或丢弃他们的产品,因为他们无法成功上市。港口的收成为他们的食物提供了一条可靠而有利可图的餐桌路线。

在 COVID-19 大流行期间,以诺瓦克为基础的组织蓬勃发展。虽然由于餐馆和零售业的需求减少,这艘船每周仅运行一到两天,但它们肯定不会耗尽基本物品。

港口收获1st 地点

安德鲁·库恩克尔表示: "大型肉类加工厂在关闭方面存在问题.""我们直接前往农场和定制屠宰场,因此我们没有任何供应肉类、鱼类和其他产品的问题."他接着说,当地的供应商可以更好地应对当地的紧急情况,称这加剧了 "购买当地居民" 和 "支持当地" 的真正意义。

港口丰收是可持续发展、小型企业和创新的完美风暴。改善农民、港口与客户之间的关系并非小事,但安德鲁·库恩克尔和他的企业合作伙伴似乎已经进行了完美的运营。港丰收展望未来,希望他们将继续扩大与其他混合动力船舶的业务。

安德鲁·库恩克尔总结道: "我认为我们与改变世界的距离相当接近,但其意图却是一种不经意的语气,但却是最认真的."

标签
卡蒂奥约德-康明斯公司

凯蒂奥约德

凯蒂奥约德是一家营销传播专家。在2018年新到康明斯的时候,凯蒂加入了营销运营团队,她支持北美的贸易展计划。作为威斯康星大学的校友,凯蒂喜欢在闲暇时间观看獾体育活动。

对于世界各地的建筑地盘,未来将会有何保留?

未来工地

介绍我们的 "未来" 系列文章的 "现场",我们将着眼于将塑造建筑业未来的趋势。

对于未来的工地,设备和现场管理人员可以在他们离开家之前检查他们的推土机和挖掘机。通过在笔记本电脑或电话上使用仪表板,他们可以检查一夜之间进行了哪些维护,以及在接下来的几天内最大限度地延长正常运行时间所需的维护。有些人预测,当设备和现场经理从不离开家,远程执行工作时,将会有一段时间到来。他们的自主设备也可以远程控制。

这可能会在任何情况发生之前有一段时间。但随着建筑业的发展,康明斯公司将与建筑客户合作,为他们开发适合他们的创新。事实上,这些进步中的一些已经迫在眉睫。

我们希望分享我们对未来工地的愿景、我们如何看待影响我们客户的演变以及我们正在进行的发展过程。我们将在接下来的几个星期内通过一系列简短的文章将此信息带给您。

一个自然的出发点是了解技术转变背后的驱动力,以及这些进步如何应对这一关键行业面临的挑战。通过概述一些关键因素推动设备动力的更换,我们将探讨如何适应当前的技术,以满足当今建筑业的需求。

我们认为,先进的柴油发动机在建筑空间中的应用前景很长,但对于某些应用而言,可供选择的动力解决方案也很有意义。除了设备动力系统的技术进步之外,我们还可以通过网络(物联网)和机器学习来提供数字产品的生产力改进。

随着系列的进展,我们将探索未来的电力解决方案技术,甚至展示一些当前的测试用例。我们将查看每个应用在现场执行的特定工作任务,以及该工作循环与未来技术的优势相一致的方式。随着任何新的进步,收养率将取决于许多因素,因此我们将讨论这些项目以及它们如何调整建设项目的规划方式。

如今,设备管理人员正在预测燃料消耗、过滤器更换和润滑变化等问题。未来,这些设备管理人员可能正在考虑用电量、充电时间表以及可能对基础设施支持的影响。例如,是否需要便携式充电模块,或者现场安装充电塔直接与电网或一系列发电机相连?

随着用于移动建筑设备的动力解决方案不断发展,所需的支持也随之而来。我们的服务工具和支持模式将随着新兴技术的发展而演进。在多个工地和产品生命周期中监控和自动化服务操作的数字技术将有助于使建筑现场保持高效运行。同样将在现场展示的原动机技术也将用于服务车辆以提供储能和替换零件,也许通过利用预测算法来实现。

我们非常兴奋地分享这一进化故事,我们希望您能跟着我们一起享受。

了解更多并加入对话

在您的社交平台上与 #Cummins 进行对话,或访问 https://www.cummins.com/engines/construction ,了解有关我们当前和未来产品解决方案的更多信息。我们还让世界各地的康明斯专家高兴地回答您的问题。通过访问 care.cummins.com 或致电 1-800-康明斯,查找离您最近的康明斯专业人士。

康明斯办公大楼

康明斯公司

Cummins is a global power leader that designs, manufactures, sells and services diesel and alternative fuel engines from 2.8 to 95 liters, diesel and alternative-fueled electrical generator sets from 2.5 to 3,500 kW, as well as related components and technology. Cummins serves its customers through its network of 600 company-owned and independent distributor facilities and more than 7,200 dealer locations in over 190 countries and territories.

五划船安全提示,记住在您本赛季下水之前

划船安全提示

从提交船用计划到安排船舶安全检查,以下是五条建议,以帮助确保您在水中的时间因所有正确的原因而令人难忘。

夏天就在拐角处。我们中的许多人一直向往着漫长的日子、更温暖的天气和在水中度过的时间。无论您是前往湖中的浮船,海湾的渔船,还是海上的帆船,都能在岸上安全划船。

"在康明斯,我们的日常生活围绕安全而旋转," 在康明斯海事公司工作的珍妮弗. McQuilken 表示,同时也是美国海岸警卫队的授权船长。"在将产品安装到应用中时,从佩戴适当的保护设备到采取适当的预防措施,确保我们的团队成员和客户的安全是最重要的。这就是为什么我们在康明斯海事公司的所有人都想在您第一次进入水中之前提醒您几件轻松的事情. "

如果没有进一步的 ado,下面是五条划船安全提示,以便在您为航行做好准备时记住。

穿救生衣

船舶和水安全提示-救生衣
据美国海岸警卫队称,每台 boater 都有佩戴救生衣的建议。

无论您在水上计划了什么活动,您都应始终拥有救生衣。同样重要的是,确保您的救生衣由美国海岸警卫队或其他授权机构批准,适用于您的水活动并适当配合。几乎任何冒险活动都可以使用救生衣样式,例如巡航、狩猎、捕鱼、划船、水上运动等。

安全第一

确保您的船上有适当的安全设备。有很多项目需要检查的任何船舶,其中一些到期。有效的注册、运行指示灯、耀斑和批准的灭火器是在水中进行安全旅行所需的一些因素之一。不要忘记防晒霜、水和元素的适当衣物。不确定您是否拥有所需的内容?在您击中水之前,请与您当地的美国海岸警卫队辅助人员或美国动力中队安排一次免费的 船舶安全检查

提交浮动计划

向您信任的人通报您的浮动计划,其中包括有关行程、船只、人员、拖车、通信设备和紧急联系人的详细信息。如果您不按预期返回或签入,浮动计划将确保某人拥有所需的信息,以帮助他们。在 http://floatplancentral.cgaux.org/ 中查找更多。

遵循导航规则

遵守这些规则就像遵守交通规则一样。作为操作员,您必须对您的船和乘客的安全负责。了解在诸如顶置、超车另一艘船舶以及了解辅助导航(标志、浮标等)时应采取的行动,对于您的船舶的安全运行至关重要。了解您的环境,并始终以适当的速度为环境而旅行。

了解您当地的划船法律

规则和法律可根据州 、地区或国家的不同而有所不同。违规行为可能导致售票、罚款或入狱时间。最低的操作员年龄、拖车限制和划船执照和保险各不相同。在碰到水之前,确保在您当地的指导方针中办理登机手续。

McQuilken 上尉表示: "在水中使用是一种有趣的方式,可以与您的朋友和家人建立联系."

"从捕鱼和管材等活动中,到帆船上放松或巡航,我们希望您在海洋或湖泊上享受快乐、安全的一天"。

无论您是经验丰富的 boater,还是只是脚湿,都有可用的资源来帮助您、家人或朋友了解有关在水中安全的更多信息。请考虑 乘坐安全的划船课程 ,无论是面对面还是在线。

"再见!"

卡蒂奥约德-康明斯公司

凯蒂奥约德

凯蒂奥约德是一家营销传播专家。在2018年新到康明斯的时候,凯蒂加入了营销运营团队,她支持北美的贸易展计划。作为威斯康星大学的校友,凯蒂喜欢在闲暇时间观看獾体育活动。

争夺冠军:布里斯托尔湾的最大和最差

这是一款由康明斯提供动力的双喷气飞机布里斯托尔湾 Gillnetter

在您的鲑鱼捕鱼中享受一片混乱?欢迎来到布里斯托尔湾渔业。

Utter chaos. Hundreds of boats slam into each other. Fishing nets thrown on top of one another. Tides rise and fall by the hour. Patrol boats, planes and helicopters monitor GPS coordinates every minute of every day to ensure nobody crosses the boundary line. And if you do? At best, you’re looking at a $5,000 fine.

欢迎来到布里斯托尔湾渔业,这是世界上最大的野生红鲑鲑鱼之家。

The four-week season begins in mid-June when upwards of 50 million salmon make their way to the spawning grounds at the headwaters of the four main river districts; the Naknek/Kvichak, Nushagak, Egegik, and Ugashik. During this time, 1,500 boats will voyage to southwestern Alaska to partake in their most thrilling yet exhausting month of the year. Each boat will carry between four and six fisherman who will endure 20-hour days while on the water for an entire month without venturing back to land. Many participants will make their entire year’s living in their brief time at Bristol Bay – which makes building phenomenal new commercial fishing boats well worth their while. 

F/V 无罪
一对康明斯 QSC8.3 发动机,每个发电机 600 hp @ 2800 RPM 的功率为 F/V 无罪(见图)。

The competition at Bristol Bay is at an all-time high with the run exceeding 50 million for five years straight; a historical best in 2018 at 62.4 million. This level of success has brought continued investment by fisherman to ensure their boats are the biggest and most powerful in the water. In order to beat the other guy, you have got to have the best. That is why many boatbuilders are calling upon Cummins B, C, and M series engines. The QSC8.3 being the most popular with its lightweight yet powerful structure. Achieving 600 hp and a light duty commercial rating, this engine’s capability is one step ahead in the market for the Bristol Bay Fishery. 

百富勤船的杰夫. 约翰逊说,"康明斯非常支持将 [发动机] 与我们的 jet 应用相匹配,以在海湾船上获得最佳性能."杰夫为客户打造了一批康明斯游艇,同时拥有两艘更大的商用船舶。

"据我所知,没有更好的 [发动机]。康明斯的匹配和服务脱颖而出,我不会..。推荐任何其他..。我的应用. "

除了已经提到的质量,布里斯托尔湾也是独一无二的,因为它的远程位置。只有两种方式到达那里:乘飞机或乘船。这就是为什么在商业捕鱼季节,两个主要的属性将康明斯与同行拉开了距离。

首先是本地服务。康明斯海事公司将在夏季为阿拉斯加西南部的两位技师提供服务,以支持我们在海湾捕鱼的客户。在这样一个竞争激烈的环境和如此短暂的赛季中,全天候提供服务支持至关重要。即使只是一个小时的停机时间也是一个失去的机会。

零件供应是第二个关键资产。康明斯产品由美国制造,在短时间内易于访问。这使我们的产品在需要快速解决方案时更加便捷。

明年,10艘新的1200hp 船将袭击布里斯托尔湾商业捕鱼车队, 所有这些都由双康明斯发动机提供动力 。这些船只将加入充满肾上腺素的战斗,争夺布里斯托尔湾最快速、最强大的称号。很快,他们闪亮的肤色和抛光外观将受到擦伤,因为将船和船员推到他们的终极极限。但他们将享有绝对和彻底的混乱,只能以每年四周的时间在布里斯托尔湾渔业中的特点为特征。

卡蒂奥约德-康明斯公司

凯蒂奥约德

凯蒂奥约德是一家营销传播专家。在2018年新到康明斯的时候,凯蒂加入了营销运营团队,她支持北美的贸易展计划。作为威斯康星大学的校友,凯蒂喜欢在闲暇时间观看獾体育活动。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。