承受危险的热浪条件的重要提示

夏季热波

据国家海洋和大气管理局称,6月2019日是全球最热的记录。随着创纪录的高温笼罩着世界各地的城市,这些提示可以帮助您和您的家人在极端炎热的环境中保持安全。

2019年夏天的一个月,水星正在上升。

在接下来的一周,热浪将影响到美国的一半,该国某些地区的气温为3位数。这种规模的热浪不仅是一种不便,如果不采取适当的 precautons,它们可能会带来危险,甚至危及生命。2018 根据 NOAA ,发生了108起与热相关的死亡。在所有自然灾害中,热量拥有最高的10年平均死亡人数和101的死亡率。

在炎热的夏季月份,如康明斯 QuietConnect 这样的家庭备用发电机将保持您的空调运行,如果您失去动力。

康明斯家庭备用发电机

患病、年老和年幼的人最容易受到与热相关的疾病的影响。但是,如果他们过度投入或根本不认真对待极端热警告,任何人都可能患上与热相关的疾病。无论您所在的地区发生了热浪或破纪录的温度,我都代表康明斯编写了一些建议,让您的家人、朋友和邻居在今年夏天保持安全。

极端热的安全提示

  • 切勿将儿童或宠物单独留在热车中,哪怕是一秒钟。
  • 在白天最热的时候(上午10点-下午4点)呆在室内,并限制在室外的阳光照射时间。
  • 如果不提供空调,请在通风良好的区域内使用风扇的最低楼层保持室内。保持窗帘和窗帘关闭。
  • 保持水分充沛,即使您不渴,也要多喝水。
  • 不要喝酒精、苏打或其他含咖啡因的饮料,因为它们使脱水更糟。
  • 避免剧烈活动并推迟户外游戏和活动。
  • 使用防晒霜,戴上帽子和浅色衣服。
  • 访问空调公共空间,例如购物中心、电影院和图书馆,以保持凉爽。
  • 检查有特殊需求的家庭和朋友以及可能没有空调或独自生活的人。
  • 将您的宠物留在室内,确保他们能够获得凉爽的空间和充足的水。
  • 收听国家气象服务(核武器)在 NOAA 天气广播上的最新天气预报。
  • 如果您的家庭在极端炎热期间失去动力,请前往指定的公共避难所。文本掩蔽 + 您的邮政编码为43362(4FEMA),以便在您所在地区找到离您最近的庇护所(例如:避难所12345),并听取您当地的官员提供避难地点。

为极端热条件做好准备

  • 考虑一个家庭 备用发电机 ,例如康明斯 QuietConnect,它将自动打开,并保持您的空调运行和您的整个房子,如果您失去动力。
  • 正确安装窗口空调(密封任何裂纹),并在必要时进行隔离。
  • 检查空调管道中是否有适当的绝缘和清洁过滤器。
  • 安装遮阳篷、百叶窗或浅色窗帘,并使其保持关闭,以保持阳光和热量。
  • 升级您的 windows 和天气带门,以保持热量,并使空气冷却。
  • 获得急救和 CPR 方面的培训。

经过认证的广播气象学家谢丽尔. 纳尔逊

谢丽尔纳尔逊

谢丽尔纳尔逊是由艾美奖提名和美联社获奖的认证广播气象学家、电视主持人、联邦应急管理局认证的讲师以及康明斯的气象与备灾顾问。您可以在 www.PrepareWithCher.com 访问谢丽尔的网站,并在 Twitter 和 Facebook @CherylNelsonTV 上跟踪她。

什么是数字 pi,以及它为何如此重要?

Pi 日-3月14日-康明斯公司
3.14 号庆典的 Pi 日每3月14日在数学和工程界庆祝

馅饼很好吃(但 pi 并非如此)。与您最喜欢的烘焙菜肴不同的是,没有 pi 的世界将与我们今天的生活截然不同。

问题: 阿基米德、欧拉和艾萨克牛顿有何共同点?

回答: 首先,他们都是著名的数学家。阿基米德发现了流体静力学的定律;迄今为止,欧拉一直被认为是最成功的数学家;牛顿制定了万有引力定律。

其次,他们都花了相当长的时间来研究数学常数,即 "pi"。但是什么使 pi 对这些和其他几个聪明的头脑如此重要,以至于他们花了那么多时间专注于此?在回答这个问题之前,我们必须首先介绍基本知识。

什么是 pi?

简单地说,pi 是圆周与其直径的比值,而此比例约为 3.14 。因此,数学、科学和工程界每年都在3月14日(3/14)庆祝 Pi 日,这绝非巧合。

Pi 是一个常量,无论圆有多大或小,都保持不变,并且由希腊字母π表示。

使用 pi 计算圆的圆周
使用 pi 计算圆的圆周。

关于 pi 的一个有趣的事实是: Pi 具有无穷大的随机分布小数。如果您要查看 pi 的所有小数,您将在数字字符串的某处找到您的生日(月 | 日 | 年)。事实上,您 可以使用此工具 来查找您的生日在 pi 中的位置。

现在,基本知识已经涵盖,让我们深入了解为什么历史上有这么多聪明的人花时间学习 pi 编号。

为什么 pi 如此重要?

如果没有 pi,我们的生活会有一点不同。实际上,我们日常生活中使用的大多数东西都是利用 pi 进行设计或操作的方式。让我们跳过最明显的,例如轮胎、您家的管道或盛有您早晨咖啡的杯子,并专注于我们生活中一些鲜为人知但不可缺少的 pi 用途。

  • 空间探索: 从古埃及人到 NASA 的现代科学家,人类始终渴望探索太空。无论是人造卫星成为太空中的第一颗人造卫星,还是阿波罗11号太空飞船首次登月,pi 始终都在那里。如今, NASA 通常使用 pi 来驱动火星漫游车,发现潜在的可居住世界,并调查外星冰及其他的情况
  • 您的日常娱乐活动: 流式您最喜欢的节目,与您的朋友交谈并在线订购食物,所有这些都依赖于电磁波来实现无线通信。Pi 用于计算这些通信的波长。
  • 始终保持您的生活: 能源是我们生活中最重要的要素之一。我们使用电能来保持灯亮起,连接智能设备并为我们的日常活动提供动力。发电机经常用于发电,使我们始终保持通电。Pi 用于发电机中的许多地方,从发动机排量的计算到燃烧系统内燃料液滴尺寸的估计。

一个没有 pi 的世界将会截然不同,但多亏了人类所有的聪明头脑,我们不需要推测这个世界,而是享受我们所熟知的世界。

注册以下以获得能量智商,以便定期获得能源洞察力和趋势。如需了解有关康明斯如何为 "始终在线" 的世界提供动力的更多信息,请 访问我们的网页

您认为您的朋友和同事会喜欢此内容吗?在 LinkedIn 和 Facebook 上分享。
 

标签

提高您的能量智商

通过提供给您的收件箱的能源趋势和洞察力,专业成长。阅读有关我们的 能源智商中心 的能源技术和趋势。

Aytek Yuksel-康明斯公司

Aytek Yuksel

Aytek Yuksel 是康明斯公司的内容营销领导者,专注于电力系统市场。Aytek 于2008加入了该公司。从那时起,他曾担任过多个营销角色,现在为您带来从工业到住宅市场等主要市场的经验教训。Aytek 住在明尼苏达州明尼阿波利斯,与他的妻子和两个孩子一起生活。

有关国家准备月份的天气相关提示

今年9月,康明斯与气象学家和联邦应急管理局认证的灾难专家 谢丽尔. 纳尔逊 合作,通过我们的 家庭发电机网站 提供的全面视频系列和互补指南,为每个季节提供全天候备灾提示。

该指南可下载 此处 提供季节性建议,以便安全地面对严重的雷暴、飓风、高温和冬季风暴,以及一般备灾提示。此外,我们还为我们的图表中的资深家庭成员、儿童和宠物提供了具体的建议。

虽然大多数人都知道手头有水、电池和罐装商品,但在准备应对恶劣天气事件时还有许多其他关键步骤需要采取。我们的恶劣天气准备手册中的一些独特提示包括:

  • 在闪存盘中保留重要文档,例如出生证明、保险卡和病史。
  • 请提供您所在地区的纸质地图。请记住,在灾难发生后,您的 GPS 可能无法正常工作。
  • 在您的车中备入灾难预备包,以防灾难发生时您需要快速疏散或离家出走。
  • 考虑购买洪水保险,但请记住,启动需要30天的时间。
  • 如果发生灾难导致的长期停电,请投资 家庭备用发电机 以保持您的动力。
  • 在您的灾难工具箱中包含一张您与您的宠物相结合的照片,以防您被隔离并随后需要证明所有权。

尽管9月是强调备灾的时刻,但康明斯鼓励全年做好准备。请访问 https://homegenerators.cummins.com/ahead-of-the-storm 以查看我们所有与天气相关的准备提示。

经过认证的广播气象学家谢丽尔. 纳尔逊

谢丽尔纳尔逊

谢丽尔纳尔逊是由艾美奖提名和美联社获奖的认证广播气象学家、电视主持人、联邦应急管理局认证的讲师以及康明斯的气象与备灾顾问。您可以在 www.PrepareWithCher.com 访问谢丽尔的网站,并在 Twitter 和 Facebook @CherylNelsonTV 上跟踪她。

今年秋季让您的家庭和家庭更安全的14个提示

随着夏季热开始消退,秋天是在家庭内外加强防灾准备的最佳时机。

无论是确保您为飓风季节的核心做好充分准备,确认您和您的孩子都有一个家庭沟通的灾难计划,或者确保您的家庭已经为老人过冬做好了准备,现在是让您的所有鸭子排成一列的时候了。

要准备好您的家庭外部,请查看您的财产范围:

  1. 检查您的排水沟并确保其清洁,以便水能够正常排放。
  2. Bug 进入您的家庭吗?也许您需要在门窗上密封缝隙和缝隙,以避免虫子和冷空气的出现。
  3. 别忘了抬头看。检查您的屋顶是否有任何损坏或漏水的通风口。
  4. 您的车道、人行道和台阶是如何保持的?务必修复任何需要注意的事项。
  5. 修剪可能在您家中倾斜的任何枯枝或树木。

要准备好您的家庭内部,请记住以下提示:

  1. 在所有春季和夏季花粉之后,现在是修复肮脏过滤器的好时机。
  2. 清洁您的衣物烘干机排气管和烘干机后的空间,并清除可能积聚的任何皮棉或灰尘。
  3. 聘请专业人士检查您的炉子、壁炉和烟囱。
  4. 隔离可能容易结冰温度的水管。
  5. 现在也是测试您的烟雾和一氧化碳检测器的时候了。

确保您和您的家人在同一页上:

  1. 为每个家庭成员提供家庭沟通的灾难计划和套件,以及在您全部分离的情况下召开会议地点。
  2. 为您的孩子建造一个小型灾难包,让他们在学校学习。
  3. 为电子设备提供备用电池充电器,以确保您在遇到停电时能够与所爱的人保持联系。
  4. 请考虑在备用发电机上投资,以在发生与天气相关或非紧急停电时保持您的家庭动力。

康明斯 QuietConnect™家庭备用发电机提供安心,让您对您的家庭和家庭为任何自然母亲所采取的方式做好充分准备。 QuietConnect 发电机 也极为安静且价格极低。它们甚至会增加您家的转售价值。

有了小小的规划、少许的弯头润滑脂和合适的设备,您的家庭将在今年秋季获得出色的准备。同时,在我们过渡到秋季时,享受更凉爽的温度和生动的秋季色彩。

 

经过认证的广播气象学家谢丽尔. 纳尔逊

谢丽尔纳尔逊

谢丽尔纳尔逊是由艾美奖提名和美联社获奖的认证广播气象学家、电视主持人、联邦应急管理局认证的讲师以及康明斯的气象与备灾顾问。您可以在 www.PrepareWithCher.com 访问谢丽尔的网站,并在 Twitter 和 Facebook @CherylNelsonTV 上跟踪她。

为飓风季节准备您的家庭和财产的6个提示

Even though hurricane season runs just six months out of the year, when storms hit, they do significant damage - about $26 billion annually, according to researchers at MIT.

当涉及实际损坏时,两个元素造成的影响最大--水来自风暴潮或无情的降雨和风力。继风和水后,破坏都留下来。停电。驱。建筑破坏

考虑到所有这些,我将以下提示和视频放在一起,帮助您为飓风季节做好准备。这些产品是代表康明斯公司、家庭备用发电机制造商提供的,与我的合作伙伴。这些提示中有三是 DIY 的,或者是自己动手做的,您可以轻松地帮助自己减少或希望甚至避免损坏。您一定要聘请专业人士来处理其他三项建议。

 

DIY 飓风准备

当谈到自己做飓风准备时,我建议坚持使用容易做的活动,并且不会让您有伤害自己的风险。例如,一个提示需要您登上梯子。如果您的脚不稳定,可以通过其他方式让其他人登上梯子。或聘请专业人士。当有疑问时,不要让自己处于危险之中。

下面的建议都侧重于将水远离您的家庭基础。这是因为水可以对您的家庭造成严重的长期损坏。

1. DIY 清洁您的排水沟

您应该一年洗两次排水沟。您可以在秋季进行一次,不仅是因为它是飓风季节,而且还可为冬季做好准备。您不希望水在您的排水沟中聚集,然后结冰。这是一个很好的方法,使您的排水沟从您的房子撕裂。您在春季再次清洁您的排水沟,因为这些众所周知的阵雨。同样,您希望您的排水沟清洁、无碎片,以便水可以上下移动。说出来,确保向下的喷口是明确的,并瞄准远离您的房子,因此水也会消失。

2. DIY 为您的美化环境做好准备

让水进入您的家庭基础的另一种方法是通过您的美化环境。您希望将所有土壤和覆盖物从您的家中 离开 ,而不是 朝向 。这将使水在正确的方向下移动。

3. DIY 密封基础裂纹

在影响家庭基础的时候,水就像忍者一样。它会找到办法,以某种方式,以获得它。使用基础裂纹环氧密封器来阻止忍者在其轨道中死亡。您可以在您当地的五金店找到。

雇用专业人士参加飓风季

有时,您必须聘请专业人士。这与 "不分钱" 和 "英镑--愚蠢" 的概念是一样的。在这种情况下,花钱来完成正确的工作是有道理的,因为 DIY 是不会减少的。

以下是三年的飓风季准备工作,您应当带上专业人士,为即将到来的暴风雨做好准备。

1. Pro 修剪高分枝

当我想在这里和那里修剪一些低矮的树枝时,我可以轻松地从我的棚子中获得剪刀并亲自完成工作。但是,当我的树枝挂在我的房子上方时,我会聘请专业的树服务来修剪那些可能在暴风雨中失去的其他分支。这些人确切地知道如何修剪一棵树来保护您的家庭安全并保持树木的活力。

2. Pro 安装油箱泵报警

我们住在我们家的第一个夏天,弗洛伊德飓风袭来。那是1999我永远不会忘记看着我的后门,看到我的邻居在独木舟中走过。我们后院有 那么多水 。谢天谢地,由于我们的油液泵,我们的地下室在风暴高峰期间保持干燥。我们不知情的是,所有这些抽水的水最终使油底壳泵脱离了失调。不久之后,它停止了所有的工作-即使我们没有失去动力。我们一点也不聪明,直到第二天我下楼去洗衣服,走进12英寸的水中。如果您住在您的地下室水灾的地方,在安装油液泵时,请始终有一个 pro 安装警报。如果我们有警报,我们马上就会知道,油液泵已停止工作,我们可以阻止我们的地下室水淹。

3. Pro 安装备用发电机

与飓风桑迪在2012年的时间差不多,我们为我们的四居室家庭提供了一款便携式天然气动力发电机。我们以为我们很聪明问题是,我们从来没有停下来考虑两次飓风后的情形。其一,我们无法离开我们的街道购买天然气,因为树木被砍伐,道路受阻。第二,我们根本无法获得汽油,即使我们可以离开我们的街道。这是因为如此多的加油站没有电力,因此无法泵送。事后看来,拥有一台 家庭备用发电机 来为我们的整个家庭供电将会有更大的意义。

康明斯家庭备用发电机

与可能会发出噪音且需要手动设置、运行线和汽油的便携式发电机不同,备用发电机在停电时自动恢复,即使您不在家。

康明斯家庭备用发电机安装

备用发电机直接连接到您家的电气和天然气/LP 系统,因此没有到加油站的行程,也不会耗尽汽油。要查看备用发电机是否适合您的家庭,请访问 homegenerators.cummins.com ,您可以在此处找到有关产品的详细信息、工作方式以及您的准备方式。此外还提供了一个方便的 选型计算器 ,您可以在其中评估您的动力需求。

在招聘专业人员时的最终想法:不要等到天气预报出现飓风后再进行预测。您可能永远无法让某人及时处理工作。

利亚?英格拉姆、自由撰稿人、生活方式和省钱专家

利亚英格拉姆

利亚. 英格拉姆是一名自由撰稿人、生活方式和省钱专家。她的任务是帮助您对您的支出感到更加自信,无论收入如何。

 

她是 突然节俭的作者:如何在更少的情况下生活更快乐、更健康 , which compiles Leah’s unique money-saving advice, including how a family can save $25,000 a year. Her second title in the Suddenly Frugal series is Toss, Keep, Sell!: The Suddenly Frugal Guide to Cleaning Out the Clutter and Cashing In

 

目前,利亚正在写一本个人理财书,充满了帮助中产阶级家庭支付大学学费的各种想法。这本书暂定被称为大学经费黑客,将于2017秋季从职业新闻出版社获得。

 

如需了解更多信息,请访问利亚在 http://www.leahingram.com/about/ 的网站。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。