PowerCommand iWatch网络支持文件

欢迎访问全新的PowerCommand iWatch100和网络支持文件下载页面。本页面适用于使用LonMaker™for Windows的康明斯DFSE、技师、网络/系统组和内部工程师。

本页面包含支持PowerCommand网络的最新文件。本页面包含最新的康明斯插件、应用程序文件、Visio模板,以及PCC1301、PCC1302、PCC2300、PCC3300、PCC3100、PCC2100、PCC3200、CCMG、CCMT、DIM、Annunciator、PCATS、ModLon和ModLon II的安装/应用程序手册。请注意我们的“使用条款”页面上的免责声明。

这些文件已被压缩为ZIP存档。ZIP存档中包含的某些文件为Adobe Acrobat PDF格式。您可以使用此处提供的免费阅读器软件查看这些PDF文件。您可以使用此处提供的WinZip软件来解压缩和提取ZIP文件。

网络控制器更新

PCC2100 A12.zip解决了ECR14648 - 网络终端开关位置指示器,以及ECR19214 - 基于CAN的发动机的燃料比(33.8KB)

PowerCommand iWatch

Smart Server 2.0 Down Grade (1.72MB) - 此ZIP文件包含对Echelon SmartServer进行降级以使康明斯iWatch 100映像正常运行所需的说明和映像文件。将所有文件解压缩到计算机上的单个目录中,然后按照随附的说明为应用程序准备SmartServer。

iWatch100 Image 4.0.0b 版(33.2MB)

078-0310-01B iLON e3用户指南

900-0545_I3 iWatch100

iWatch无线

联系OmniMetrix获取更多信息。

文档

说明书(4MB,11/07)- ZIP 文件。此文件夹包含PowerCommand FT-10网络设备的说明书。

手册(28MB, 11/07)- ZIP 文件。此文件夹包含PowerCommand FT-10网络手册。附录B和F的单独文件以及iWatch100手册的副本。

ModLonI(912kb,11/07)ModLonII(1.7MB,11/07)- ZIP文件。这些文件夹包含相应ModLon设备的文档。

演示文稿剪辑(6.6M, 11/07)- ZIP文件。此文件夹包含Power Point演示文稿,可引导您完成设置iWatch 100项目的操作。

销售数据表(2.38MB, 5/10)- ZIP文件。此文件夹包含PowerCommand FT-10网络设备的销售数据表。

培训材料(4.7MB,11/07)- ZIP文件。此文件夹包含有关PowerCommand FT-10网络设备的各种参考信息和其他有用的PC信息。

其他部分和文件

插件,2005年10月(5.4M, 11/07)- ZIP文件。此文件夹包含康明斯LonWorks插件工具的最新修订版的副本。

Cummins LonMaker支持文件,2016年11月 - ZIP文件。提取到C盘的根目录

推荐的目录结构

设备文件应安装在:

C:\LonWorks\import\Cummins\FTT-10 Devices\{设备名称}\

模板应安装在:

C:\LonWorks\LonMaker\Visio\Cummins\

格式/资源文件应安装在:

C:\LonWorks\Types\User\Cummins\

**注意:如果从Cummins Software Shelf安装了LonMaker for Windows,则所有目录都应更改为C:\LonWorks\...

 

  1. iWatch100 CD的初始版本

  1. 在手册和快速入门指南中添加了LNS Turbo警告。
  2. 更新了映像文件以包含新的发电机组图片并修复了引起调制解调器问题的ConnectionManager.xml文件。
  3. 为PCC3200(Dominion)控件创建了一个直接替代方案,以便正确读取发动机运行时间。

  1. 添加了支持1301 - ModBus控件所需的文件。
    1. 创建了新模板
    2. 创建了新手册
    3. 添加了映像文件夹 
    4. 添加了1301的设置向导
  2. 更新了快速入门指南和iWatch手册。
  3. 更新了新模板和格式文件的zip文件。
  4. 更新了销售规格表以包含1301 Modbus控件。

  1. 创建了支持2100、3100和3200控件所需的文件
    1. 创建了新模板
    2. 创建了新手册并将其与1301 Modbus 手册协调一致
    3. 添加了映像文件夹
    4. 添加了2100、3100和3200的设置指南并将其与1301 ModBus 控件协调一致
  2. 更新了快速入门指南和iWatch手册

  1. 更新了所有iWatch100软件,以便与iLon100的e3版本更新兼容。
  2. 在iWatch100(13xx、2100、3100、3200、CCMG)和四个转换开关(OTPC、CCMT)上最多允许四个发电机控件 - 开箱即用。
  3. 为2100、3100和3200发电机控件创建LonWorks数据库模板。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。