房车发电机Energy Command™

房车发电解决方案 - Energy Command™。Energy Command是一个全新的远程电源管理面板系列,可为大多数康明斯Onan柴油、天然气或液化气发电机提供无忧控制。

触手可及的房车电源管理

要了解有关电源管理的更多信息,另请阅读我们的房车发电机负载管理基础指南

Energy Command 30

康明斯Onan Energy Command面板由房车制造商在新车型上采用并在工厂进行安装,将帮助房车车主实现能源管理、提供服务信息并包含增强型安全功能以及许多附加功能。

“Energy Command凸显了康明斯Onan为房车车主提供集成系统控制来管理其房车电源系统的承诺。”康明斯Onan移动电源系统经理Ed Pickens说到,“这种以客户为中心的集成理念将成为所有新康明斯Onan产品的特色。”

Energy Command 30自动监控电池和房车发电机,以及自动发电机启动功能和特殊安全功能。Energy Command与康明斯Onan房车发电机和任何类型的电池兼容,可供房车制造商以相对较低的成本轻松安装。

  • 下载可打印的Energy Command 30操作和安装手册
  • 自动开启发电机,满足最多四台设备的空调需求
  • 定期监控和显示电池电量,为逆变器提供电源以便为电池充电
  • 独特的“前瞻”功能可在“安静时间”之前为电池充电
  • 轻松编程您自己的“安静时间”小时和电池充电偏好
  • 在低电量/满电量下自动启动/停止发电机
  • 显示发电机安时计、维护提醒和诊断文本消息,轻松完成故障排解
  • 安全启动会禁止自动发电机在不安全的条件下启动

可以将Energy Command 30添加到现有房车中吗?

如果您购买新的房车,Energy Command 30(EC-30)将是一种非常经济实惠的选择,但如果您希望将其添加到现有车辆中,它的成本将十分昂贵。连接EC-30的所有功能需要将空调、转换开关、家用电池、底盘电池、安全输入和发电机的电线连接到控制器的位置。根据您房车的具体设计和您希望连接的功能,技师需要整整8个小时才能正确安装EC-30。如果您想为您的现有房车购买EC-30,请让经销商提供安装报价,以便了解添加这项功能的全部费用。康明斯Onan工程师不建议房车车主尝试自行安装EC-30,因为需要了解电气规范才能安全正确地安装所有电线。

Energy Command适合哪些型号的发电机?

Energy Command is compatible with Cummins Onan RV Generators, except the Onan QD 3200.

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。