Onan船用发电机维护

船员们普遍关心的一个问题是,应该如何维护他们的康明斯Onan船用发电机。不用担心,康明斯Onan船用发电机维护可以通过预先封装的维护巡航套件轻松实现。

易于维护

除了方便的康明斯Onan巡航套件外,还提供坚固的集装箱来存放与船舶的电气/机械系统相关的其他零件。可以从发电机组上的维护标签查找套件中每个部件的零件号。

维护发电机与维护汽车类似,维护对于实现最佳性能和延长使用寿命至关重要。像汽车一样,您的发电机组将随附一本操作员手册,其中提供了非常具体的指导和网格形式的维护间隔。这本手册将告诉您如何维护发电机,并且允许您记录运行小时数和执行的维护等操作。您会发现,典型的维护要求包括更换机油,检查电池/连接,更换空气或机油滤清器以及目视检查设备的部件。但是,保修工作必须由授权的康明斯经销商/分销商或经过认证的技师执行。

选择维护计划

您也可以从康明斯经销商/分销商订购下面的便捷维护计划。所有维护计划都经过专门编排,旨在提高耐用性并提供连接到发电机的环节。他们还会针对您的具体型号制订定期的保养间隔,并列出维修零件。要获取其他型号的零件,请咨询您的康明斯Onan经销商/分销商。

如需大修或高枕无忧的服务,请随时联系您的康明斯Onan经销商/分销商来获取更多信息。

在假期旅行之前我应该执行哪些发电机检查或程序?

我们建议:

  • 在旅行或客人到访您的船舶之前至少一周,查看您的康明斯Onan船舶操作员手册,并执行所有必要的维修(滤清器、锌、皮带等)。如果需要维护,根据季节的不同,当地服务中心可能需要几天时间来派遣技师。如果需要经过认证的康明斯Onan技师,建议您致电所有当地康明斯服务中心预约最佳的维护时间。
  • 确保电池充满电
  • 检查并拧紧所有软管夹和接头;特别是排气接头
  • 检查所有液位并根据需要添加,或者在必要时更换冷却液以获得预期的工作温度
  • 按照操作员手册中的说明执行所有预启动检查,并根据需要检查所有贯穿船体的阀门是否打开
  • 启动并运行发电机组,检查是否存在可见的泄漏和奇怪的噪音
  • 从所有控制站开始和停止尝试
  • 打开预期要在行程中运行的所有负载,确保不会使发电机过载。使发电机组带载运行至少30分钟
  • 记录运行时间并计入要在旅行中记录的预期时间。基于操作员手册中列出的维修间隔,根据总小时数确定维修所需的必要备件。从您当地的康明斯Onan经销商/分销商处购买必要的备件或巡航套件
  • 如果出现意外的零件需求或需要维修,请记下旅行目的地或其附近的服务中心的电话号码

你们对康明斯Onan船用发电机组的日常操作有何建议?

下面是一些有用的一般提示。您可以在操作员手册中找到其他有用的信息,如果您的发电机组没有随附这本手册,则可以在线查看或通过当地的康明斯Onan经销商/分销商订购。

  • 检查并清除海水过滤器中的碎片,不要等到它们堵塞。不检查可能导致海水泵叶轮损坏
  • 检查发电机组周围的区域,确保在航行过程中没有任何物体移动或被撞散(抹布、清洁设备、工具、备件等),这些物体可能堵塞进气口或出气口,或者损坏电线或软管
  • 根据运行时间检查发电机组的液位、泄漏情况和所需的维修间隔,并根据需要执行任何已确定的维护工作

如何准备康明斯Onan发电机组以实现扩展存储?

我们建议:

  • 请通读康明斯Onan操作员手册以根据需要熟悉内容
  • 在所有控制站启动并运行发电机组
  • 让发电机组运行,应用所有可用负载,直至达到额定输出
  • 在可能的情况下模拟故障以测试控制操作
  • 根据制造商的指南断开连接并存储电池 - 参考BCI(Battery Council International,伊利诺伊州芝加哥)
  • 排出机油并更换为新机油,记录粘度
  • 确认冷却液能够吸收热量并根据需要进行调整。如果冷却液已使用两年或更长时间,请将其排出并更换为能够吸收热量的混合物,乙二醇与蒸馏水的最大比例为50/50,建议为40/60
  • 取下原排水叶轮并存放在阴凉干燥处,必要时予以丢弃
  • 排空和清洁换热器的海水侧。如果发现存在过度结垢,请除去任何海洋生长物或碎片。这可能需要当地的康明斯Onan服务中心提供专业的清洁作业
  • 排空扬水机消声器
  • 擦拭并清洁任何可能生锈的零件,然后轻轻涂抹润滑油
  • 修补任何油漆裂口或划痕
  • 记录执行的所有作业,包括负载和控制测试。在将设备送回维修部门之前,请进行维修或记录需要解决的任何故障

将发电机组送回维修部门时:

  • 检查文档以便存储,并在必要时对发现的任何故障或问题进行维修
  • 确保电池充满电
  • 检查并拧紧所有软管夹和接头;特别是排气接头
  • 检查所有液位并根据需要添加,或者在必要时更换冷却液以获得预期的工作温度
  • 检查消声器排水塞是否存在及其密封性,如果排水塞已拆下来存放,请重新安装
  • 检查换热器排水塞是否存在及其密封性,如果排水塞已拆下来存放,请重新安装
  • 安装拆下的海水叶轮,如果海水叶轮已干涸、发生其他损坏或在存放时被丢弃,请安装新叶轮
  • 更换初级和次级燃油滤清器
  • 清洁或更换所有生锈和腐蚀的端子和电线连接
  • 如果配备,清洁并检查发电机刷和滑环
  • 连接充满电的电池
  • 按照康明斯Onan操作员手册中的说明执行所有预启动检查,并根据需要核实所有贯穿船体的阀门是否打开
  • 启动并运行发电机组,检查是否存在可见的泄漏和奇怪的噪音
  • 从所有控制站开始和停止尝试
  • 根据需要检查和调整频率
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。