实现可靠的正常运行时间

如果电源是数据中心的命脉,那么备用电源就是数据中心的生命支持系统。虽然数据中心的设计、需求和规范因其所支持的行业而千变万化,但有一点始终不变:以实现可靠的正常运行时间为最终目标。

康明斯坚定不移地致力于创新,我们的领先技术为数据中心备用电力系统设定了模块化与可靠性标准。

为一流数据中心提供最佳可行技术

一流的数据中心需要专业的电力系统功能。我们以数据中心为重点的工程团队致力于持续研发旨在优化备用电力系统可靠性的新型技术。借助于发动机的内部改进和后处理系统,即便在要求最严格的地点,也依然能够使用环保的电力系统。先进的并联系统提供了对启动、同步以及在10秒或更短时间内进行不中断电源转换的自动化数控功能。自定义数据中心额定负载在平均可变荷载系数方面没有任何限制,能够运行无限多个小时。

“五个九”可靠性

对于任务关键型数据中心,实现99.999%的可用性是最终目标。虽然“五个九”是很少能够达成的黄金标准,但通常预期可按照Uptime Institute的Tier IV要求来确保容错能力。具备高度可用性能的电力系统要求对系统架构和必要的设备冗余进行专业设计,同时避免可能影响系统可靠性的不必要重复。康明斯拥有业内经验最丰富的系统工程师,并由康明斯全球分销商团队提供支持,以确保现场安装和调试的顺利进行。

久经考验的全球技术专长

以数据中心为骨干的技术驱动型企业和行业不受国家(或大陆)边界的限制。我们同样如此。随着企业的业务范围以数据的速度增长,快速实现全球扩张的能力变得极其重要。这正是康明斯拥有一个遍布世界各地的庞大数据中心专家网络的原因。我们的全球分销网络专业人员训练有素,装备齐全,能够精确执行您的要求,而且善于应对从电气规程到承包商关系的不同地域差别。

但是在更多的国家建立更多的数据中心并不意味着改变您的业务模式。康明斯通过保持电力系统性能一致性来提供全球数据中心可靠性,因此不论您的下一个部署地点是在上海还是芝加哥,都能稳操胜券。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。