CHP的工作原理是什么?

热电联产(CHP)指使用以热机为基础的发电站产生电能、热量和CO2。

杜绝浪费,增加收益。

稀薄燃烧天然气发电机用于产生电力。废气余热被收集起来,作为热能重新利用,并以热水的形式储存,以供在有需要时使用。废气中释放的二氧化碳经过提纯,转化为CO2气体肥料,然后被引入温室内以促进种植物的生长。

通过对废气余热和CO2的回收再利用,热电联产可实现高达90%的能源效率和利用率。相比以电力和锅炉为能源的传统温室,最多可将能源成本降低30%。

289-I-CHP_Comparison_Chart.jpg

面向温室种植者的统包式系统

康明斯提供全面的统包式热电联产系统管理,从选型、设计和安装直到持续运行与维护。温室种植者只需让康明斯的专家来处理所有的细节,就能充分实现热电联产的优势和效益。

我们的温室合作伙伴已通过实施热电联产,最大限度地提高效率并实现前所未有的盈利能力,而我们全程为他们提供支持和帮助。随着北美的温室产业因市场压力和可用资源而不断变化,许多种植者在寻求通过采用热电联产来赢得竞争优势。康明斯不仅能够提供技术专长以帮助启动您的热电联产系统,我们更致力于支持您的未来业务增长。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。