康明斯-RAM历史

自1989年以来,康明斯发动机一直是RAM皮卡的一种选择。在超过30年的时间里,我们与RAM合作,为驾驶员提供最坚固、最可靠的卡车。

从我们的5.9升160马力开始到今天RAM皮卡中的6.7升400马力发动机,康明斯和RAM在创新、动力和耐用性方面处于领先地位。

克莱斯勒最初在1981年推出了RAM。面对来自福特和通用汽车的激烈竞争,RAM需要一些独特的东西才能开辟出自己的利基市场。

康明斯和克莱斯勒高级职员认识到将新康明斯B系列发动机整合到RAM中对双方都有好处。康明斯是商用车领域的知名领导者,B系列代表了该公司首次进入中型皮卡领域。

道奇巧妙地设计了RAM,以适应康明斯涡轮增压柴油发动机的尺寸和功率,第一台康明斯动力RAM于1989年推出。凭借400磅-英尺的扭矩,它令所有的竞争对手望尘莫及。这成为了强大合作关系的开端,并随着岁月的流逝与日俱增。

主要里程碑

  • 1989:推出首款康明斯动力RAM
  • 1996:超越200马力
  • 2001: 超过500磅-英尺扭矩
  • 2007:推出6.7升350马力发动机
  • 2013:达到385马力850磅-英尺扭矩
  • 2019:达到1,000磅-英尺扭矩
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。