维护培训

康明斯关心的不仅仅是购买发动机;只要您需要,我们希望确保长久使用寿命和质量。

启动培训课程

这些培训课程特别侧重于适当的现场启动和安装,在我们的专用教室和设备齐全的发动机测试室进行实际故障排除。培训的设计和定制旨在满足每个参与者的需求。我们经验丰富的员工将教您技术细节,解释如何解决问题,并指导您完成特定的现场应用。我们训练有素的技术人员可以回答您的任何安装和设备问题。

完成此1½日培训后,参加者将获得康明斯认证,对我们的消防泵驱动装置发动机套装进行启动检查。

培训包括:

  • 熟悉康明斯消防泵驱动装置发动机套装
  • 熟悉康明斯网站资源
  • 按照NFPA-20的柴油发动机安装程序
  • 正确启动检查的程序
  • 熟悉康明斯消防泵驱动装置发动机控制
  • 现场调整程序
  • 消防泵驱动装置发动机故障排除提示
  • 课堂和实际操作学习
  • 参观工厂和“认识团队”

培训师:

  • 康明斯技术培训师Chris Trinkner
  • 康明斯服务经理Bob Janquart

注意:由于这些八人课程的需求量很大,我们无法保证下一次课程还有位置。我们将与您合作,尽快为您提供培训。如需了解更多信息,请通过 [email protected] 或651.286.2083与Lora Lewis联系。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。