消防泵驱动装置常见问题解答

关于消防泵驱动装置发动机常见问题的重要解答。请参阅下面的列表。

NT/NTA855、6BTA5.9-F1/F2/F4和6CTA8.3-F1/F2/F3发动机是经过EPA排放标准之前认证的发动机,具有较高的博世排烟数。如果发动机得到适当维护,烟雾可能正常。

在2013年12月之后,先前发动机的冷却回路可能无法重复使用。从那时起,Factory Mutual就要求我们提供FM认证的冷却回路,该回路经过认证可用于特定发动机型号。若没有FM认证的冷却回路,发动机无法通过FM认证。康明斯提供适合淡水和咸水的冷却回路。我们提供用于水平中开泵应用的电动截止阀。

康明斯的一些产品有额定转速。额定转速的发动机按照两个列出的数值之间的任何RPM进行认证。此信息位于发动机数据表中。否则,发动机RPM只能以+/- 10 RPM来调整。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。