ELIMINATOR

ELIMINATOR可在KTA38、KTA50和所有QSK MCRS发动机上使用,是一种组合式全流量和离心系统,采用永久性不锈钢芯,无需使用一次性机油滤清器。

康明斯eliminator放置图ELIMINATOR(照片中以红色标出)由两级过滤介质系统组成。第一个过滤器筛选小至20微米的颗粒,而离心分离器不断旋转,将最重的颗粒沉积在一个可更换的衬套上。

由于ELIMINATOR使用润滑系统中的油压来旋转离心分离器,因此发动机上没有额外负载,不会消耗功率或燃油经济性。此选项通过以下方式降低运营成本:

  • 消除旋转式过滤器的经常性成本和维护
  • 减少过滤器更换的停机时间
  • 消除已用滤芯元件的处理成本
  • 改善过滤并减少部件磨损,以延长大修周期
  • 与油品取样和CENTINEL同时使用时,延长换油周期

ELIMINATOR满足大多数海事船级社对双联滤清器的要求。

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。