C Command远程选项

控制面板控制面板(CP)

控制面板(CP)是用于发动机控制的软按钮远程接口,具有启停和告警确认功能。它还包括带蜂鸣器的红色告警指示以及本地和远程控制指示。它兼容以下产品:

  • C Command(Basic、Elite和Elite Plus)
  • C Command HD(Basic和Elite Plus)
  • C Command PT Elite Plus

电子显示屏电子数字显示屏(ED-3)

ED-3从ECM读取所有发动机数据,并以文本和图形显示信息。它包括全文本告警指示、数据趋势、内部蜂鸣器和外部告警触点,以及带文本描述和维修工具连接端口的故障代码记录。 ED-3与以下产品兼容:

  • C Command(Basic、Elite和Elite Plus)
  • C Command HD(Basic和Elite Plus)
  • C Command PT Elite Plus
  • 带CENTRY的K系列发动机

计量仪表板计量仪表板(GP)

计量仪表板通过转速表中的迷你数字显示器提供故障代码读数。此选项显示冷却液温度、机油压力、系统电压、排气管温度和齿轮油压(如适用)。GP与C Command Basic、Elite和Elite Plus兼容。

远程控制面板远程控制面板(RP)

此发动机控制的远程数字接口是一个8.4"可配置的触摸屏,即使在阳光直射下也具有出色的可视性。RP可以同时监控多达8个发动机,可以支持多达三个远程面板,并可以在需要基本监控的区域中通过ED-3进行补充。RP兼容以下产品:

  • C Command Elite和Elite Plus
  • C Command HD Elite Plus
  • C Command PT Elite Plus
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。