C Command Electronics

为了充分利用Quantum System电子设备,康明斯提供C Command,这是一种模块化面板系统,具有多种显示选项,旨在帮助船舶操作员保护和提高发动机性能并管理成本。

c-command屏幕在通用组件的基础上,提供了三种具有逐步增加功能的系统版本:

C Command HD基于C Command架构打造,可用于QSM11推进和辅助发动机。经济高效的基本系统和经过型式认证的Elite Plus版本均提供简化的安装,包括本地和远程控制选项。

现在,操作员可以使用康明斯全新的C Command PT面板,在机械产品上实现现代发动机监控的所有优势。该模块化面板系统基于C Command架构,包括一系列显示选项,旨在增强K系列发动机性能和管理成本。

C Command组合的最新扩展是C Command Connect。 C Command Connect适用于量子系列发动机,从6.7升到11升,包括QSB6.7、QSC8.3、QSL9和QSM11推进发动机。该系统使用J1939协议,通过康明斯ED-4显示面板或第三方仪表提供对发动机数据和故障代码信息的完全访问。

查找康明斯销售或服务地点

正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。