C Command Connect

与用于QSK19、QSK38、QSK50、QSK60和QSK95的原始C Command系统一样,C Command Connect利用客户接口箱(CIB)集中船舶的所有连接。

CIB Base和Premier这两个版本允许客户灵活选择最能满足其特定需求的系统。除此之外,康明斯还提供不同长度的可选线束、用户接口和ED-4显示器(3.5“彩色显示屏)以及NMEA 2000远程监控网关功能。

C Command Connect Premier提供附加功能和对基本系统的监控。包括带有集成ED-4显示面板的CIB、NMEA 2000输出和对舵轮的告警指示。通过船舶传感器功能,操作员可以监控燃油油位、齿轮油压和温度以及舵角。 使用Premier系统时,C Command Connect提供了将发动机信息与舵轮多功能显示单元集成的功能。
 

 


c command connect盒C Command Connect

• 12和24伏特版本,无需电压转换器
• 模拟启动/停止功能
• 若至少选择1 ED-4,提供内部NMEA 2000网关选项
• 集中式电源连接和电路保护位置
• 与燃油含水传感器、灭火系统、模拟油门、空档安全和空转验证的接口
• 具有关闭指示灯的远程启动/停止功能
• 起动器锁定功能


c command connect premier盒C Command Connect Premier  

  • 发动机/传感器数据和故障代码转换到NMEA 2000
  • 转换和广播船舶信息 - 齿轮油温度和压力、油箱水平、舵角、排气温度开关等
  • 发动机室故障指示
  • 服务故障排除灯
  • 为OEM船舶传感器提供电源
  • 附加I/O包括:2模拟传感器输入、1数字传感器输入和2继电器输出
  • 起动器锁定功能
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。