铁路

Wherever there's advanced rail technology, you'll find Cummins power.

Under the floor on Europe's high-speed passenger trains. On 20-ton grinders in the Far East. Cummins is on track with the most progressive rail companies in the world, including Bombardier and Siemens.

我们提供一系列额定参数,其中很多发动机型号专门针对铁路设备进行优化。

例如,康明斯的轨道车发动机采用低机身设计,便于安装在车厢地板下面,检修点也设在发动机下方,无需进入客舱。750-hp的QSK19是我们最新推出的“卧式”发动机,能够驱动新一代高速DMU,设计时速可达210 km/hr。

对于机车动力,康明斯提供全面的高性能、低维护柴油发动机系列,以满足您的需求。12种不同的发动机,提供广泛的马力选择,包括V12和V16布局。此类发动机的额定转速高达2100 rpm,与低速设备相比,燃油效率更高,空间利用效率更好,维修间隔更长,功率重量比更高。

低运行成本和高可靠性也使康明斯发动机成为轨道养护设备的理想选择。我们知道,为了让火车每天按时运行,您的工作也必须随时保持正轨。

康明斯也知道,列车要想正常运行,培训也必须跟上。这就是我们在英国达文特里的国际培训中心为操作人员提供专业服务培训的原因。如需详细了解,请联系 [电子邮件受保护]

成功案例 行动

Cummins & R.J. Corman Railpower Partner to Create Eco-Friendly Locomotive

查看


如要查看所有成功案例,点击此处
正在重定向到
cummins.com

您正在查找的信息位于
cummins.com

我们正在为您启动该网站。

谢谢。